R-12対応エアコンガス Air-Coolingのレビュー

平均満足度 4.31 (117件のレビュー)
商品レビューを投稿する
R-12対応エアコンガス Air-Cooling タカトテクニカ
タカトテクニカ
1,398 / 税込 1,538
R-12対応のエアコンガスです。現在使用しているエアコンガスに、そのまま補充填できます。R-Air Coolingだけで使用すれば、コンプレッサーへの負担が軽減されます。特殊オイルなど必要ありません。通常使用しているオイルが使用できます。 【用途】カーエアコン用(R-12・R134a)
117件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-09-04
用途:
JA11(R-12のエアコン)の補充に
対象商品:
20111157

R-12に対応したガスが減ってきているので、貴重な存在です。
マニホールドゲージを使って補充しました。
この夏、エアコンの効きが悪くて困っていましたが、一発で解消しました。
JA11だと、空なら550gは入りますので、補充なら3缶、真空引きするなら5~6缶ほど必要です。

オートパートナー山本 様2019-09-19
用途:
カーエアコン補修
対象商品:
20111157

R12はとても高価になっていますのでこちらの商品は助かります。
エアコン業者さんによるとせっかくならすべてこちらに変えないとコンプレッサーに負担がかかるそうです。

2020-06-06
用途:
クルマのエアコンメンテナンス時
対象商品:
20111157

他のショップよりも安く買えるので助かる。機能的にも問題無し。

2022-07-24
用途:
ガス注入
対象商品:
20111157

エアコンが冷えなくなってきたのでガス抜きして注入!
冷え冷えになりました。
ガスの量は要注意です!

2018-08-15
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
20111157

チャージ出来る工具及び資格等が必要です。
安易に使用するとエアコン壊れます
ただし適切に交換すれば整備工場での費用は安価ででき経済的です。

2018-06-15
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
20111157

今までR134を使用していましたが。今回初めてこの製品を交換してみました。良く冷えてます。問題無く使用出来ます。

1人が参考にしています
2019-10-13
用途:
R12仕様の旧車に使用
対象商品:
36573406

冷えは問題ないです。ガス圧も通常より低めで適量なので通常よりも少ない量で済む所が良い。
R12ガスはもう買わないでこれで行けそうです。

1人が参考にしています
サカシタネットデザイン 様2019-08-15
用途:
旧車のエアコンガスに追加に
対象商品:
20111157

R12対応の旧車なので代替えフロンのこのガスを使用して追加して見ました。
冷えも良さそうです。

2018-06-01
用途:
カーエアコンの冷媒補充
対象商品:
20111157

少量で良く冷えます。
コンプレッサーへの負担も少ないそうで…体感はできませんが(笑)
年1~2本ペースで買い続けます。

M-ARAI 様2018-02-13
用途:
旧車のクーラーガスの補充
対象商品:
20111157

R12を使用している車両に問題なく使用できました!

1人が参考にしています
2019-08-01
用途:
自動車整備
対象商品:
20111157

安くて良く冷えるのでいいと思います。吹き出し口で4.6度、外気温度との差25度以上でした。

有限会社ミヤコトレーディング 様2021-07-26
用途:
旧車のエアコンガス充填に使用
対象商品:
36573406

ガスの容量を1/3と書かれていますがその容量では圧力が足りず+10%以上は必要だと思います。これは旧車だからそのようになると思われます。
12Aのガスの代わりに充填する場合は少し多めに購入して3/4くらいを目安の方が正解かも知れません。

1人が参考にしています
2018-04-26
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
20111157

おかげさまで、エアコンが良く効くようになりました。
もう少し、値段が下がればいいです。

2021-06-09
用途:
旧車へのガス補充
対象商品:
36573406

お客様からの持ち込みで使用しました。
バルブとのかみ合わせが異常に固く、少し強引にねじ込みした結果、やはりかみ合わせが悪い為、缶バルブから大量にガス漏れが発生し、まるで使い物になりませんでした。しかも缶バルブのネジ山も痛んで、正規のR12缶まで入らなくなる始末。缶のネジ切りが甘いのか、見た目にはピッチが合ってないように見えました。10缶のセット物でしたが、全て合いませんでした。結局手持ちのR12缶を補充しましたが、ただただ備品のバルブを失っただけという…。
缶の作りが悪すぎます。

5人が参考にしています
2021-03-24
用途:
旧車のエアコンメンテナンス
対象商品:
20111157

R12ガスの代替えに使用しました。どこかのサイトの評価にもあった様に、効きがマイルドです。コンプレッサーの負荷は少なくて良いのですが、ちょっと力不足の感じがしました。また、しばらくすると、コンプレッサーから異音が発生する様になりました。

4人が参考にしています
2017-09-12
用途:
H3年式、軽自動車に使用
対象商品:
20111157

ガスが漏れているので、毎年追加。
冷え始めるのがR-12より少し遅いかもしれません。
もう少し安価だと、なお良い。

2017-03-27
用途:
旧年式のエアコンに使用
対象商品:
20111157

R12対応エアコンガスあり大変助かります。今後も使用します。

1人が参考にしています
2017-10-12
用途:
クーラーガス追加
対象商品:
20111157

低圧で動くので少な目で設定しましたが十分冷えます。

1人が参考にしています
2020-07-25
用途:
カーエアコンのガス補充
対象商品:
20111157

32スカイラインのエアコンガス補充に使用しました。原因は解らないのですかコンプレッサーが動いている時と動いていない時があります。動いているにも関わらず冷風が出ないため、試しに使用してみました。
補充する際にコンプレッサーが作動しなかったため、エアコンの自己判断機能を使い強制的にコンプレッサーを動かした状態で補充。
1缶の半分ほどガスを入れると冷風が出てきました。おそらくどこかから軽く漏れているためあまり入れ過ぎるのはやめたほうよいそうです。
補充後はオートでも冷風が出てましたが、後日乗った時にはコンプレッサーが動かず。
強制的に動かすと冷風は出るため、しばらくはこの方法で様子をみたいと思います。

1人が参考にしています
2016-12-07
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
20111157

R12に代わる、格安なガスで、たいへん満足して居ります。

1人が参考にしています