シールチェーン ZVM-Xシリーズのレビュー

平均満足度 4.72 (36件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シールチェーン ZVM-Xシリーズ DID
DID
9,998 / 税込 10,998
ライダーの感性を重要視した新設計コンセプト「DIRECT」が生み出すレスポンス。 スーパースポーツが持つ底知れぬパワーや加速感を思うままに操る為に、実用域である「実使用域動剛性」を重視、卓越した加速効率とコントロール性に優れた新世代チェーンです。
36件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-12-30
用途:
大型バイクのチェーン取替時
対象商品:
36793486

チェーンと言えば、DIDと信じている者です。最初についてきた鉄チェーンを4年目にしてこのシリーズの銀メッキにしたところ、さらさらして気持ち良い動きとなりました。それから2年経過し、もう少ししたら張り替えようと考えていたところ、特売で購入。今度は、金メッキにしました。やっぱり金メッキは耐久性がさらに向上し、見た目もよいです。バイクのサブ名称が金杯なので、やはり金でしょ!

1人が参考にしています
2022-11-01
用途:
バイクのチエン交換
対象商品:
36793407

NC750交換に使用しました。本当は、シルバーが欲しかったのですが納期が遅かったのでゴールドにしました。耐久性については、800km程度しか使用していないので不明ですが、製品の精度は良いと思います。

2022-04-22
用途:
オートバイのチェーン交換メンテナンス時
対象商品:
36793452

最近はバイクショップやバイク用品店の工場が慢性的に混雑しておりなかなか予約が取れないので自分でメンテナンスするために購入
同社の「かしまる君」の使用で簡単に切断と接合が出来るので個人でもチェーン交換作業ができます
安心と信頼のDID製なので製品自体には何の不安も不満もありません
また、ゴールドカラーのプレートによりバイクの見栄えが良くなり自己満足感も満たされます

1人が参考にしています
2022-03-24
用途:
ドライブチェン交換
対象商品:
36793312

交換をしてから初期調整をした程度で、チェーン延びが少なくメンテナンスが楽になった。

2021-03-29
用途:
バイクのメンテナンスに
対象商品:
36793477

日本製品で安心、低価格で利用してます
日にちを待たなくても良いので助かります

2020-09-26
用途:
Ninja1000SXのチェーンコンバート
対象商品:
36793407

リッタークラスのバイクを525→520へコンバートする用途でしたのでDIDチェーンの中でもフラグシップモデルを購入しました。
520サイズを200ps超えのリッターSSで使用されてる方を参考にこの商品を選びましたので忍千のパワーになら余裕で対応できると思います。
高額なチェーンなので躊躇しておりましたがモノタロウさんのコストパフォーマンスが良過ぎて即決できました。

2020-12-26
用途:
sc40 用に120tを購入
対象商品:
36793486

かし丸くんのを使ってかしめ中にかし丸くんが折れました。
別のチェーンカッターを購入して付け直しました。
116tにカットしバッチリです!

2020-09-24
用途:
GPZ900Rの整備

GPZ900R、530→520のチェーンコンバートに使用しました。パッケージを開けたらピカピカのチェーンに感心。昔のチェーンはグリスまみれで入っていて拭き取りしないと使えませんでした。これは作業の手間が減って助かります。交換したら取り回しが軽い軽い。まるで中型車のようです。走った印象としてはコーナー立ち上がり加速のレスポンスと滑らかさが向上。リアブレーキの効きがかなり強くなり効かせ過ぎに要注意なほど。しかし期待した燃費はあまり変わりませんでした。気になる耐久性はまだ使い始めたばかりなので不明ですが530の半分も持てばメリットとの差し引き損は無いと思います。

big_boy mc 様2020-10-03
用途:
リピです。前回はシルバーだったが・・・
対象商品:
36793477

z1改に装着して距離的には1万キロに満たないが錆がでてメッキもダメなので今回はゴールドを取り付けた。イエロータイガーの外装とマッチングも良く気に入りました。

big_boy mc 様2020-09-04
用途:
信頼できるこの品が何しろ安い!
対象商品:
36793477

ダイドーのトップの製品がこの値段で買えるなんて。キャンペーンに合わせて買えば何処の小売店の価格にも負けない安さで購入出来る。
勿論リピートしてます。

2020-11-20
用途:
自分のバイクに使用します。
対象商品:
36793276

信頼のDID大同チェーン、他より安く買えて大満足です。

2020-08-04
用途:
オートバイのメンテナンス時
対象商品:
36793391

今回もオートバイチェーンのメンテナンスにDIDのチェーンを使用させて頂き頂きましだ。前回もDIDを使用させて頂きとても良かったので今回もDID製を購入させて頂きました。ゴールドチェーンで見た目もとてもカッコ良く満足しています。

2020-04-18
用途:
自車交換用
対象商品:
36793407

ネット最安でした、品質は当然文句なしです。次回交換時もまた注文します。、

2019-05-21
用途:
Z1000用
対象商品:
29924572

リアスプロケット45丁でコマ数指定が出来るので助かりました。

2人が参考にしています
2018-12-13
用途:
定期メンテナンス
対象商品:
36793285

他社製品と変わりなく特に問題なく使用できています。

2017-06-14
用途:
バイク修理
対象商品:
36793434

ゴールドチェーンで、最高級のスペック。
何よりも、この価格で手に入るのがうれしい。

2016-10-13
用途:
オートバイの駆動伝達
対象商品:
36793443

作動性の滑らかさ及びビジュアル性も高く、外部の評価も高く満足してます。

2017-01-20
用途:
バイク整備
対象商品:
36793355

DIDチェーンは信用できます。競合他社の曲がったチェーンにがっくりしてDIDにしました。これからもDIDにします。

2016-09-24
用途:
大型バイクに
対象商品:
36793495

いいチェーンです。初期伸びも極すくなく、走行音もすなくつかいやすい

2016-01-14
用途:
定期消耗品として2度目の購入
対象商品:
36793364

商品自体は純正品のため全く問題なし。
CB1300SBで30,000kmサイクルで交換しています。
チェーン伸びが少ないためスプロケットの摩耗も最小レベルです。
シルバー色がややオシャレな感じでお気に入り。
交換はコマカットしてカシ丸君でカシメ交換しています。
モノタロウは安い上に10%OFFでさらにお得、購入は今回で2回目です。
次回も購入するでしょう。

3人が参考にしています