ウルトラ LTDのレビュー

平均満足度 4.84 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ウルトラ LTD ホンダ
ホンダ
   
幅広い車種に対応したマルチタイプエンジンオイル 多くの車種に使用可能な粘度特性 低温域から高温域まで幅広いレンジに対応
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-05-20
用途:
ホンダ純正オイル
対象商品:
38280331

S660のエンジンオイル交換に。指定のグレードでしたので。量販店より安く購入出来るのでありがたいです。

2021-03-07
用途:
交換用
対象商品:
38280331

車エンジンオイル 交換用です、
純正品安心して使えます。

2019-12-22
用途:
車検整備時
対象商品:
38280331

両親のFITとLIFEに使っています。二人ともせっかちで暖機運転など皆無なのですが、問題なく使えています。エンジンの調子もいいですよ。
こちら西日本ですが、5W-30なので東北や北海道の方には尚のことお薦めですよ。

2017-09-28
用途:
オイル交換
対象商品:
38280331

純正の安心感と信頼でこのグレードを使っています。ターボ車なので0w-20では心配があるので、この5w-30を使っています。

2017-08-20
用途:
ホンダ ストリームのエンジンオイル交換
対象商品:
38280331

難しいことは考えずにいつも使っているオイルです。
純正オイル使っとけば間違いないだろう!
値段もお手頃だしね!

2017-07-05
用途:
自家用車のオイル交換用
対象商品:
38280331

自家用車の指定オイルで夏場はこちらを使います。純正の指定オイルがエンジンライフを伸ばすので、こちらを使っています。

2017-01-05
用途:
古いホンダ車に
対象商品:
38280331

純正品、安心して使えます。毎回フィルターも一緒に交換しています。

2015-12-03
用途:
車のエンジンオイルで使用
対象商品:
38280331

車がホンダなので、ホンダのオイルが良いのではと購入しました。
使用して感じたのは、高速道路を走っているときに今一パワーが足りないような気がしました。
ほかの点は、問題ないと思いました。

2015-02-25
用途:
ホンダ製商用車のエンジンオイル交換
対象商品:
38280331

大手銘柄の鉱物油系廉価品を中心に、いろいろ試してみたが、ホンダ純正油を使用すると燃費が良くなる傾向があり、ウルトラMILD 10W-30を使用し続けるようになった。ウルトラLTD 5W-50が4L税抜2490円と安価だったので、前々回から切り換えて使用している。粘度の差なのかエンジン音が騒々しくなった気はするが、吹け上がりが良くなった印象を受ける。純正油の安心感があり使用し続けたいが、3000円台になると他社製合成油も視野に入るので、継続するかは迷うところである。

4人が参考にしています
2014-11-06
用途:
自分の車のエンジンオイルの交換に使用。
対象商品:
38280331

他社の製品を使用した事がございませんので違いは分かりませんが、純正品という事で信頼して使用させていただいています。また、付近の店舗での販売価格より安く購入できるので、ありがたく思っています。

2014-04-25
用途:
マイカーのエンジンオイル交換
対象商品:
38280331

SN規格の純正品がこの価格で手に入り満足です。「安心」は、純正品に限ります。
3000円以上で送料無料というのも気に入りました。
迅速な対応にも満足しています。次回も利用したいと思います。

2015-08-13
用途:
自家用車のオイル交換
対象商品:
38280331

ホンダの純正オイルなので安心使用できる

2015-01-17
用途:
オイル交換
対象商品:
38280331

純正品のため愛用しています。

2013-10-11
用途:
自家用車のオイル交換
対象商品:
38280331

やはり純正品が安心なので使用しています。
近くのホームセンターやカーショップは純正品が高いのが悩みだったが、今回から継続する予定です。

1人が参考にしています
2014-09-13
用途:
船外機のオイル交換
対象商品:
38280331

全く問題ありません。OKです。

2015-01-27
用途:
自家用車のオイル交換等
対象商品:
38280331

ホンダの旧型軽自動車は、純正オイルの方が燃費が2~3km良くなります。

2013-07-23
用途:
愛車のオイル交換
対象商品:
38280331

ホンダ純正品がこの価格は安い。(クーポン使用でさらに安価)
継続的に購入しています。
オイルエレメントもホンダ純正品の取扱があれば、
ありがたいですが?

2013-12-10
用途:
初めてのオイル交換
対象商品:
38280331

信頼おけるオイルでした。

株式会社 片山建設 様2013-06-24
用途:
自家用車に使用
対象商品:
37683895

レジェンドに使用中です。ディラーで交換するより、かなり安かがりですし、
ディラーメカもLTD使用してるのを認知してますので、万一のトラブルも問題ないとの事。
設備があるのなら、絶対お得です!