オイル処理ボックスのレビュー
- 用途:
- バイクのオイル交換用に
- 対象商品:
- 37716962
ホンダCB1300SF(SC54)のオイル交換に使用しています。
廃油の量がオイル交換時3.8L、フィルター交換時4.0Lなので
少し余裕がありますが、安心料ということと
この下のサイズでは溢れそうなので4.5Lにしました。
大正解です!少し余裕がある感じで毎回交換出来ます。
また月に数回あるセールの時にまとめ買いするので
178円程と、ホームセンターのものよりお買い得ですね。
ただ送料を浮かすため同時にいっぱい買うのですが
意外とかさばるので、置き場所に悩むところですね~
いつもは別のものを買った時の調整用に買うようにしています。
- 用途:
- オイル交換
- 対象商品:
- 37716962
ホームセンターよりかなり安いのと、多少オイルを吸い取るのが弱い様な気がしますが十分作業できます。私は自分でオイル交換をしたいと以前から思っていたので大活躍です。また購入します。
- 用途:
- オイル交換
- 対象商品:
- 40465512
以前より6.5Lと4.5Lそれぞれディーゼル車及びガソリン車のオイル交換に使用しているが、ここ最近買ったものは両方とも続けざまに処理袋からオイルが漏れて駐車場はオイルべっとり。漏れたオイル処理に一苦労です。中のポリ袋に穴が開いていたと思うが、箱の貧弱さはしょうがないにしろ最低限の機能も満たさない劣悪品です。以前はそんなことはなかったが連続このような状況では使う気になりません。
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
- 用途:
- バイクのオイル交換
- 対象商品:
- 37716962
4.5Lとの説明ですが、4Lで一杯一杯でした。
吸水材?がこれ以上は吸いきれない感じで
ティッシュを追加して処理しました。(個体差?)
「上部はテープでとめて・・・」との事でしたが
提げると下から中身が抜け落ちてしまい、床を
汚してしまいました。
下部もガムテープでとめて処理しました
- 用途:
- 自動車、農機のオイル交換
- 対象商品:
- 37716962
いつもこれを使用しています。
おそらく、近所のホームセンターで販売している他社製品よりも
安価です。(特に10%~15%OFFを狙って購入)
品質につきましては、この商品の使用目的が廃棄物処理でありま
すので、何ら問題ございません。
しいて言うなら、廃棄する商品であるため、もっと安ければ本当
に助かります。よろしくお願いいたします。
- 用途:
- エンジンオイル交換時の廃油受け
- 対象商品:
- 40465503
価格はホームセンターより少し安いくらいですが品質はほぼ同等です、注文つけるとすれば外側のダンボール材をもう少しがっちりしたものに変更すれば使用後に扱いやすいかも。
- 用途:
- 以前より改善された?
- 対象商品:
- 37716962
以前買ったものより、オイル吸収剤の量が増えてました
今回は、十分な量の吸収剤でしっかりオイルを吸ってくれました
- 用途:
- エンジンオイル交換時の廃油受け
- 対象商品:
- 40465512
価格はホームセンターより少し安いくらいですが品質はほぼ同等です、注文つけるとすれば外側のダンボール材をもう少しがっちりしたものに変更すれば使用後に扱いやすいかも。
- 用途:
- エンジンオイル交換時の廃油処理
- 対象商品:
- 37716962
エンジンオイル交換の際直接オイルパンの下でドレンプラグを外し廃油を受けることが出来るので処理が簡単で非常に助かっています、また廃棄も結束バンドで縛る為オイル漏れもなく通常ゴミとして廃棄できる。
- 用途:
- オートバイのオイル交換に。
- 対象商品:
- 40465503
以前、これよりも高価なオイル処理ボックスを
使っていましたが、
中のビニールが弱いのかオイルが漏れてくることがありました。
その点、これは問題ありません。
結束バンドもついているのがグッドです。
このボリュームでこの価格は最安ではないでしょうか。
- 用途:
- 廃油処理に
- 対象商品:
- 40465503
ずっとリピートしています。
ただし使用前に
・箱の底にガムテープを張って底抜けの予防
・ビニールから吸収材を一度出し、廃棄ウエスなどを入れ
吸収量の増加
以上を毎回行っています。
このため規定量以下の場合、問題は発生していません。
廃油を安価に処理したいので価格の維持をお願いしたいです。
- 用途:
- バイクのオイル交換に最適
- 対象商品:
- 40465503
250ccバイク用に最適ですね。(オイル量2L位)若干段ボールがやわいですが使用するには十分です。
- 用途:
- 廃油処理に
- 対象商品:
- 37716962
廃油受けに使用して、すぐに廃棄する商品。
よって安価に気軽に使えることが一番。
商品自体、十分に使用できます。
しかし9月29日より値上げが実施されます。
年間結構な数を使うので、
値上げ前に大量買いだめします。