オイル処理ボックスのレビュー

平均満足度 3.99 (1,015件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オイル処理ボックス モノタロウ
オイル交換作業時の廃油処理に大変便利です。 【用途】エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に
1,015件中 121~140件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2015-08-02
用途:
使用済みオイルの廃棄
対象商品:
37716962

4.5L用で約3Lのオイルを捨てると箱を開けたまま移動すると箱が切れました。瞬時に吸い込むのではなくしみこませる感じの廃油処理BOXです。値段が安いのでOKです。

2015-05-26
用途:
diyでの四駆車のオイル交換
対象商品:
40465512

6L以上の処理箱が必要でこの商品を継続購入しています。価格の安さに満足しています。処理箱自体は特別他のものより優れているとは思いませんが、オイル処理箱としての機能を十分備えているいいものだと思います。

2016-05-15
用途:
オイル交換用
対象商品:
37716962

特に問題ありません。普通に使えて安いです。

2015-07-23
用途:
エンジンオイル交換に使用
対象商品:
40465503

マグザムのエンジンオイル交換とギアオイルの交換時の廃油処理に使用しましたが、容量的にも十分で、特に問題ありませんでした。またリピートしたいと思います。

2015-11-13
用途:
車両オイル交換
対象商品:
40465503

軽自動車にはちょうど良い。
オイルは余り吸わないが、使えないわけじゃない。

2016-05-01
用途:
オイル交換
対象商品:
37716962

必要十分で、便利です。

2015-07-25
用途:
車・バイクのオイル交換用
対象商品:
37716962

コスト的に選んでみましたが、オイルの吸収材が少し荒いような気がします。
4.5L用を購入しましたが、4L以上は厳しい様な感じがします。
入るとは思いますけど・・・・

2015-05-21
用途:
自動車オイル交換時の廃油処理
対象商品:
37716962

処理能力表示4.5Lの物を何度かリピート購入しています。
購入時期により、吸収能力にバラつきがあるように思えます。
毎回約3.5Lを処理するのに余裕がある場合とキリギリの場合があります。
価格が安いので満足していますが、4.5Lを処理することは難しいかもしれません。

藤原 真希 様2015-09-21
用途:
オイル交換
対象商品:
37716962

廃油をかんたんに処理できるので便利です。

2015-06-26
用途:
自家用のオイル交換
対象商品:
40465512

以前は廃油をGSへ持ち込んでましたが、手間暇考えると本商品は価格が市価の半額程度ですので気軽に利用できます。

株式会社プロテクト 様2015-06-26
用途:
車のエンジンオイル廃棄
対象商品:
37716962

吸収体の量と吸収力にやや不足を感じ、4Lを入れるとビニール袋の中は、吸収体と言うよりはオイルそのままと言う感じがします。3L位の使用が適量かもしれません。

2人が参考にしています
2016-05-02
用途:
オイル交換
対象商品:
37716962

安価でよかった

2015-09-02
用途:
バイク
対象商品:
40465503

サイズが丁度良くオイル受け皿を置く必要が無くそのままポイ出来る。

2015-10-21
用途:
オイル交換
対象商品:
40465512

使い勝手良く便利です

2015-11-21
用途:
OIL交換
対象商品:
37716962

もう少し吸着力がほしい。
箱がもう少し丈夫なら良い

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度お寄せいただいたご意見を元に品質改善いたしました。
袋の厚みを約0.04mm⇒0.08mmと2倍に、外箱(ダンボール)は
約1.5mm⇒4mmになりました。
吸着力の件は、今後の課題とさせていただきます。
今後ともよろしくお願いいたします。

TEAM Brash Boy 様2015-10-24
用途:
バイクのオイル交換
対象商品:
40465512

安価o(^-^)o

2015-10-05
用途:
バイクのオイル交換時に
対象商品:
37716962

ごく普通のオイル処理ボックス。結束バンド付きなのが、なにげに嬉しい。

2016-03-29
用途:
交換用
対象商品:
40465503

問題なく使用できました。

2015-06-17
用途:
オイル交換
対象商品:
40465503

容量がやや足りない感覚がするが、吸収スピードが遅いだけかもしれない。ただ、長時間置いておくと外箱まで染みてくるので、すぐ捨てる必要あり。ただ、価格は安く、満足している。

2015-04-15
用途:
オイル交換
対象商品:
37716962

以前はモノタロウさんで「エーモンポイパック」を購入使用していました 今回モノタロウさんオリジナル品を購入 パッケージは安い(ちゃっちい)感じですが実用性に全く問題なし こちらの商品もリピート購入予定です

1人が参考にしています