ハーヴェスト ギヤオイル90 GL-4のレビュー
- 用途:
- 管理機のオイル交換
- 対象商品:
- 38280182
管理機のギアオイルの交換に使用。問題なく、使用しています。
モノタロウのギアオイル80W-90を4L缶で安く販売して頂けると助かります。
- 用途:
- 農業用管理機等に使用。
- 対象商品:
- 38280182
農業用の管理機に使用。管理機が数台あってどれも半端な量が必要なので4L購入するが、ギヤオイルは通常高くて・・。これが安いしお世話になっています。送料無料にするために、枠があるとこれを同時に購入します。
- 用途:
- トラクターのギヤオイルを交換するため。
- 対象商品:
- 38280182
トラクターを購入してから、約5年が立ち気になっていた交換をしました、何とどろどろのオイルでした、交換してよかったです。
- 用途:
- 車のミッション
- 対象商品:
- 38280182
乗用車と記載があったので日産の6MT に使用しましたが、かなり動作が渋くなりました。異音等はしませんでしたがすぐに交換してしまいました。銘柄を変えて交換後のミッションの動作は良好です。
- 用途:
- 農機具のミッションオイル
- 対象商品:
- 38280182
数値より粘度が高いような気もしますが問題ありません。
今回2回目です。前回の物はかなりつぶれていましたが今回は少しへこんでいます、それでやや満足になりました。
- 用途:
- ヤンマー耕運機YA85のギアオイル交換
- 対象商品:
- 38280182
耕運機のギアオイル交換に使用しました。安くて助かります。二度目の購入です。これからも耕運機が逝ってしまうまで利用させて頂きます。
- 用途:
- ハンマーモアのオイル交換メンテナンス
- 対象商品:
- 38280182
2回目の購入で、大きく潰れた缶の商品が届きました。明らかに潰れた缶を意図的にそのままパッケージしていました。中身は何ともないですが、その行為にモノタロウへ不信感を持ちました。ギヤオイルは満足いくものです。
- 用途:
- 船外機のギアオイル
純正品が高いので同じグレードで粘度指数も近いのでこれを使用してます。3回(3年)使っていますが問題なしです。
次回はこれにベルハンマー原液を添加する予定です。
- 用途:
- 草刈り機のミッションオイル補充/交用
- 対象商品:
- 38280182
今回は200mlの補充のみで
実際の評価は作業員からの草刈り機使用状態を
聞いてからに成るが
粘り、潤滑は見た目良いと思った
- 用途:
- 二輪車のギアオイル用
- 対象商品:
- 38280182
普段の街乗り、たまにバイパス道や高速道路を走るバイク(2サイクル・350cc)のギヤオイルとして使用しています。品質で気になるような事は全くありません。安心して使える上、コストパフォーマンスに優れていると思います。