12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)のレビュー

平均満足度 4.45 (512件のレビュー)
商品レビューを投稿する
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)
3,398 / 税込 3,738
安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。) 【用途】バイク用バッテリー
512件中 361~380件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ブレインモーターサイクルカスタムエンジニアリング 様2020-07-24
用途:
W650交換用
対象商品:
40429706

到着した商品の状態から液入り充電済みなのは確かですがいつ充電したのでしょうか?
12.7V でかろうじてセルは回ってエンジン始動できました
でもこのままじゃすぐ上がるので充電して使用するしかないですね
即日発送じゃなくてもいいのでしっかり充電して発送してほしいです

2017-02-27
用途:
交換用
対象商品:
75755075

バイクに使用してます
コストが良いのでまた購入しようと思います。

2015-05-22
用途:
ホンダREAD110ccスクーター
対象商品:
40429672

前回、モノタロウのノンブランド品を購入し使用してましたが、
5ヶ月でダメになりました。
今回は、台湾ユアサですが、バッテリーのメーカーユアサですので安心です。
ノンブランドより1000円ほど高いですが買ってみることにしました。
使用して1週間ですが今のところ大丈夫です。

2人が参考にしています
2015-03-03
用途:
毎日の買い物に行くバイクに使っている。距離の割にセルを使う回数が多い。
対象商品:
40429654

まだ使用して時間がたっていないので何とも言えないが、耐久性さえよければ、次も、このバッテリーを使おうと思う。

2020-07-04
用途:
カブ90に使用
対象商品:
40429654

昨年11月に同種品を購入したが、補充電せずに装着しセルを回し過ぎて、劣化させたみたいで1週間に1回充電をせなばならず、今回は前回の反省から取り扱いに注意して今のところ満足。

2020-10-09
用途:
原付
対象商品:
40429654

4月購入、9月終了。
海外製はこんなもんですね。
安物買いのなんとやらです。

3人が参考にしています
2017-01-15
用途:
バイクのバッテリー交換のため
対象商品:
40429672

交換後、バイクの調子がよくなりました。次回交換時もこのバッテリーにしたいと思います。

鉄工房 タナカ 様2018-12-07
用途:
エンジン発電機
対象商品:
40429706

購入3ヵ月で使用出来なくなりました。補償も初期始動までとの事です。他の方は良い評価が有るので'当たり・はずれ'の有る商品だと思われますが保々補償が無い事を理解して購入すべき商品です。

2人が参考にしています
2015-07-24
用途:
バッテリー交換
対象商品:
75755093

届いた時の電圧が手持ちのテスターで12.3vでしたので不安でしたが専用充電器にて充電し一晩置いといてからの電圧が13.1vでしたので良しとしました。 バイクに搭載してからの電圧も計測していますが購入してから1週間ぐらいなのであまり言えませんが1日乗らずに電圧みても12.9vでしたので問題無い感じです。 あとは寿命のチェックして良ければ次回も購入したいと思います。

2019-02-25
用途:
メンテナンス
対象商品:
40429767

今回購入したバイクのバッテリーの容量が小さかったので、1ランク上のものを購入しました。
調子は、よいです。

有限会社西日本PFE 様2016-12-02
用途:
点火器用電源
対象商品:
40429681

直列3台、36Vで使用しています。C/P、まぁ良いです。寿命等の個体差があるのはいたしかたないかも。
ただ、転地無用のシールが張ってあるので、当然横倒しなどでは配達されていないはず、なのだが、梱包を開くとバッテリーの天板に意味不明の透明な液体が数滴付着しているのは???でした。ましてやシールドタイプなのですが・・・
過去、ゲルバッテリーをオーダーした際には転地無用の表記があるにもかかわらず横倒しで梱包されていたのには閉口しましたが、

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2015-01-06
用途:
スクーターに使用
対象商品:
40429697

台湾製ではありますがユアサブランドなので迷わず購入しました。ほぼ梱包なしで届きましたが問題無く使用出来ております。どのくらいもつか判りませんが満足しています。

2020-03-21
用途:
セルモーター付きカブ用に
対象商品:
40429654

知り合いから貰ったホンダカブのメンテナンスで使います
GSユアサが付いて居ましたが完全に死んでいました
このバッテリーは電解液も入っており充電もされて居ます 到着したときの電圧は12.8V
それから家で充電しました13.0V 充電した方が耐久性が上がります
又宅配便で届いた時は電解液の液漏れは全く有りませんでした

2017-04-13
用途:
消耗品の交換として
対象商品:
40429654

必要にして十分な効果があり、余計なものもなくゴミも少なく、価格も安い

たく 様2016-09-29
用途:
バイクに取り付け
対象商品:
40429681

いい感じです良かったですいい商品でした

1人が参考にしています
株式会社リクロス 様2015-03-30
用途:
原付のバッテリー交換
対象商品:
40429654

以前より台湾YUASAのバッテリーは使っていて、今回も再度購入しました。
YUASAのブランドがあるから~というのもありますが、今まで十台以上のバイクに取り付けましたが、異常があったことはなく、今回も不安もなにもないです。
すんごい安い!というほどでは無いですが、品質も得るのであればこの位の価格帯は最低限なんだとは思います。今後も必要な際は利用します。

3人が参考にしています
株式会社山口管工業 様2020-05-29
用途:
発電機
対象商品:
40429697

ダメになったバッテリーの後継品がなくなったので、小さいかなと思って購入したが、何の問題もなくセルがまわり、エンジンがかかりました。

2015-09-13
用途:
約10年使用した通勤用スクーターのバッテリーを交換しました。
対象商品:
40429681

セルモーターも元気に回るようになり、バイクの寿命が来るまで頑張ってくれるでしょう。

2015-04-08
用途:
通勤用原付バイクに使用します
対象商品:
40429663

2年間使用していなかった通勤用原付バイクですが、すっかりバッテリーが上がってしまい、充電しても復帰しませんでした。購入した台湾YUASAを接続し、セルを回すと一発で始動しました。とても満足しています。

2017-06-29
用途:
バイクのバッテリー
対象商品:
40429751

弱ってしまった中華バッテリーの交換のため購入しました。前の物より良い物をと思い購入したのでこれからの使用感次第になりますが今のところ満足してます。ただ朝に注文して当日発送になっていたのに当日届かなかったり、発送番号が来たのに関わらず問い合わせをしても表示されなかったので星1つ下げました。

1人が参考にしています