スポーツバイアスタイヤ RX-02のレビュー

平均満足度 4.83 (41件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スポーツバイアスタイヤ RX-02 IRC
IRC
7,298 / 税込 8,028
オールマイティなスポーツバイアスとして、多くのライダーに支持される[RX-01]。その基本コンセプトはそのままに、「ユーザー目線での扱いやすさ」という視点で新たな技術的アプローチを加えた[RX-02]が誕生。RX-01と比べ、ウェット性能が10%、リアタイヤの耐摩耗性能が20%アップした。構造:断面形状は車両・用途を問わずマッチングする、IRC RXシリーズ伝統のラウンド形状を採用。フロントはニュートラルなハンドリングに、リアは安定性に重点を置いた設計となっている。カーカスは極太ナイロンを継承しながら、さらなる性能アップを達成するべく各所を最適にチューニング。パターン:最新のトレンドを意識しながら、飽きのこない落ち着いたパターンデザイン。センター部からショルダー部にかけてリニアに立ち上がるパターン配置は、ニュートラルなハンドリングだけでなく、ドライ・ウェット問わずグリップ性能も向上した。同時に、摩耗性も高次元にバランスさせている。コンパウンド;最新のコンパウンドテクノロジーをフィードバックした新設計。スポーツライドからツーリングまで、さらに使い勝手が良くなるよう、ウェットグリップ性能と耐摩耗性能を同時に向上させた。
41件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
高瀬農園 様2018-09-01
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
40510355

バランスが良く扱いやすいタイヤだと思います。偏ったところはあまり感じません。

2017-11-18
用途:
通勤用バイクに装着
対象商品:
40510346

IRCのビジネスタイヤ3度購入により、メーカーの品質を信頼し今回もIRCを選択しました。内側のシューズが地面に着くくらいの低速でのバンク角でも滑ることなく安心感があります。不満点1件。タイヤレバーでホイールに組み込み時、最終段階のキツイあたりでワイヤの内側のゴムが柔らかくてちょっと傷がついてしまいました。しかし、空気漏れなく走行しております。

1人が参考にしています
2017-08-16
用途:
交換
対象商品:
40510346

スポーツ走行なら満足できるグリップ性能です。コストパフォーマンスが高いと思います。

2017-06-01
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
40510373

以前まではM社・B社・D社のオフ仕様を使用していたが、今回初めて購入してみました。流石にオンロード仕様でコンパウンドは柔らかくグリップは申し分ありませんが、耐久性がどんなものか楽しみです。走行音も気にならないし今のところは満足してます・・

JOYO 様2017-05-06
用途:
750CCのバイクに使用
対象商品:
40510425

リピーターです
ツーリングや街乗りなら十分な性能です
ワインディングを少々ハイペースで走っても
なんの問題もありません
値段も安くて助かります

保険サポート 様2017-03-22
用途:
レース
対象商品:
40510355

ブロス400で日光のレースに出てて毎回RX-02を使用してます。
レインも安心でタイムもラジアル勢と変わらないのでとてもいいです。

1人が参考にしています
2016-12-16
用途:
バイクのタイヤ交換
対象商品:
40510346

まだタイヤ交換してないですが、注文から到着が早くて良かったです。
ちょうどタイヤの割引の日だったのとクーポンを利用したのでどこよりも安く購入できました。

2016-09-29
用途:
通勤用バイクのタイヤ交換
対象商品:
40510337

IRC RX01が廃盤でこちらを購入しました。グリップ感は、良いです。どれだけ後は長持ちするかが問題ですね。良い買い物が出来ました。

2016-07-25
用途:
タイヤ
対象商品:
40510407

グリップもよく乗り易く、高速走行も快適に走れています。履いていたタイヤにヒビが入ってきたので交換しましたが、もっと早くこのタイヤに交換すれば良かったと思っています。

2016-07-08
用途:
バイクのタイヤ交換
対象商品:
40510346

旧タイヤと交換し、ホイルには取付けてあります。パターンも良い感じですので早く走行したいと思っています。

2017-06-11
用途:
タイヤ交換
対象商品:
40510346

まだ交換してませんが、期待してます。10年以上前のタイヤからの交換ですので!

2015-07-29
用途:
NC700X
対象商品:
40510364

標準ラジアルからの履き替えです。
ローパワーのバイクなのでバイアスで十分です。コーナリング性能ももなんらラジアルと遜色ありません。
なんといっても、半分の価格は魅力で、なおかつ1万キロは持ちそうです。
IRCさんは良い仕事をしてますね。

1人が参考にしています
2020-11-01
用途:
バイクの整備
対象商品:
40510337

ホンダVT250スパーダに使用しました。
安価なので助かりますが、廃タイヤの引き取りのサービス(有料も可能)をしてほしいです。
廃タイヤ処分に困っています。(笑)

東根自動車学校 様2015-08-19
用途:
自動車教習所 大型自動二輪教習車
対象商品:
40510364

なかなかのグリップで良いです。メイドインジャパンなので安心感もあります。

2020-04-11
用途:
バイクのメンテナンス。
対象商品:
40510337

gsx-r125に使用。フロントが1サイズ太いですが問題ないです。減ったタイヤからいきなり新品になったからか乗り心地が劇的に良くなりました。
グリップはそこそこみたいですが減りにくいみたいです。ウエットは雨には乗らないので分かりません。

1人が参考にしています
2013-09-24
用途:
CB750-RC42
対象商品:
40510416

このタイヤは、少し硬めで高速コーナーも、ラジアルのように踏ん張りが効きました。
前回購入のRX-1 スペックRは、高速コーナーで少し、ふわふわしてました。
前々回まで、ずーっとラジアル履き続けてきましたが、このタイヤで充分ですね。

2012-11-09
用途:
街乗り~サーキットまで
対象商品:
40510373

手組みで交換したけど、剛性があってなかなかラジアルのように楽勝ではなく、筋肉痛になりましたw グリップ感はまだ皮むき中なので不明だけど、剛性が高いせいか乗り味が結構ゴツゴツしてます。

1人が参考にしています
2017-07-29
用途:
純正のタイヤが消耗してきたので、交換して使用
対象商品:
40510337

以前のタイヤはRX-01の物であったが、硬度があって耐摩耗性は良かったが峠などでグリップが不足していた。交換しての印象では、タイヤのグリップが依然のタイヤより改善されている。まだロングツーリングは実施していないが、これで耐摩耗性が同じぐらいであれば、商品の評価を五つ星にしたい。

2016-05-02
用途:
Klx250
対象商品:
40510346

いつも履いてるタイヤです。倒しても滑る気がしません

2013-10-25
用途:
ツーリング
対象商品:
40510346

もう三回このタイヤに交換してますが、安いし寿命も長いし、不安もありません、多分次もこれです