A/Cコンプレッサーオイル R12・R134用・ハイブリッド用のレビュー

平均満足度 4.42 (26件のレビュー)
商品レビューを投稿する
A/Cコンプレッサーオイル R12・R134用・ハイブリッド用 昭和自動車
低温流動性・絶縁性に優れており、冷媒との相溶性が高く潤滑の効率が良いです。 耐熱性が強いため摩耗防止と化学的に安定性があります。 POEオイルの最大の特徴として流動性が優れているためオイルが効率的リターンされ、コンプレッサーの摺動部を焼き付きから守り漏電を防ぎます。 【用途】コンプレッサーの種類としては、ピストン・スクロール・斜板と全タイプに対応(使用)出来ます
26件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-11-24
用途:
エアコン修理

コンプレッサーの修理時に交換します。普通の134a用に使用しますが品質は良さそうです。価格はお値打ちなのかわかりません。

2023-11-20
用途:
r134aコンプレッサー用オイル
対象商品:
41374182

新しいコンプレッサーを購入しオイルを入れました、入れた後回すと、コンコン音がしますが、今回はこれでよしとし、古いコンプレッサーの中を洗いr134aを入れた。とても満足しています。

1人が参考にしています
2022-08-06
用途:
エアコン部品交換のオイル補充用として
対象商品:
41374182

ガスの種類を選ばずオールマイティーに使えるPOEでこの価格なら満足です。
ノーブランドですが特に不具合なく使っています。

1人が参考にしています
サウンドガレージL,T 様2022-07-09
用途:
自動車整備作業
対象商品:
41374182

リビルトコンプレー交換など補充用などに使用しています。オールマイティーなので安価でいいと思います。

2021-08-07
用途:
自動車のエアコンプレッサー交換に
対象商品:
41374182

成分においては非常に好感を持った。容量は300cc位と150cc位の物の種類があると更に嬉しい。プラの内蓋が付いているが、非常に取れ辛く中に落下して取れなくなった。不器用なので醤油の容器の様な蓋だと尚良いかと。

2021-08-06
用途:
自動車クーラーの潤滑剤として
対象商品:
41374182

オイルのことはよくわからないのですが134ガスに使えると書いてあったので購入しました。クーラー修理にはオイルが絶対必要なので使えるものだと思って購入しました。今の所、問題はおきていません。

crummy works 様2020-10-21
用途:
エアコンオーバーホールに伴い購入
対象商品:
41374182

問題なく使用できます。
小分け販売が少ないので大変助かりました。

1人が参考にしています
2019-12-04
用途:
コンプレッサ交換時に注入します
対象商品:
41374182

中古コンプレッサに交換した際使用しました。オイルのみで助かります

2人が参考にしています
アットカーズ 様2019-08-02
用途:
車検時
対象商品:
41374182

いつも利用させていただいております。
とても良い商品です。

2018-07-30
用途:
旧車のクーラー
対象商品:
41374182

昭和48年式の純正クーラーに使用しました。元々はR12ですが、コンプレッサーからオイル総入れ替えして、R134冷媒を使用。一シーズン越してませんが、今の所問題無いみたいです。容量も普通車なら十分に足りるので助かります。

3人が参考にしています
2017-08-21
用途:
R12ガス車のレトロフィット

R12ガスのレトロフィット用オイルと言えば
デイトンPOE+が有名ですが個人のDIYだと値段も高いし量も多く余る。
その点これは小分けなので非常に助かります。
ノーブランドなので中身は不明ですが、とりあえず使用に問題は
有りませんでした。デイトンと同等と考えていいのでは?

3人が参考にしています
2017-08-06
用途:
GWS204 クラウンHV
対象商品:
41374182

コンデンサードライヤ、電動コンプレッサー交換及び管内洗浄に伴いオイルの交換に使用しました。規定量は120ccでしたので、このサイズで丁度良かったです。

2017-06-29
用途:
エアコンコンプレッサー交換時
対象商品:
41374182

個人で使用するには、丁度良い量です。134a以外にも使えるのが便利です。

2017-05-28
用途:
サイクル洗浄後充填
対象商品:
41374182

サンデーメカです。デンソーSV07E焼き付き。うーん。これスズキリコールの奴かな?最新データでは、ND8から9に変更されてるって人も。
MG20のもある。もう、オイル選びに1か月も経ってしまった。
デイトンが欲しい。高い。そんなにいらない。
どなたかの、レビューのお陰で、この製品にたどり着きました。
たぶん。ほとんど。ノイトンの小分けです?
ありがとうございました。

2016-08-18
用途:
カーエアコンに
対象商品:
41374182

カーエアコンのオイル充填時、Oリング交換時に最適

2018-03-27
用途:
コンプレッサー異音のため
対象商品:
41374182

アイドリングでエアコン使用してると、しばらくしてコンプレッサーから
ジージー音がするようになりエンジンの回転上げると異音は止まります、
色々調べたらコンプレッサーオイルの量が少ないのが関係しているとわかりました、20年も前の軽自動車なのでエアコンオイルも漏れている可能性大!コンプレッサー外し古いオイルを抜いてこの新しいオイル約70cc入れました、結果異音は全くしなくなりエアコンの効きもガンガンに冷えるようになりました、

2人が参考にしています
アキモーター 様2016-07-19
用途:
カーエアコン修理
対象商品:
41374182

ハイブリットオイルなので、R12、134a双方に使用出来て便利でした。

2015-08-04
用途:
コンプレッサーオイル補充時
対象商品:
41374182

おそらくデイトンPOE+の小分け品だと思いますが、電装屋ではなく一般整備メインの会社なのでちょうどいいサイズです。
単価がやや高いですが、致し方のないことだと思います。

2人が参考にしています
2015-07-17
用途:
コンプレッサーのオーバーホール後のガス充填時に使用しました
対象商品:
41374182

ガス種を選ばず使用できるのがよい。

1人が参考にしています
2020-09-12
用途:
整備
対象商品:
41374182

R12と134aの兼用は不信です。思ったより量が少なかった。