LIGHT ボアアップKITのレビュー

平均満足度 4.36 (28件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LIGHT ボアアップKIT KITACO
KITACO
8,498 / 税込 9,348
28件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-09-14
用途:
カブボアアップ
対象商品:
41436857

問題なく取付出来ました トルクがあがり乗りやすくなりました

1人が参考にしています
2022-05-03
用途:
スーパーカブボアアップ
対象商品:
41436857

50ccから75ccへ
いろいろ調べて自分でも簡単にボアアップ出来そうでしたのでチャレンジしました。同封されている説明書を読んで焦らず時間に余裕があれば、簡単でした。価格もリーズナブル、併せてハイカムも購入、取り付けも素人でも出来ます。満足です。

2人が参考にしています
2021-06-13
用途:
C50型カブのファインチューンに

96年式デラックスの2種登録の為に選択。説明書が丁寧で、ガスケット類も必要分全部付いてるので、レンチ類とタペット調整工具、プレート式トルクレンチ程度あれば、誰でも組み付けできると思います。少し難しかったのは、ピストンピンのサークリップの取り付けで、細くても頑丈なラジオペンチが必須です。
キャブ、マフラー共に純正ですが、5Lモンキーでレビュー書いてる方と同様に、ジェットニードルのクリップ1段上げ、エアスクリューを1/4回転ほど開いて薄めにするだけで、メインジェットの交換やハイオクへの変更は必要なかったです。キャブがそのままで排気量上げると、ノーマルより薄くしないといけないなんて、初めて知りました。
走りはトルクが強い、キビキビしたものに生まれ変わります。私は体重が100近くありますが、3速でも上り坂で速度が落ちず、グイグイ走れます。変速比がそのまま(13/40T)でも、同クラスの2サイクル車、バーディー50やVメイトと同程度の感覚にはなります。2種登録で速度を更に伸ばすなら、フロントスプロケットを1-3丁上げる事が望ましいですが、体重が70キロ越える方なら前は14Tから始めて、次にリアをカブ70の36Tに近づけて最適値を探っていくのがいいかもしれません。
50の横型エンジンを手軽にパワーアップするには、とにかく最適のキットと思います。このキットに前後スプロケット、7番のイリジウムかCR7EK+プラグスペーサー買っても2万以下で済むでしょうから、昨今価格が高騰している90や70、リトルの4速エンジンに積み替えるより余程費用対効果が高いと思います。
但し、いくらお金と時間があっても足りなくなる、横型にありがちな「改造とセッティングの沼」にはまらない為にも、どノーマルにこのキット組むような人は、後は余計な事はしない方がいいでしょうね…。

18人が参考にしています
2021-06-02
用途:
5Lモンキー 6Vの4速に

純正シリンダーとピストンが寿命となりオイル上がりが出たので補修ついでにボアアップしました。
作業自体は落ち着いてやれば誰でもできます。 取説も付属されていますし動画サイトにも多数の組み立て説明がアップされてます。
ただ素人が作業しているので雑ですね。
最低限ピストンスカートとバルブリセスの角やバリは落として組むとシリンダーに傷が入ったりノッキングのきっかけになったりする確率をかなり減らせます。
オイルポンプも純正、オイルジェットも拡大無し、キャブ、マフラーも純正です。
キャブはクリップを1番上にして薄くしてエアスクリューで調整のみ。
前側のスプロケットを13から14Tに変更。
これでメーター振り切りの75キロくらいまでは余裕で出ます。
オイルは車用のレッドライン20W-50。
車用オイルでもSG規格はOK、SH、SJ、SL規格ならオイルの缶やラベルにGF-1、GF-2、GF-3の表記が無いオイルならバイクにも使えます。
実際にモンキー 以外の1000ccのバイクにも同じオイルを入れてますが問題どころか絶好調です。
オイルクーラー 無し。
点火時期は35度。 フライホイールのFマーク左側5mmの部分が35度です。
ブログや動画サイトではキャブやマフラーを変えてハイカムやオイルクーラー まで必要と言っている方も多いですが、純正パーツをしっかり使いこなしたセッティングをすればこのボアアップキットだけ買えば十分です。

16人が参考にしています
2021-01-28
用途:
シャリーのボアアップ
対象商品:
41436857

品物の加工精度もですが、説明書が丁寧で非常に助かりました。

2人が参考にしています
ふくしま塗装、 様2020-12-15
用途:
モンキーボアアップ
対象商品:
41436866

さすがはキタコの製品です。必要なものは全てセットされていて、精度もよく組んだあとオイル漏れもなし。説明書も丁寧に書かれていました。

1人が参考にしています
2020-12-29
用途:
6Vシャリーに取り付け
対象商品:
41436832

モノタロウさん何でもありますね。2輪ショップで買うより安くて助かります。

2021-01-19
用途:
バイクの修理
対象商品:
41436857

耐久性や精度はまあまあ高いので安心です。
ピストンスカートは念のため加工しましたがしなくてもいけると思います。

2020-09-07
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
41436857

3個目です。
シリンダー側面の鋳出し文字が
49ccとなっているので、
こっそり楽しめます。
ライトボアアップサイコー!

5人が参考にしています
小林家 様2022-01-21
用途:
リトルカブのボアアップに
対象商品:
41436841

ノーマルヘッド用となっていますが、上死点でピストンがヘッドに当たります。
C50-4402692

3人が参考にしています
2020-07-21
用途:
思った以上!
対象商品:
41436832

6Vゴリラに使用。ノーマル状態では50ccのスクーターに置いて行かれるようなスピードでしたが、今は彼らをミラーの点にして差し上げることができます。75ccがパワーと耐久性のバランスが良いと聞いていましたが、パワー自体思った以上で、体感的には3倍くらいにはなった気がします。このキットのほかに、ハイカム、バルブスプリング、PC20も使いました。パワーアップに伴ってギヤレシオも変えました(12/31→15/28)。巡航する速度で回転数が低くてすむので精神的にも非常に楽になりました。いじって面白く乗って楽しいので、モンゴリ乗りの人がボアアップをよくするのがわかります。

1人が参考にしています
2020-07-06
用途:
ボアアップ作業
対象商品:
41436857

こちらも安定してます。ボアアップ時のオイルポンプ交換しない状態とクランクケース側のオリフィス加工無しで、心配ないようです。ただし、ピストンスカートの加工時の広がりのため、たまに、シリンダー干渉がある個体もあるので、組付け時に確認と軽くペーパー当てが必要な時があります。

1人が参考にしています
2020-07-09
用途:
メンテナンス
対象商品:
41436857

安価で2時間ほどの作業で簡単お手軽に驚くほどに体感できました。
トルクアップは想像以上でした。
購入して良かったです。

2020-08-25
用途:
ノーマルのC70カブの補習用
対象商品:
41436857

C70の補習用として使用しました。
排気量がほとんど変わりませんから、性能もほとんど変わりませんでした。純正部品に比べればかなりの安価かと思います。

1人が参考にしています
2020-04-29
用途:
C70エンジンの補修用
対象商品:
41436857

ピストン径が大きくなり、重くなったのか、最高速度が少し落ちました。

リトルアジア 様2020-02-05
用途:
原付レストア
対象商品:
41436857

ホンダソロをボアアップしました。高圧縮比であるとかピストンのスカートからスリーブに入らないとか各種情報を集め、ワクワクしながら箱を開封、普通のピストンなので少し驚きました。ヘッドガスケットがペラペラなので圧縮比が高いのかな?。ピストンクラウンも凹に加工してあり、好感のもてるキットです。ノックピンも一緒に購入してたので作業時間は2時間弱でした。社外品ピストンでいきなり走行する度胸もなく、1時間アイドリング、1時間冷却を20時間繰り返し、レギュラーガソリンで気持ち良く走行してくれます。個人的にクラッチ、マフラー、オイルポンプを交換する必要は無いと思います。キャブのみ規制前のジャズ用に交換した程度です。ガス少し濃いめですが薄いよりマシでしょう。

2人が参考にしています
2017-01-24
用途:
マグナ50に使用
対象商品:
41436857

安くて、ノーマルよりも格段にパワーアップ出来、キタコなので安心感もありますし、とても良いかと!でもほんの少しバリはありましたので気になる人はバリ取りをした方がよいかと(しなくてもよいレベルでしたが)

2人が参考にしています
2016-09-29
用途:
プレスカブボアアップ
対象商品:
41436832

説明書が付属しているので初めてでも工具さえあればボアアップできると思います。
一度、自分は間違えて6v用のものを買ってしまったので品番はちゃんとチェックして買いましょう。

2人が参考にしています
2017-09-20
用途:
ボアアップ
対象商品:
41436832

知人に頼まれて購入しました。対応型式が合っていたので購入しましたがピストン形状が違っており、いろいろと調べると違っていることが分かりピストンとリングを再購入する破目になり安価に購入できたと思いましたが結果的に高価なものになってしまいました。適応品番が重複するのは表示のミスではないでしょうか。対応型式FNO.C50-5200011~の意味は5200011から9999999ということではないでしょうか。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
確認したところ、当該商品はC50-5200011からC50-8000000が適合いたします。
よろしければ返品をお受け致します。別途ご連絡致します。
何卒宜しくお願い申し上げます。

2017-04-02
用途:
C70のボアアップ
対象商品:
41436875

C70のエンジンが焼き付いた為。
適合にはC70と書いていないですが、C70はC50の純粋なボアアップだとどこかに書いてあったのでたぶんつくだろうと思って注文。
結果は大丈夫でした。

7人が参考にしています