LLC (クーラント・不凍液)のレビュー

平均満足度 4.55 (492件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LLC (クーラント・不凍液) モノタロウ
モノタロウ
849 / 税込 934
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、 耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。 【用途】エンジン冷却液
492件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-01-18
用途:
農機具のメンテナンス
対象商品:
45535271

農作業機を複数台あるのである程度量が必要なので、探してたところモノタロウさんにコスパが良いものが見つかったので購入しました。今のところ問題なく使用しています。

2023-12-24
用途:
原液
対象商品:
74858086

原液使用できるのが良いです。三菱デリカD5の補充に使用してます。

2024-10-10
用途:
トラクター

この量でこの価格なのでとても安いと感じています。大変満足しています。

2023-11-17
用途:
ラジエーター交換
対象商品:
74858113

初めて購入させていただきましたが
気に入りました
容器もノズルもそのままでもラジエーター
に入れやすく便利です
車種によっては いろいろあるかと思いますが
又、購入しようと思います

1人が参考にしています
2023-09-27
用途:
パジェロv98交換用LLC
対象商品:
74858086

全量交換ではなくラジエターのドレーンコックからとサブタンクで4リットル交換し、特に問題無いです。
冷却水についてですが、最近からあるこちらの色がブルーとピンクはSLLC(スーパーロングライフクーラント)になり、以前からある色グリーンとレッドはLLC(ロングライフクーラント)になるそうです。
SLLCはLLCより長寿命になります。
知っている方いるかと思いますが、当方は最近までグリーンとレッドしか知らなかったので、参考にして頂ければと思いました。

2人が参考にしています
個人 様2024-08-30
用途:
クーラント交換のメンテの際
対象商品:
74858113

モノタロウ商品と言う事で、リピートしていますが使用していて特に問題なく使用しています。

2024-06-22
用途:
機器の冷却用
対象商品:
45535287

価格も安く品質も問題ありません。メーカー品と同等以上かと思います。

2023-09-30
用途:
スズキ純正色
対象商品:
74858086

青色のクーラント液を探していたらモノタロウさんで見つける事が出来ました!

2023-07-01
用途:
自動車冷却水の補給

車検時に補給の話があったので購入しました。問題無く使用出来ました。付属のノズルは短く役立たないと思うので、無くしてその分安くした方がありがたいです。

2人が参考にしています
2023-10-11
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
74858086

安価ですが、性能は良いようです。これまでの純正品と変わらず水温も安定していますので、今後もリピート購入したいと思います。

2023-07-08
用途:
ジムニーのメンテナンス
対象商品:
74858086

温暖な地域に住んでいるので、希釈して用いてますが、不具合は出た事はないです。安いので、車検2回に一度のタイミングで交換です。

1人が参考にしています
2023-11-17
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
74858113

数年経たないとわかりませんが、交換時は問題ありませんでした。コスパがいいのでこれからも利用したいと思います。

1人が参考にしています
SS車検サービス 様2023-07-18
用途:
クルマのメンテ
対象商品:
74858086

いわゆる超ロングライフタイプのクーラントがモノタロウブランドで購入できコスパ最高です。おすすめ。

1人が参考にしています
有限会社曽田製作所 様2023-09-28
用途:
LLC交換時
対象商品:
45535287

車検時に交換しています、2回分友達と共有で重宝しています。

1人が参考にしています
2023-07-28
用途:
バイクの冷却水交換
対象商品:
74858086

5年ごとに交換しています。安くて助かってます。
何回かリピートしてますが 特に不具合も起こってません。

2023-05-18
用途:
クーラント交換
対象商品:
74858113

安かったので購入。ジャバラの口がついてるのは有難いが空気抜きの穴からLCCが飛び出した。ゆっくり入れましょう。

2人が参考にしています
2024-03-26
用途:
問題なし
対象商品:
74858086

4年ほど使用しておりますが、特に問題なく使用できます。おすすめです。

株式会社ジョイント 様2023-04-18
用途:
ラジエター交換
対象商品:
45535271

コックがついているので、小分けするのに便利です。
スーパーロングライフクーラントなので、次回交換まで長く使えそう。

2024-03-29
用途:
自動車整備
対象商品:
74858113

値段が安いのに純正品と色がほとんど変わらないので入れ替えても変わらないのでいい

2023-06-23
用途:
LLC交換
対象商品:
74858113

トヨラ純正から乗り換えです。
純正品と何も変わりません。全て抜くことはできなかったので、数か月後にまた実施しようと思います。