LLC (クーラント・不凍液)のレビュー

平均満足度 4.55 (492件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LLC (クーラント・不凍液) モノタロウ
モノタロウ
849 / 税込 934
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、 耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。 【用途】エンジン冷却液
492件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-04-26
用途:
バックホ-とトラクターに使用しました
対象商品:
45535287

20Lを購入し、バックホ-とトラクターに使いました。両方で13Lほど使用。安く買えて助かりました。交換したてで、性能的な事はまだ分かりませんので、その分マイナスで星4つ。使用感は5つ星です。

1人が参考にしています
竜ヶ崎荷役 様2024-01-19
用途:
トラックメンテナンス時
対象商品:
45535271

使いやすく届くのも早いためいつもこちらのを購入しています。

1人が参考にしています
2023-04-13
用途:
自動車修理
対象商品:
74858086

普段は緑色のクーラントをメインで使っているので滅多に使わない色のクーラントの補充用に使用。安いので買い置きしてますができれば希釈済みじゃなくて原液タイプのほうが場所を取らなくて助かります。

1人が参考にしています
立川自動車整備工場 様2023-03-19
用途:
当然ながら冷却水として
対象商品:
45535287

今まで使っていたメーカーが、このご時世のために値上がりしました。個人経営の整備工場ではあまりユーザー向けに値上げもできないので、こちらに替えました。
性能は問題ないと信じ、今後も使い続けるつもりです。

2人が参考にしています
2023-12-28
用途:
補充、クーラント交換時など
対象商品:
74858113

純正品と遜色ないと思います。補充に使っても問題ありません。値段も手頃です。リピートしております。

2023-07-10
用途:
自家用車メンテナンス時
対象商品:
74858086

そのまま使えて便利です。純正と遜色ないので次の自家用車にも使います。

1人が参考にしています
2023-12-21
用途:
クルマのメンテナンス
対象商品:
74858113

他のブランド商品と変わらない品質で満足してます。緑があれば尚良いけど…

2023-07-05
用途:
車検整備
対象商品:
74858086

ホンダ純正相当で使い勝手よし。定期的に購入したいと思います。

2023-03-14
用途:
スズキバイクのメンテに使用
対象商品:
74858086

車検時ごとに交換していますが、ホームセンターの格安LLCよりの高品質なのを期待して使用しました。2年後の変化が楽しみです。

愛和歯研 様2023-04-08
用途:
車、バイクの作業で使っています。
対象商品:
45535287

安くて蛇口付きで良いと思います。
あとはどの位なものかです。

2023-02-07
用途:
経年車で冷却系ホース類の取替に伴い、全量交換した。
対象商品:
74858113

入っていたクーラント液が赤色だったので、ピンク色を購入しました。
使用しての感想は、可もなく不可もなく普通のクーラント液です。今回はポンプ類に不都合があり再交換のための補充用途です。以前に全量交換しているので同一品の購入です。

2023-11-05
用途:
車のLLC交換
対象商品:
74858113

初めて、LLCの交換をしたので、良かったかどうかははっきりとはわかりませんが、補充もしやすく、特に問題はありませんでした。

2022-12-15
用途:
近くに無くて
対象商品:
74858086

近くのホムセンなどに緑しか無かったので。
品質はなんら問題ないかと

1人が参考にしています
有限会社バイオエナジー 様2022-12-07
用途:
クーラントの交換
対象商品:
45535271

これまで使用していたクーラントの交換にあたり、スーパーLLCである本製品を使用してみました。
SLLCにしては格安です。

1人が参考にしています
2023-02-05
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
74858086

クーラントの交換する時希釈するのが面倒でしたがそのまま使えるところが便利です。

2023-02-02
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
74858113

モノタロウで買えば、リーズナブルな価格で買いに行く時間も節約できるので最高です。

2023-06-21
用途:
自動車用
対象商品:
74858086

社外製品はどこも同じなので、コスパで考えてこの商品

今総合芸術會 様2022-11-07
用途:
ラジエター交換
対象商品:
45535287

今回2度目の購入にて、金額もお手頃でやはりモノタロウ商品は、市民の味方です。とても良い商品でした

2023-09-13
用途:
キャノピーに使用
対象商品:
74858086

赤い色が入っていましたが、問題なく使用しています。

特別養護老人ホーム緑苑 様2022-12-29
用途:
車に使用
対象商品:
74858113

クーラントの補充で購入。安くてたっぷり使える。カラーも2色あり、補充であれば現在使用している冷却水の色と合わせて購入すると良い。