LLC (クーラント・不凍液)のレビュー

平均満足度 4.55 (492件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LLC (クーラント・不凍液) モノタロウ
モノタロウ
849 / 税込 934
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、 耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。 【用途】エンジン冷却液
492件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-12-21
用途:
バイク用
対象商品:
74858086

色がややどぎつい青というより紺色に近い色だが
サブタンクにはっきりと容量が
分かるのでこれはこれでよい

仙田電気 様2022-08-19
用途:
自動車の整備時
対象商品:
74858086

安く買えて、早く届いて、とても気に入っております。使用して3ヶ月ほど経ちますが、全く問題はありません。
これからも、このクーラントを使わさせて頂こうと考えております。

2022-08-23
用途:
マイカーのメンテナンス

とてもコスパ良いと思います。どうしても長寿命クーラントは値段が高いので、こちらで安く購入できてよかったです。

高松園芸 様2022-11-06
用途:
車検前の整備
対象商品:
74858086

コスパがいいので乗用車やトラックにも使ってみました。

2022-08-30
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
45535287

定期メンテナンスにて購入。納期も早く、製品クオリティーも申し分なしです。

2022-09-27
用途:
実用品
対象商品:
74858086

車検が近く、前回の車検では交換しなかったので交換。比較的安価なので助かります。

2022-07-05
用途:
バイクの交換用
対象商品:
74858086

薄めるタイプよりコスト高ですが、精製水や希釈の手間を考えれば納得できました。
容器もこぼれず入れやすかったです。

2022-08-09
用途:
自家用車の定期メンテナンス
対象商品:
74858086

交換の手間を省くため長期間タイプを選びました。低価格なので満足しています。

2022-06-15
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
74858086

良い商品を安く提供してもらい助かります。自分ですることで工賃が浮いて助かります。ありがとうございます。

2022-06-06
用途:
車両メンテ
対象商品:
74858086

交換サイクルを考えると、長寿命タイプは一般タイプよりコスパが優れているように思います。輩出したクーラントの処理も面倒ですので、これからは常に長寿命タイプぷを使おうと思っています。

2022-10-13
用途:
車輛定期点検整備時
対象商品:
45535287

使用に際し、長寿命品とのことですので、他製品と同様に使用しています。

2022-03-12
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
74858113

今まで緑色の原液タイプで薄めて使っていたが、今回長寿命タイプと言う事で交換サイクルを減らす目的でこの製品にしてみました。原液タイプよりは高価ですが価格も安くて交換サイクルが減れば結果的に交換の手間等も考慮した場合コスパは良いかと思います。内容量もバイクには丁度いい量で手間要らずで良いです。

1人が参考にしています
2022-08-05
用途:
車輌のメンテナンス時
対象商品:
74858086

長寿命タイプでこの値段は大変有り難いです。
出来れば5リットルの容量のラインナップも希望します。

2022-07-05
用途:
車検時のメンテ
対象商品:
74858113

純正品と遜色ないようにお思います。
希釈しなくていいので便利です。

2022-03-22
用途:
2回ごとの車検時に
対象商品:
74858086

最近の新車に入っているクーラントは10年20万キロ交換ですが、こちらのクーラントは5万キロ又は4年ごとに交換しています。
原液で-40℃ですが、そこまで必要ないので、精製水を同時購入して少し薄めて使ってまいます。
その使用状態でも全く問題ありません。
安くてコスパが良いので満足です。

1人が参考にしています
2023-03-13
用途:
スクーターのメンテ
対象商品:
74858086

純正品と遜色ない品質と信じて使用してます耐久性に期待してます

2022-08-15
用途:
LLC補充用に
対象商品:
45535271

少量補充したいときに最適です。保管時に容器が傾いてしまい、キャップをしっかり締めていましたが、漏れてしまいました。

ムーンオート 様2022-04-15
用途:
自動車整備
対象商品:
45535287

毎度 この商品を使わせて頂いてます 大変重宝してます 色合いも好いですね

2022-06-15
用途:
トラクター用として
対象商品:
74858086

青だとリザーブタンクが曇っていても確認しやすいです。

2022-05-15
用途:
自家用車のメンテナンス
対象商品:
45535287

希釈なしで使用できるので作業が楽に出来ます。2回目の購入ですが問題無く使用できています。