液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向けのレビュー
- 用途:
- バイク:車のレストア
オイルパン用に使用しています、
少しだけ使い残ると固まりやすいので
半分サイズとかも有ると良いです、
商品画像が1枚だけで、全体画像とか無いので
考えて商品説明した方が良いのでは?
- 用途:
- トラクターの前輪縦軸オイルシール交換
- 対象商品:
- 60925471
オイル漏れのため、前輪のギヤケースを開けてオイルシールを交換。シール塗布は口金から塗りましたがうまくでき、塗布してから1時間後にオイルを入れましたがオイル漏れなく硬化しました。滲み出たシールは除去しやすく、良い感じです。
- 用途:
- 自動車修理
長年使っているがオイル漏れしたことがありません、これからも使う予定です。
- 用途:
- 発熱体(110℃)の保持とシール用
250℃耐熱とのことなので一度使用してみました。
今の所問題なく作動中。
- 用途:
- ミッションのオーバーホールに使用
- 対象商品:
- 60925471
普通に使える
値段の割に大容量。
ノズルとクルクルする絞りも付属してます。
ハミ出し部分は10分弱くらいで半乾きになりスクレーパーで除去可能、
他社の黒タイプよりも張りがあって除去しやすかったです。
- 用途:
- 自動車、農機具整備に
- 対象商品:
- 60925471
トラクターのフロントアクスルの修理に使用。
こんなに量はいらなかったが、どこよりも安かったので購入。
また付属のノズルがありがたかった。
問題なく使用できました。
液ガスあまり使うことないのでアレですが、若干粘性が強く感じました、手で塗るのは綺麗にできなそうです。付属のノズルで線状に塗って、ケースを合わせました。
- 用途:
- 機器のメンテナンス
- 対象商品:
- 60925471
耐熱温度が250度まで耐えられるのが良いですね。粘りも程よく塗れるので重宝してます。
あとは、透明クリア液状ガスケットが有るとなお良いですね。
- 用途:
- エンジン組付けに使用。
- 対象商品:
- 60925471
マリンエンジンのガスケット補強用にチェーンカバー、オイルパン、サーモスタットハウジングの組付けに利用した。特に油に対する耐性が良いような印象を持っているので、ボルトのシール用にも向いていると思った。自分の利用範囲内での欠点といえば、硬化が早すぎるような印象を持つ。例えば、オイルパンの組付けでは、ボルト数が多く、低トルクの組付けなので、調整しながら全ボルトの締め付けトルクの均衡化を図るのだが、はっきり言って焦った。しかしオールマイティに利用できるので使い続けるつもり。
- 用途:
- オートマオイルパンの取付け
- 対象商品:
- 60925471
純正のガスケットの補助補強として使用。貼り付け後3日静置してからオイルを入れました。粘度、肉盛り性、施工性は良い感じです。量が少ない品もあればなお良いです。
- 用途:
- オイルパン脱着時
- 対象商品:
- 60925471
スバル R2のエンジンオイルパンの再取り付け時に使用。ノズルと中身を押し出すキーみたいな金具も付属してて助かる。特に盛りにくさも感じなかったし、普通に使えました。
- 用途:
- MTミッションの分解時に使用
- 対象商品:
- 60925471
軽自動車のMTミッションを分解した際に使用。28℃くらいの工場内で使用したが堅さもちょうど良く使いやすい印象。嵌合時にはみ出したガスケットも比較的早く乾いて、後の作業時に手に付くことなく作業性もよかった。耐久性はまだわからない。
- 用途:
- 車両の整備
- 対象商品:
- 60925471
塗布すると、ゴム状になります。漏れは無いのですが、予防のために使用しました。使い勝手も良くとても良い商品だと思います。耐久性については、これから検証することになるので取敢えずは、★4つにしました。
- 用途:
- 農機具エンジン修理
- 対象商品:
- 60925471
新品ガスケットを付ける際に更に漏れ止を防ぐ為に良く使用しますがとても気に入ってます。液体ガスケットのみの場合でも効果は良いです。ただキャブレターのガソリン系は全くダメですので代用をお考えの方はお止め下さい。
- 用途:
- 農機具修理
- 対象商品:
- 60925471
ミッション、デフオイル系対応の商品ということで、トラクターのロータリーチェーンケースからのオイル漏れ修理に使用しました。粘度が調度よい柔らかさで、90度直角状態での組み付けでも垂れたりせず使いやすかったです。また、色が灰色ということで、目視での充填状態の確認もしやすいです。
- 用途:
- 自動車整備
エンジンのオイルパン交換に使用しました。
クーラントと接触しない部分なので、エンジン用より安価なこの製品でも問題なく使用できています。