工業用ギヤオイルのレビュー
- 用途:
- 機械のメンテナンス
割高ですが、18リットルだと使い切るのに年数がかかるのでこちらを購入。
注ぎ口に付属のノズルを付けてオイル交換しました。
使い勝手は非常に良いです。
給油用のオイルポットは不要です。
2リットル、4リットルサイズの展開があればそちらを購入するでしょう。
- 用途:
- 機械設備の、注油
注油しやすくて、便利です。また、リピートしたいと思います。
- 用途:
- 断裁機の注油ポンプに使用
- 対象商品:
- 89617543
品質、粘性、価格を考慮して、バランスの取れた当商品を選択した。不具合等はなく数回注文する定番品となっている。
- 用途:
- CB-18FA2 のギアオイルとして購入しました
- 対象商品:
- 89617577
この粘度は市場にあまりなく、やっと手に入りました。
ロータリーバンドソーを中古で購入しましたので、そのギアオイル交換に購入を決めました。
購入時よりスムーズな動きを見せてます。 コスパが良いので助かってます。
- 用途:
- たすかる草刈り機駆動部潤滑油
- 対象商品:
- 89617561
粘度の少ない物を入れて使用していましたが油漏れしていましたが、これを入れたら油漏れが無くなりました。
- 用途:
- 減速器オーバーホールの為のオイル交換
- 対象商品:
- 89617561
高粘度は通常では手配しづらく、4L缶が有ればとても便利だと思います。
- 用途:
- 緊急発注しました。
- 対象商品:
- 89617561
機械に使用している減速機がオイル漏れ!このグレード指定だったのですが、在庫がなく。翌日発送のモノタロウさんにお世話になりました。
- 用途:
- 機械の保守
- 対象商品:
- 89617552
量からすると割高ですが、
交換容量が0.5Lなので、
20L缶を購入するには躊躇しましたので、
購入しました。
是非、モノタロウブランドで、
マイナーな粘度の油脂を4L缶で、
取り扱ってくれればと思う。
酸化云々より、防火上あまり保管したくないので。
- 用途:
- 変速ギアのオイル追加
- 対象商品:
- 89617577
粘度ISO320は、変速ギアオイルの交換や追加に使っています。
付属のオイル注入弁は、先が細いので、カットして大口径にしてから使用しています。
非常に使いやすいです。
- 用途:
- トラックのユニックのオイル交換
- 対象商品:
- 89617577
取扱説明書からギヤオイルを検索した結果、このオイルがヒット、本当に助かりました。
- 用途:
- 井戸掘削機械
- 対象商品:
- 89617577
色々なお店で探したが適切な商品がなく
あきらめていましたがモノタローにありました
助かりました