エンジンパワーシールド EPSのレビュー

平均満足度 4.38 (170件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エンジンパワーシールド EPS WAKO'S(ワコーズ)
WAKO'S(ワコーズ)
   
オイル上がり・オイル下がり・オイル漏れ防止剤 オイル漏れを防止する実績ある膨潤剤と合わせて、エンジンに使用されるシール材の変化に対応するために、摺動部分の油膜増加に有効なダイラタント流体ポリマーを採用。 また、定評あるリキッドセラミックステクノロジーを採用することで潤滑性をはじめとするオイル性能全体を向上させます。
170件中 161~170件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-04-28
用途:
バイクのオイル上がり
対象商品:
01433906

エンジンが見違えるように成りました

1人が参考にしています
2016-02-26
用途:
オイル交換時追加
対象商品:
01433906

走行距離が増えた為、オイル漏れ予防で使用中です。多少エンジンノイズが軽減されたようです。定期的に使用予定です。

2人が参考にしています
2016-08-15
用途:
オイル交換時
対象商品:
01433906

あまり効果ないですね。オイルエレメントが詰まらないか心配。

2人が参考にしています
有限会社石山内装 様2015-12-17
用途:
エンジンのオイル上がり、下がりへの使用
対象商品:
01433906

mc21sワゴンR、エンジン22万キロのエンジンのオイル上がりと下がりにダメ元で使用
エンジンオイル3Lに本商品を全て投入、混合したベースオイルは5wー30の化学合成油です
当然ですが、完全復調はしません…が白煙は明らかに減っている為
オイル上がり下がりに一定の効果はあるようです
完全に添加しているポリマーに依存している為、ポリマーの耐久性が何時までもつのか次第です
3000km、効果が持続する様なら継続使用したいと思います
効果は、混合.給油してエンジン始動後短時間で現れました
エンジンのフィーリングが重くなったり、燃費が悪くなることも
1000km程、走りましたが今のところはありません

7人が参考にしています
もりもとストアー 様2015-09-13
用途:
走行距離の多いバイクと軽自動車に使用
対象商品:
01433906

オイルと攪拌するのは少しめんどくさいですが、効果はばっちり。
私の場合は、オイルに対して10%添加しました。
距離を走った車だと体感的に圧縮があがったようなフィーリングです。
エンジンは音は静かになりトルクがアップした感じとなります。
バイクの場合、よりエンジンブレーキが強力になりました。

2人が参考にしています
2015-09-15
用途:
農業用トラクター
対象商品:
01433906

効果ありました。冷却水漏れているのに気が付かずに使用を続けていたトラクターのエンジンが焼付いた結果、オイル上がりと考えられる白煙を吐くようになったので購入しました。ダメで元々とオイル交換と共に一本添加。全く白煙を吐かなくなりました。これがどの位の期間続くのか、オイルを交換しても変わらないのかはまだわかりませんが、今のところ満足です。

1人が参考にしています
2015-08-23
用途:
残念でした。

ワコーズの製品はこれまで信頼のおけるものでしたが、今回はリアシール部のガスケットからのエンジンオイルの滲みには効きませんでした。

5人が参考にしています
2015-08-21
用途:
過走行車のオイル上がり対策
対象商品:
01433906

気温が高かったせい(35℃)か思ったより粘度が低くエンジンオイルとよく混じり

1人が参考にしています
株式会社山本重量 様2015-03-16
用途:
オイル漏れ
対象商品:
01433906

エンジンオイルが滲んでいたので
汚れた部分をきれいにしてから使用しました。
約2000キロ走行しましたが
まったく滲みがありません

1人が参考にしています
2015-02-04
用途:
オイル漏れ
対象商品:
01433906

オイル漏れはだんだん無くなってきています。エンジン音が静かになりスム-ズに
なり一石二鳥です。