エアコンオイルのレビュー

平均満足度 4.63 (491件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エアコンオイル モノタロウ
モノタロウ
439 / 税込 483
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。 【用途】カーエアコン用
491件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-04-08
用途:
補充
対象商品:
00761452

アクセルを踏んでも重く加速しなかったのが、補充後は滑らかになり、加速も幾分か軽くなりました。この価格でコンプレッサー焼付き防止出来るのはありがたい。ただお値打ちでも一定金額以上購入しないと送料がかかる為、何かのついででないと購入しにくさはあります。

2025-12-01
用途:
エアコンのコンプレッサー交換で
対象商品:
00761452

車のエアコンのコンプレッサーが故障したので新しいコンプレッサーに交換した
際にエアコンガスとエアコンオイルを注入を、コンプレッサーにエアコンガス
だけ最初に入れた時は回転が重たく回る感じでしたが、モノタローが販売して
いるエアコンオイルを注入すると回転も軽く回る感じに、数本入れるためお安く
購入できるのが良いです、もう少しお安ければもっと最高ですが

2025-09-05
用途:
クーラーガス補充時
対象商品:
00761452

mh34sワゴンRのエアコンの効きが悪いので調べるとガスが抜けていた。オイルまでは抜けて無いと思ったのですが念の為、1本だけ補充した。この値段だと手軽に補充できるので良いです。オイル量の多目の商品もあると良いです。
使用してもこの手の商品は、分かり難いですね。順調にエアコンが作動しているので問題無いです。

2025-08-25
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
00761452

2年ぶりにエアコンオイルを補充しました。
軽自動車ですが、エアコン動作時の負担が軽くなったことが実感でき、燃費も少し改善したようです。
以前、普通車にも補充しましたが、軽自動車の方が効果が実感できると思います。
この商品は大変にコスパが良いので、定期的に使おうと考えています。

1人が参考にしています
2025-09-02
用途:
オイル比較

今まで高級なエアコンオイルを使っていました。
お試しにモノさんオイルを注入して見ました。
調子を崩していない車輌に注入した結果は遜色を感じなく
エアコンがよく冷えるようになりました。
エアコンオイルの注入は毎年5月に1本がオススメです。

1人が参考にしています
2025-12-01
用途:
カーエアコンのメンテナンス

ガス補充と同時に使用しています。価格は安く、問題なく使用できます。
コンプレッサーの音が静かで滑らかになったような気がします。

2025-08-15
用途:
カーエアコンコンプレッサー潤滑
対象商品:
00761452

20年近い車齢の軽バンに、補充しました。補充前は、油膜切れだったのか、アクセルを踏んでも、ブレーキを引きずってるのかと思うくらい、加速しなかったのが、補充後は、コンプレッサー回ってるのかと思うくらい、滑らかになりました。この価格で、コンプレッサー焼付きが防止出来るのはありがたいです。

2025-12-09
用途:
エアコンのガス補充
対象商品:
00761452

目に見えるものではないから、一応念の為補充した。
入れ過ぎも良くないんですけどね

2025-08-04
用途:
定期的なメンテナンス
対象商品:
00761452

三年前に他の物を補充してから月日が経ったので、そろそろオイルやガスも補充しようかと思い安いので、これを選択 車も軽で20年前のミラジーノなので、コンプレッサーもオイル補充も不可欠な年代物 冷気はそこそこ出てましたが、漏れが無いとも一概に言えないので
事前予防策 オイル補充が目的ですがガスも入ってるので、一石二鳥 結果は、温度が15.3度から13.4度に下がって効果抜群でした。アイドリング状態ですので、走行するともっと下がりそうです。

2025-08-02
用途:
エアコンのオイル補充

ゴス補充から三年たち冷えは甘くないとは思ったが、少しオイル補充してみるかと思いこれをチョイス 車は軽のミラジーノなので、コンプレッサーが、小さいので15.3どだったがこれを入れたら13.4度まで下がりました。 ガスも入ってるのでそのせいだとは思いますが、数年にいちどは、リフレッシュの間隔で入れるのもありかとは思います。 どんなに手入れしててもガス漏れは無いとは言えませんから

2025-07-16
用途:
エアコンガス補充

恐らくエキパンの配管接続部から微妙なガス漏れをしている形跡があり、冷えが悪くなった為、ガスの補充と同時にエアコンオイルの補充も実施するため購入しました。。(自家用車用)
本来はOリングを含むエキパンの交換をした方が良いのですが、今後長期乗る車ではないのでガス補充で対応しました。
市販のものに比べると、圧倒的に値段が安いので非常に助かりました。
おかげさまでエアコンもしっかり効くようになり、コンプレッサーの作動音も静かになりました。

日立オートモティブシステムズ&ナガノ株式会社 様2025-11-16
用途:
エアコンクーラー補充用

外観より中身が少ない。オイル正味50CCはほしいね、3~4缶の補充が必要な際は割高となる、中身の容量の改善願います。この商売が通常でしょうか、性能的には不満無し宜しく

2025-08-14
用途:
カーエアコンのメンテナンスに

カーエアコンのメンテナンス時にオイルの補充として使っています。
高級品の方がより効くような気がしないこともないですが、用途は十分に満たしています。

2025-08-20
用途:
オイルチャージ+冷媒ガスチャージ(同時タイミング)

この夏、カーエアコンの冷却不足を感じ、冷媒ガスとオイルをチャージしてみた。
温度計で18℃→12℃まで下がった(外気温35℃)

2025-08-07
用途:
カーエアコンのメンテ

ダイハツミラジーノL700Sに注入しましたエアコンコンプレッサーの音が静かで滑らかになったような気がします。冷房効果も上がったように感じました。

2025-08-04
用途:
冷媒ガス補給のお供に

エアコン冷媒ガスはたまに補給すれど、エアコンオイルは注入していなかったので、同時に補給してみた。
コンプレッサーの音が若干であるが静かになった気がする。
今後更に様子見たい。

2025-05-06
用途:
軽自動車のメンテナンス

4年目の軽自動車で、コンプレッサー作動時に小さなカタコト音がし始めていました。よくある異音ですが、試しに注入してみたところ、音がスッキリ消えただけではなく、エアコンの効きも改善しました。オイルが漏れている形跡はないのですが…軽自動車はエンジン回転数が高めでコンプレッサーも高回転で回されてしまう宿命なので、定期的なメンテナンスとして必要なのだなと感じました。

5人が参考にしています
2025-07-29
用途:
エアコンガス補充時

エアコンガス補充と同時にいつも使用しております。価格も安く、問題なく使用できるので重宝しております。ガス漏れする車には画素補充と同時に必ずオイルも補充しましょう。

2025-07-25
用途:
エアコンオイル充填作業

2年間隔くらいで、充填してます。充填後冷え方が増します。計測してみても、温度を測っても1,2℃程度変わっていると思います。 お値打ちで良いです。
注入し続けても特に不具合も起きた事は無いです。

プロボックス株式会社 様2025-10-07
用途:
安価でいいですね!

夏季にエアコンコンプレッサーに負荷がかかるので定期的に注入してます。
お陰で故障もなくよく冷えてますよ!エアコンの仕組みがよくわかりませんが大変過酷な条件で働いてくれてるのでやはり定期的に予防線は必須化と