DWRウエイトローラーのレビュー
スーパースプリントウェイトローラーシリーズ特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。
2020-07-09
- 用途:
- スクーターの整備でウェイトローラー交換した
- 対象商品:
- 01781867
CZ150Rで使用。今のところ問題なし。
加速がスムーズになったと感じる。
1人が参考にしています
2020-05-31
- 用途:
- スズキ製スクーターのミッションに
- 対象商品:
- 01782016
使用前にバリ取りが必要です。試運転してみた感じでは問題なさそうでした。
耐久性は今後時間をかけて様子を見となりますが、気に入ればまた購入したいと思います。
1人が参考にしています
2020-02-02
- 用途:
- 4ストジョグのメンテ
- 対象商品:
- 01781544
63ccボアアップ4ストジョグに、キタコのハイスピードプーリーに3.5gを6個取付、
出足トップスピード両方アップしました、満足しています。
2019-06-26
- 用途:
- バイク整備
- 対象商品:
- 01782208
ウエイトローラーとしては可もなく不可もなし。
こちらの商品は1セット/3個ですので、6個使用の場合は、2注文必要となりますが、それぞれ重さを変える事で、より細かなセッティングが可能と思います。
バイク弁当 様2019-05-02
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 01781273
取り付け時のローラーの向きを気にしなくて良いのが、最高です。でも磨り減るのが早いです。(以前のスーパースプリント ウエイトローラーの時のほうが、長持ちしました。)
2019-02-12
- 用途:
- dio AF61
- 対象商品:
- 01781264
信頼のDAYTONAと耐久性も悪くないようなのと、取り付け方向で悩むのも面倒なのでこちらを選びました。
1人が参考にしています
2019-02-11
- 用途:
- シグナスZのウェイトローラー交換
- 対象商品:
- 01781876
出足が遅いので試しに交換してみたところ大正解!ネットで検索すると10~12gがおすすめとでるのでg数はお好みで良いと思います。
1人が参考にしています
2019-01-15
- 用途:
- シグナスX3型に使用
- 対象商品:
- 01781858
どノーマルヤマハシグナスX3型の加速アップに9gを6個使いました。スタートダッシュでタコメーターは7000回転位を維持したまま加速。最高速は100いくかいかないか位。ノーマルではもっさりしていた加速がだいぶマシになりました。デイトナのウエイトローラーは取付時に向きがないのもいいですね。今後も使いたいと思います。