DWRウエイトローラーのレビュー
- 用途:
- シグナスXのウェイトコントロールで使用。
- 対象商品:
- 01781727
軽量で加速重視にするために購入。
DAYTONAのウェイトローラーは側面に重さが書いてあるので分かりやすい!
ちなみにシグナスXは6個必要になるので、購入は2セットです。
お間違えの無いように・・
- 用途:
- ウエイトローラーの交換時
- 対象商品:
- 01781876
取付方向の指定の無いタイプのため悩むことなく装着出来た。純正と同じ重量の物で交換。試走した所、純正と差を感じないので、次回交換時も低価格なので使用予定。
- 用途:
- アドレス110に使用
- 対象商品:
- 01782034
アドレス110に使用しました。ノーマルは11.7gらしいが、9gに替えたら明らかに加速が良くなった。最高速もメーター読みで97kmぐらい出ており、ノーマルより少し遅いだけ。満足です。
- 用途:
- アドレス110ウエイトローラー交換時
- 対象商品:
- 01782095
純正部品の11.7g相当の商品として購入。問題なく使用してますが次回はグラムを下げ購入したいと思います。(加速アップしたい為)
- 用途:
- 過走行車の純正部品代用として交換
- 対象商品:
- 01781474
純正品は6ヶセットで販売されているので3ヶでなく純正通り6ヶセットであって欲しい。品質は良さそうだが、耐久性はこれから様子を見ていきたいが価格からみて純正同等とはいかないか?
- 用途:
- バイクショップで買うよりも安いです
- 対象商品:
- 01781474
バイクショップで品選びと価格調査したあとに、モノタロウさんで購入します。
確実に安いし、品揃えは完璧ですしね。
純正品のローラーは使用で全く消耗しないのですが、こちらは一万㎞程度と考えておけば良いかと。
- 用途:
- ライブDio AF-35のメンテ
- 対象商品:
- 01781316
ZXエンジンのセッティングに使いましたが、他はノーマルでデイトナS-プーリー&ランププレートのみ組み込みの場合
9g×6個ではやや重さが不足気味で最高速の伸びがいまいち
9.5g×6個が私にはベストかな
10g×6個だと登坂性能に不満あり
- 用途:
- 駆動系リフレッシュ
- 対象商品:
- 01782113
安価だったり純正だったりで組み付けの際に向きを考えなくてはならないのは前時代的だと思うんですよね。その点こいつは気にせずポン、なのが良いのですよ。
- 用途:
- スクータのメンテ
- 対象商品:
- 01782217
通常6個が1セットとして使用するので2セット注文する
必要があります。使用される方の中には複数の質量のものを
組み合わせて使われる場合もありますが、純正と同様に
6個同じ質量のものを使われる方も多いと思います。
2セットの場合少し割引があれば良いかと思います。