クラッチセンタースプリングのレビュー
- 用途:
- 駆動系見直し
- 対象商品:
- 03426474
純正は約66mm。キタコは約75mm。バネ定数はそんなに変わらず自由長違いのセット力違いの模様。
交換前は変速が早くて回転数の落ち込みがありましたが、交換後は解消されました。
それでも根本的な改善にはならず、ストレート溝のトルクカムは必要な気がします。
- 用途:
- ノーマルと交換
- 対象商品:
- 03426483
プーリー交換しましたが、今一つ満足できずにセンスプも交換してみました。かなりキビキビ走るようになりましたが高速での伸びが今一つになってしまいました。
- 用途:
- ジョグアプリオタイプ2(95年式 4LV2)に
- 対象商品:
- 03426474
価格とブランドで購入。
加速に関してはスプリングだけの問題ではないと思うのでコメントはしませんが、
減速のときには良い仕事をしてくれていると思いました。
- 用途:
- アドレスV100のメンテ
- 対象商品:
- 03426517
放置してた平成5年式のアドレスV100の修理の為に使用しました。
ノーマルがへたっていたのかは不明だが組み付け前の比較ではバネレート強化を
感じれました。組み付け後の感想は、再加速も良くなり大変満足です。
- 用途:
- 純正交換用に
- 対象商品:
- 03426465
特にチューニングと言うほどでは無いですが少し強いバネにしたくて交換しましたが自分の部品構成ではもうちょっと強くても良かった感じです。イメージ通りと言うのはなかなか難しいです。
- 用途:
- ジョグの修理
- 対象商品:
- 03426465
初期加速があまりに悪くなったので、交換がてら強化品を採用。
途中の再加速が良くなりましたが、初期加速はさほど改善せず。
判ってたんですが。
注文から配送までいつも早いので、有難いです。
が、値引きコード利用で配送がゆっくりになったのは痛い。
で、星一つ減点です。 宅配問題もあるから仕方ないか。
- 用途:
- 扱いやすい固さ
- 対象商品:
- 03426508
デイトナの3%のより固く 少し長さがある
装着して200キロ程度の距離を走ると変化が 良くなったのがわかるが
なるべくならシリンダーやピストンリングの磨耗が少なくライトチューニングを施す程度の車体に使用をした方が良い
KNの青いスプリングと前後するような固さだから 使うバイクの出力 セッティングを考えて
走行距離に応じて交換をするのも良いと思われる
- 用途:
- 消耗品の交換
- 対象商品:
- 03426517
ヘタってるアドレスv100用に購入。
商品自体には問題ないので普通とさせていただきました。
ノーマル車には向きません!が走行はできています。
購入前に問い合わせたらよかったのですが本日キタコに問い合わせたところノーマルに比べ15%前後upだそうです。
ノーマル車には強すぎてモッサリしています。勉強代ですね。
このままでは気持ち悪いのでデイトナの3%up注文しまた。到着後交換です。