ミッションパワーシールド MPSのレビュー

平均満足度 4.23 (39件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ミッションパワーシールド MPS WAKO'S(ワコーズ)
WAKO'S(ワコーズ)
4,800 / 税込 5,280
パワーステアリング・AT・CVT・MT・デファレンシャルのゴムシール部からのオイル漏れ・にじみを防止する添加剤です。超高粘度指数ポリマーの効果で、ATF・CVTFの粘度を回復・最適化します。 また、パワーステアリングやAT・CVTに要求されるキャビテーションの防止や耐摩耗性向上のほか、金属ベルト式CVTの伝達効率を向上できます。 湿式クラッチを使用する2輪車のエンジンオイルの漏れにも使用できます。 【用途】ミッションオイル等の漏れ防止剤
39件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-05-25
用途:
ミッション(AT)オイル漏れ修理
対象商品:
16640523

中古で購入した車のミッションオイル漏れがひどく、ディーラーに協力依頼し、2度のオーバーホールを経て ほぼ良くなったが、わずかな滲み漏れが残り、ディーラーで これ以上はムリと言われた。そんな中で、この商品を試してみた所、走行を重ねると少しづつ漏れが少なくなり、その後 完全に止まりました。

4人が参考にしています
2023-12-28
用途:
オートバイ整備
対象商品:
16640523

排気白煙過多の旧車バイクに使ってみました、完治とはならないまでも効果はありました。ただ効果の持続性は長くないかな、オイル交換の度に入れるなら良いかも。

1人が参考にしています
長濱 様2023-02-14
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
16640523

なんか良くなったかも。
愛車のFZR250に使用しました。
最近、オイルの減りが早く、白煙やオイルの滲みが気になったから使ってみたところ、白煙も減り滲みも止まりました。また、以前よりもオイルの劣化(変色)が遅くなった気がします。
更にオイルを全合成から部分合成に変えて様子を見ていますが、今のところ良い感じです。

1人が参考にしています
2022-12-03
用途:
車のパワステやトランスミッションとバイクのエンジンオイルに添加
対象商品:
16640523

車は予防のために添加したので効果は不明ですがシフトフィールには目立った変化はないです
バイクは少しのオイル漏れとオイル下がりがあるので湿式クラッチにも対応しているMPSを添加しました
効果はもう少し様子を見ないとなんとも言えませんが、乗った感じ特に違和感ないです
これでオイル下がりが改善すれば修理せずに済むので期待してもう少し乗ってみます

有限会社関根製作所 様2023-02-24
用途:
機械のオイル漏れ
対象商品:
16640523

プレス機械のオイル漏れがひどくなってきたので
一本入れたらオイル漏れが止まったようです。
修理代を考えたら安いものです。

1人が参考にしています
喜多村石油 株式会社 六ツ門店 様2021-12-03
用途:
車(MT車)のギアオイル交換
対象商品:
16640523

オイル漏れが若干あったのですがこれを使用し始めて1000kmほど走行したあたりから漏れが完全に止まりました。
すごい!! 滲み程度なら間違いなく止まると思います。

1人が参考にしています
2021-10-07
用途:
フォードの旧車に

ダメもとで使用したところ、3か月程で漏れがほぼ止まりました。その後さらに3か月経過していますが、ガレージの床は綺麗なままです。

2人が参考にしています
2022-09-20
用途:
オートバイのオイル漏れ止め
対象商品:
16640523

オートバイのエンジンのオイル漏れに使用、止まるのに期待している。

2020-04-26
用途:
ミッションオイル漏れの簡易修理
対象商品:
16640523

入れたばかりでまだ判りませんが、今のところ漏れは無いようです。

2人が参考にしています
有限会社ユニオン自動車 様2019-12-06
用途:
自動車のパワステのオイル漏れ修理時
対象商品:
16640523

パワステポンプの少量のオイル漏れには効果がありました。

1人が参考にしています
2019-06-13
用途:
自家用車のメンテナンス時
対象商品:
16640523

ノズルが細くて、注入しやすい、ボトルもおしやすい。

1人が参考にしています
2019-07-14
用途:
ATF漏れ修理
対象商品:
16640523

使用当初、300~400km.毎に確認をしていましたが全然効果が表れず諦めていましたが、かなりの走行後漏れが止まりました。諦めていたので、正確な走行距離はハッキリしていませんが、およそ5000~6000km.位かと思います。喜んでいます。

1人が参考にしています
一嶋工務店 様2018-09-08
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
16640523

古い車の修理に使っていますがパーツリストを見ながら自宅で発注、自宅に届くのはとても便利です。

2人が参考にしています
2018-12-16
用途:
盛れどめ
対象商品:
16640523

ワコーズに問い合わせたところ、油圧PTOにも問題がないそうなので購入してみました!
今のところ実感はないですが、気休めではないことを祈っています。

2022-04-18
用途:
MT車デフオイルシールからの漏れ防止

15年落ちVWの5MTに使用。ギアオイル量が2Lなので混ぜて使4って3回交換分あります。デフオイルシールからのにじみが完全に止まり、ドライブシャフトフランジからの飛び散りもなくなりました。さすがです。

1人が参考にしています
2017-02-05
用途:
ミッションからOILがにじんで来たので使て見ました
対象商品:
16640523

使用してまだとまったかは、まだわかりません、使ってから何日で効果が出るのか分かりませんが楽しみです

1人が参考にしています
2021-08-09
用途:
ユンボの走行モーターのオイル漏れ防止
対象商品:
16640523

知人の農機具店に一時的なオイル漏れは止まると紹介され半信半疑で購入しました。オイルシールが劣化し過ぎてオイル漏れが酷すぎてもれがとまりませんでした。無理かな?と思っていましたが駄目でした。残りは農機具のオイル漏れ防止に使用しようと思っています。

2017-04-09
用途:
トランスファーからのオイル漏れの補修に
対象商品:
16640523

注入したばかりなので効果はまだわかりません。ノズルの先端が細くなっておりフィラープラグからも入れやすい。CVTなどのレベルゲージからの注入もしやすいと思います。容量の目盛りがありますが細かいメモリがあるとうれしいです。今回トランスファーのオイル容量0.36リットルに対して5%なので18ml注入なので…結局大体の容量を注入しましたが…

1人が参考にしています
2020-07-30
用途:
パワステブーツからのパワステオイル垂れ

パワステラックブーツからオイルが垂れてたのですが、整備工場に持っていったところシールの劣化なのでラックごとの交換と言われました。今までSTP社製のを入れてましたが、入れても減る入れても減るを繰り返し、ラックを交換する前にこちらを試しに使用してみました。結果、完全に漏れは止まりました。ただし漏れてたオイルはブーツ内に溜まってると思いますのでハンドルをいっぱいに切るたびに蛇腹のブーツが伸縮し絞り出されると思いますのでしばらくはオイル垂れは続くでしょう。あくまで漏れが止まったかどうかの確認はリザーバータンクの減りで確認することをお勧めします。

2018-11-15
用途:
トランスファーからのオイル漏れ
対象商品:
16640523

セレナ4WDのトランスファーからオイル漏れを発見、数百円のシールを変えるのに数万円工賃がかかると判明。信頼のワコーズさんのMPSが目に留まり添加しました。1か月後くらいにはオイルの滲みすらなく、その後2万キロ近く走行しましたが現在も問題なく走行できています。素晴らしい!

1人が参考にしています