ミッションパワーシールド MPSのレビュー

平均満足度 4.23 (39件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ミッションパワーシールド MPS WAKO'S(ワコーズ)
WAKO'S(ワコーズ)
4,800 / 税込 5,280
パワーステアリング・AT・CVT・MT・デファレンシャルのゴムシール部からのオイル漏れ・にじみを防止する添加剤です。超高粘度指数ポリマーの効果で、ATF・CVTFの粘度を回復・最適化します。 また、パワーステアリングやAT・CVTに要求されるキャビテーションの防止や耐摩耗性向上のほか、金属ベルト式CVTの伝達効率を向上できます。 湿式クラッチを使用する2輪車のエンジンオイルの漏れにも使用できます。 【用途】ミッションオイル等の漏れ防止剤
39件中 21~39件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
中村商会 様2019-09-01
用途:
ミッションオイル交換時にオイル漏れの防止に
対象商品:
16640523

何ともないミッションに注入したので 効果が分からず音等オイル漏れ等予防になっているのかも

1人が参考にしています
2017-03-06
用途:
車のメンテナンス時
対象商品:
16640523

ATの軽いオイル漏れが止まりました。
またアクセルの反応がかなり良くなったと思います。

2016-05-12
用途:
自動車のデフオイル漏れの修理
対象商品:
16640523

マツダAZワゴンのリアデフからオイル漏れしていたので試しにオイルシールを交換する前に
この商品を使ってみた結果オイル漏れは完全に止まったので
今もオイルシールは交換せずに使えています。
買うときは値段が高いなと思ったけど使ってみた結果はとても満足です。
軽自動車だと一本で数回使える事を考えても購入して良かったと思っています。

2019-04-14
用途:
車バイクのメンテナンス時
対象商品:
16640523

普通の使用用途とは違う使い方をしているので効果が薄いのかもしれませんが、硬化したガソリンタンクのゴムパッキンを柔らかくしようと浸けておきましたがいまいちでした。
バイクのフォークオイルに混ぜて漏れ止めにも使っていますがこちらは効果がありました。

1人が参考にしています
2019-02-04
用途:
バイクのオイル下がりに使用。
対象商品:
16640523

バイクには此方の方が良いと言うことで購入。
エンジンオイルを交換して100km程度しか走行していなかったので、エンジンオイルを抜き本品を全オイル量の5%をエンジンオイルに混ぜ再度給油。
エンジンを掛け数分でマフラーからの白煙が見る見る少なく成って行きました。 1時間後にエンジンを掛けた時にわずかに白煙が出た物のその量は今までの数十分の1程度で直ぐに止まった。
効果がどれだけ持続するかは不明ですが、目に見え効果を実感できました。

2019-02-10
用途:
バイクのオイル下がりに使用。
対象商品:
16640523

XJR400のオイル下がりに使用しましたが、投入後白煙は多少改善されましたが本日50km程度走りに行ったら途中でクラッチが切れなく成りました。
オイルを抜き規定量を計量カップで正確に測りオイルと混ぜて入れました。自宅に帰り、オイルを抜くと切れるように成ったのでこれが原因で切れなく成ったのだと推測します。
多少の改善と交換し他ばかりのオイルを無駄にしただけで終わりました。

1人が参考にしています
2018-11-10
用途:
エンジンからのオイル漏れ防止
対象商品:
16640523

使用するまでのひと手間はありますが、エンジンオイルの漏れは止まりました。

1人が参考にしています
2018-09-12
用途:
AT故障予防
対象商品:
16640523

故障予防で入れたが、
結局はATFを入れなおした。
手間ではないので、オイルを入れ替えるほうが安くつく。

1人が参考にしています
2018-04-13
用途:
ミッションのシフトのシャフト接合部もオイル滲みに使用
対象商品:
16640523

オイル滲みくらいなら止まります。オイル自体の硬さを安定化させる働きもあるとのことで、経年劣化が始まりかけの車には使用したいですね。

2017-10-23
用途:
農機具修理
対象商品:
16640523

困った時のワコーズケミカルですね。これでオイル漏れがマシになったら、安いもんです。

2017-05-01
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
16640523

さすがワコーズ製です。
粘度の低い、全合成油にATFを交換したらシール部から漏れ出しました。
入れると直ぐにレベルゲージでの減りもわからなくなり、2か月後に車の下にもぐってみると漏れ部にピンク色のシールが出来ていました。

橋本表具店 様2017-04-10
用途:
サンバーatf交換
対象商品:
16640523

ボトルの半分程度の量で魔法のように、漏れが止まりました。2摘落ちていたのが1摘になり、落ちてこなくなりました。

2017-04-06
用途:
オートマフルードのパッキンよりにじみ漏れ対策
対象商品:
16640523

パッキンよりにじんでいたので、使用し、解決。
地面に油が落ちるまではひどくありません。にじみ程度。
20年落ちの車のため、明らかにパッキンの経年劣化と分かっていました。

2017-06-02
用途:
シャフト駆動のファイナルオイルの漏れに使用
対象商品:
16640523

似たような商品がある中で評判の良いこの商品を選択したが
私のバイクには効果がなかった
容量に対して5%の添加(実際は10%ほど投入)なので投入量(約20cc)が少なかったのが原因か?
もう少し投入量を増やしてみたいがギアオイル(80w-90)の粘度低下で悪化しそうで躊躇している。

2016-09-29
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
16640523

ATFの漏れ止めに使用。やや少な目に入れたが、とりあえず止まった模様。

株式会社山本重量 様2016-02-25
用途:
パワステオイル漏れ止め
対象商品:
16640523

ベンツGL450のパワステオイル漏れに使用
走行500kmで150ccほど漏れていたのが
パワステオイル交換と一緒に ミッションパワーシールドを
パワステオイル量の8%添加
漏れて汚れていた箇所をきれいに清掃し
片道175km(往復350km)を走行しましたが オイルが減っていませんでした
今まで漏れていた箇所を見てもまったく漏れがなく止まりました

3人が参考にしています
2016-04-20
用途:
ATF滲み止め
対象商品:
16640523

止まるかどうかは運次第かな。。。
他社の同じような製品よりも確率は良いかも。

2015-06-26
用途:
旧車のパワステオイル洩れに使ってみました。
対象商品:
16640523

Netの書き込みで一番評判がよかったのと、旧車な為新品部品も手に入らないので、ダメ元で購入。
効果あったみたいで、しずくくらいで洩れてたオイルが止まりました。
信じられない。。。

2人が参考にしています
2015-10-05
用途:
オイル交換時
対象商品:
16640523

今の所、効果確認出来ず。

1人が参考にしています