スクーター用タイヤのレビュー
- 用途:
- スペイシー100 のリアタイヤに
- 対象商品:
- 17215327
純正が100/90-10のサイズのところ110/90-10に交換しました。
タイヤの直径が大きいのでハイギア化されて燃費が良くなると思い、選択しました。
実際に燃費は5パーセント位かな?改善されました。
が、良い事ばかりでもない。直径が大きい為ハイギアになるので加速が鈍くなるのは予想してはいましたが、それだけではなくこのタイヤとんでもなく重量が重いんです。幅が10mm増えただけでここまで重くなる?とビックリするほどです。
発進加速が想定以上の遅さになってしまいました。
ウエイトローラーなどで調整すればよいのかもしれませんが、次にもこのタイヤを使うかどうか判らないのでそれもやっていません。
結果、少々の燃費改善の為に発進加速の大幅に犠牲にしている状態です。
もう少しタイヤが軽ければそうでもないのか?
別のタイヤを試してみないと何とも言えないですが、このタイヤがすごく重いのは本当です。
- 用途:
- アドレスV125の後輪交換用として
- 対象商品:
- 17215318
交換後1万キロ強使用できました。路面がドライであれば問題ありませんが、雨では多少滑り気味になりますので注意が必要です。国産タイヤとの性能差は感じませんので次の入替でもこのタイヤを選びました。
- 用途:
- アドレスV125後輪用(100-90-10)
- 対象商品:
- 17215318
アドレスV125後輪用に購入。1000キロ走行後の感想です。フロントにダンロップのD307を使用していますがタイヤの表面がD307に比べ善く言えば滑らかです。あくまで私的な意見ですがフロント用には向かないと思いますが安価ですし後輪用としてならリピートしてもいいかなと思います。
- 用途:
- レッツ4 タイヤ交換
- 対象商品:
- 17215302
安い、入れやすい、静か、三拍子揃っている。
耐久性はあと2年後じゃないと判明しないが、値段を考えるとどうでもよい。
- 用途:
- アドレス125 リアタイヤ交換
通勤車のアドレスに履きましたが価格も安く良いタイヤと思います。しっかり梱包されていてタイヤが潰れないようになっているので予備でストックするのにも良いです。次回も購入しようと思います。
- 用途:
- アドレスV125リアタイヤのサイズアップに
- 対象商品:
- 17215327
リアタイヤを純正より大きくして110/90-10にしようとこのタイヤを購入。装着は問題なかったのですが全然グリップしない。雨の日にマンホールの上を走ろうものならタイヤが空転してかなり危ないです。安いけど安いなりの商品です。
- 用途:
- スクータータイヤ交換
KINGS TIRE 100-90-10を購入したが、現在2021年4月。届いたタイヤは2018年製造の硬くなりタイヤの側面や設置面は油が出て来ているような物でした。(ずっと倉庫に仕舞い込んでいたタイヤのあるあるの物)自分使用のものならいいが、お金をもらうのは無理でした。やはり売れ筋を買わないとこんな事になります。
残念で仕方ない。2020年製造の物なら値段的にも大変良い物だと思います。多分サイドも柔らかい感じだと思う。日本製程ではないと思いますが。
- 用途:
- 譲り受けた長期放置スマートDIOのメンテ
- 対象商品:
- 17215302
センターの型の合わせ部分や溝の仕上げが見た目で雑ではあるけれど、走行には全く問題なく、原付の速度域の極普通の走行では不安なし。コスパに優れた商品と思います。
- 用途:
- ドライは問題無し。ウェットが…
- 対象商品:
- 17215302
ドライ問題有りません!グリップします。しかし、ウェットは…
飛ばす人は怖い思いをします。雨天時に乗らない方には安価なのでお薦め。
雨天時も利用される方は…フロントには使用されない方が無難です。
V125でロックするタイヤはこれだけではないでしょうか?
貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。