ヤマルーブ RS4GPのレビュー

平均満足度 4.79 (104件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ヤマルーブ RS4GP YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)
   
ストリートからレーシング使用まで、あらゆるエンジンのポテンシャルを引き上げ出力向上作用をアシスト。レースマシンレベルの高性能エンジンに最適で、強力油膜が超高温下においても優れた保護性能を発揮します。
104件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-04-11
用途:
愛車のオイル交換
対象商品:
17489063

以前のYZF-R1から愛用してます。現在GSX-R1000Rにも使用し、サーキットから街中まで安定したシフトフィーリングが気に入ってます。特にコストパフォーマンスに優れるオススメ品だと思います。

有限会社アクティブ 様2018-03-21
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
17489063

ヤマハの純正オイル最上級RS4GPの4リットル缶が
この値段は、どこよりも安く購入できると思います。
モトクロスッサーにて使用してます。
信頼のおけるオイルです。

2018-03-03
用途:
オイル交換
対象商品:
17489063

信頼できるヤマハ最高級オイルですね。
メーカー違いですが、カワサキDトラッカーに使った後、ひどかったギア抜けが、大幅に緩和されました。相性などの問題もあると思いますが、大満足しております♪

2018-03-28
用途:
オートバイのオイル交換
対象商品:
17489063

このエンジンオイルを使用するようになってからギアの入りが良くなったような気がします。

ライドスポーツ広島 様2018-02-28
用途:
バイクのオイル交換
対象商品:
17489063

こちらの商品を 特価の時に仕入れるとメーカーから仕入れるより安いと言う逆転現象。

2018-08-09
用途:
オイル交換
対象商品:
17489063

最高級グレードが非常にリーズナブルで、これなら安心して使用できます。
性能も高く満足です。

2017-10-02
用途:
バイクのオイル交換
対象商品:
17489063

高級オイルは使用したことありませんが少なくともW社の同グレードの物よりは良いと思います。 コスパよしです。

2022-09-01
用途:
本田100ccエンジンのオイル交換
対象商品:
17489054

私のホンダ縦型100ccエンジンには、品質過剰。レスポンスが重くなった。中型~大型バイクのエンジンに向くと思われます。

2017-09-04
用途:
通常のオイル交換
対象商品:
17489063

キャンペーン価格だと、知っている限り最安値。
不具合もなく良いオイルだと思う。

2017-09-04
用途:
オートバイのエンジンオイル
対象商品:
17489063

1996年製,1100ccイタリアンバイクの,これまでの鉱物油に代えて使用。
交換後,走行距離はまだ1000km余と短いが,回転が軽くなったように感じる。耐久性については今後,見極める。

2人が参考にしています
有限会社 アーキテック 様2017-06-13
用途:
バイクのエンジン
対象商品:
17489063

始め粘性が高く熱が入ると柔らかくなるようです。
GSX-R750に使用しています。

2017-04-05
用途:
サーキット走行用に使用
対象商品:
17489063

サーキットの全開走行に使用して熱ダレ等も無く僅かですが高回転が伸びる様になりました。オイル性能はトップクラスだと思います。
(YZF-R1クロスプレーンで使用)

2017-06-06
用途:
r1に
対象商品:
17489063

300v入れずとも、此方で全く問題なし。
安くて助かります。

2017-02-26
用途:
オイル交換時
対象商品:
17489063

リピーターです。
なんと言っても、摩擦抵抗の低下により、燃費の向上と吹け上がりの軽さが体感できます。
レース用に開発されただけに、熱ダレも少なくです。オススメです!

有限会社 速水製作所 様2020-10-05
用途:
定期的オイル交換
対象商品:
17489063

基準価格を考えればかなり安くなっているので仕方ないのかとは思いますが、
他の方からの指摘があった様に缶が変形していました。
品質に問題はないのは赤りますが、但し書きなどがあったらよかったかと思います。

1人が参考にしています
2017-03-12
用途:
バイクに使用
対象商品:
17489063

とても安く購入できました、バイクの調子も良好です。

2016-11-18
用途:
オイル交換
対象商品:
17489063

ヤマルーブ最上級のオイルなので安心してモトクロッサーに使えます。思ってたより粘度が低い気もしますが高回転まで綺麗にまわります。モトクロッサーなので交換頻度が早いので安く購入出来るのは助かります。値上がりしない限りこれを使います。

2017-01-28
用途:
2015’YZF-R1用
対象商品:
17489063

レース用バイクに使用してます。先日エンジンOHしたのですが、メタルのあたり具合も酷いものではありませんでした。値段が安く、心配していたのですが、コストを考慮した際には最善のオイルではないでしょうか。ヤマハ系のバイクに是非おすすめです。

GRAND CIEL DEUX 様2016-12-02
用途:
ハヤブサに使ってみました。
対象商品:
17489063

モチュール300Vを超えることを目標に、開発されたと聞きました。ギアは300Vの方が柔らかくすっと入りますが、ピークパワーは、明らかに上がりました。もう一度比べてみたいですが、コストパフォーマンスは非常に良いと感じました。

山本製作所 様2016-10-03
用途:
オートバイエンジンオイル交換
対象商品:
17489063

オートバイのエンジンがスムーズに回ります。
ただミッションの入りはやや悪い感じがします、使用上問題のない範囲ですが、廃盤になった以前のRS10~50(粘度)がとても気に入ってました。総合的にお勧めの出来るオイルです。