ヤマルーブ RS4GPのレビュー
- 用途:
- YAMAHA YZF750R オイル交換
- 対象商品:
- 17489063
ヤマハの最高級オイルが他店比ダントツの安値で入手できました、
缶が多少変形していましたが許容範囲、今後とも購入一番手です。
- 用途:
- YAMAHA MT-09に使用 (4L缶)
- 対象商品:
- 17489063
商品に不満はありませんが
缶が潰れてました。漏れ等はなかったのでそのまま使用しましたが
梱包等問題なかったので 潰れているのに出荷したと思われます。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- YZF-R1のエンジンOILとして
- 対象商品:
- 17489063
今回で3回使用しています。初めてモノタロウで購入しました。
安く購入することができました。
次回も購入すると思います。
- 用途:
- オイル交換
- 対象商品:
- 17489063
YZF-R1にBEST、価格もどこよりも安いのではないでしょうか。
ただ、土日5%OFFで購入後、4輪2輪メンテ用品10%OFF等の案内が届くのはちょっと損した気持ちになります。
- 用途:
- 中古車の納入時にオイル交換を依頼
- 対象商品:
- 17489063
納入時に、アイドリングのエンジン音(ミッション)が大きく気になっていましたが、1000km位走行後に、ヤマハルーブRS4GPに交換した所、エンジン音が激減しました。
その後は、ヤマハルーブRS4GPを使用しています。
- 用途:
- レース
- 対象商品:
- 17489063
鈴鹿ファンランのネオスタYZF-R25クラスで使用しました。
特別走行20分×2本、予選15分、決勝30分を走りましたが、エンジンのパワーダウン、ミッションタッチの悪化は感じられませんでした。
シェルアドバンスウルトラと比較して劣る点は見られません。
価格も安いのでしばらくは使用しようと思います。
出力向上は余り期待しない方が良いかも。
- 用途:
- バイクでの競技
- 対象商品:
- 17489063
レース使用に耐える品質のオイルがこの価格で手に入るのは、素晴らしいことだと思います。
コストパフォーマンスでいえば一番ではないかと思います。
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 17489063
バイクのメンテナンスに使用いたしました。ヤマルーブルの4L×5本と20L×1缶との値段だ違う
- 用途:
- 三気筒エンジンのオイル交換
- 対象商品:
- 17489063
トライアンフ三気筒エンジンのオイル交換に用いました。
夏から秋にかけて、猛暑を経て涼しい時期まで走ってみた感想としては、確実に某300Vよりもオイル交換直後からの感触の良さが持続します。猛暑の中の渋滞にはまった後でもオイルが熱に負けて劣化したような感覚は受けません。
燃費は極僅かですがよくなっています。良く回してワインディングを走っていながらもよくなっているので充分でしょう。
トライアンフの三気筒エンジンは比較的ノイズのにぎやかなエンジンですが、RS4GPでは雑音の角が取れたような具合で耳障りさは緩和された印象を受けます。
低中回転から、ピークパワーへ至る吹け上がりの良さは素晴らしいものです。一般道でも追い越しの時などに実感できます。ヤマハがこれまでのトップ銘柄であった4RSを廃して、新規にRS4GPと名付け、motoGPからのフィードバックと銘打っているのは伊達ではないようです。メーカー純正と冠名がつくオイルでは現状最高のオイルではないかと思います。
モノタロウさんでの購入にあたっては、出荷に5日ということでほしいときにすぐ入手できないことだけが難点でしょうか。
- 用途:
- オートバイのオイル交換
- 対象商品:
- 17489054
ヤマハWR250Xにて使用。
以前はモトレックスの合成油を使用してました。
モトレックスのオイルに不満が有ったわけではありませんが
RS4GPに換えたところ
今までよりも回転ノイズとシフトチェンジ時にスムーズにギア入れ出来るようになりました。
他に試したくなるオイルが出て来るまでは
RS4GPをしばらく使おうと思ってます。
- 用途:
- バイクのオイル交換
- 対象商品:
- 17489063
ヤマハのWR250X で使用。
4L缶で丁度3回分です。
1,500~2,000kmごとにオイル交換しています。
替えた直後は、エンジンの鼓動が滑らかになるのが実感できて非常に気持ちいいです。
さすがにヤマハのエンジンには最高のオイルではないでしょうか。
ただ、交換直後のフィーリングはせいぜい500km程度で2,000kmを越えるとややノイズが気になりだすので、持ちに関しては他のオイル(ワコーズ 4CT-Sなど)と同じような感じです。
総合的にはとても気に入っています。
これからも、WR250X にはこのオイルを使い続けようと思います。
- 用途:
- オイル交換
- 対象商品:
- 17489063
GROMに入れましたがフィーリングが良くシフトの入りも前のオイルより少し良くなった感じです。
ただ、4リットル缶を買いましたが缶が薄いため少し上から置いただけで底が凹んだので焦りました…
- 用途:
- 定期交換
- 対象商品:
- 17489063
GSX-S1000に使用してみましたが、オイルダレも少なく良いオイルです。今まで使用した中では最上クラスです。
4Lは缶体が非常に薄く凹みやすいのが欠点と言えば欠点ですね。
貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
- 用途:
- バイクのメンテ
- 対象商品:
- 17489063
オイルの性能は
流石!ヤマハ最高峰オイルなだけあって
抜群に良いと思います
その分、値段も張りますが
モノタロウでは破格と言って良いぐらい
安く購入できました
- 用途:
- サーキット走行用のオイルとして
- 対象商品:
- 17489063
缶を開封してジョッキに移した時にオイルの色が赤くてビックリ!安い2Stオイルみたい(笑)
使用した感じはグッド!!シフトは気持ち良く決まるしマイナス要素は無いみたいです。
後は、この感じがどの位まで持つかが興味ありです。