凍結浸透ルブのレビュー

平均満足度 3.89 (74件のレビュー)
商品レビューを投稿する
凍結浸透ルブ 呉工業(クレ)
呉工業(クレ)
969 / 税込 1,066
固着したサビたボルトやナットなどにスプレーするだけで、金属部分が凍結収縮して、サビに亀裂が入ります。 同時にすばやく潤滑剤が浸透し、固着したボルトやナットを緩めやすくします。 金属にダメージをあたえず、潤滑剤の効果を落とさない最適な温度が-33℃。 サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。 缶を逆さにしても使用できます。 アルミ、ステンレスなど鉄以外の金属にも使用できます。
74件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-08-05
用途:
ホンダのブレーキローター交換時のネジに使用
対象商品:
21036986

8個のネジ全てに有効 自転車の整備にも使用し効果絶大

2020-07-01
用途:
錆びついた固いネジの弛め様に使用
対象商品:
21036986

錆びついた固いネジの弛め様に使用しているが重宝している。

2020-11-02
用途:
エキマニ外し
対象商品:
21036986

有名な通販サイトより安く買えました。
使った感想は、いっぱい使わないと効果がないみたいで直ぐに無くなります。   予備に数本買えば良かったぁ~

1人が参考にしています
2019-11-07
用途:
さび付いたネジ
対象商品:
21036986

これは助かりました。さび付いて動かなくなったピン、ネジ、ベアリング外しなど重宝します。

1人が参考にしています
2025-04-19
用途:
ベアリングの冷却はめこみ

ギアケース内の6200系ベアリングを冷却してはめ込むのに使用。
参考にしたYouTube動画では霜がつくくらい冷やせてましたが、
これはそれほどではなかったです。
冷却目的なら他のスプレーの方がいいかもしれません。
ともかく、ケース側を温めることが出来ない状態でも、目的は達成できましたので★5。(無しだと不可能だったのは間違いないです)

1人が参考にしています
2019-09-24
用途:
錆びたボルトを外す
対象商品:
21036986

錆びたマフラーのボルトを外すのに使用しました。いい製品だと思います。

2025-01-05
用途:
錆びたナット外しに

紹介映像を参考に何回も試しましたが上手く出来ませんでした。錆付きが酷かったのもしれません。

2人が参考にしています
2019-09-14
用途:
自転車のペダル外し

緩まなくて困っていた自転車のペダル外しが、このスプレーを使用することで緩み、ペダル交換が出来ました。固着した錆が付いたネジを締めるのに便利です。

2020-05-02
用途:
マフラーの錆で固着したネジ
対象商品:
21036986

長い時間噴射する事で回らなかったボルトが回ってくれました!
買って良かったです、

1人が参考にしています
2021-02-16
用途:
さびて固着したボルト・ナットの取り外し
対象商品:
21036986

新車から15年経過した車のマフラー交換の際に、さびて固着したナットを外す際に使用したが、全く効果がなかった。
そもそも30秒近く連続噴射しても、対象物の温度が-33℃になっているとはとても思えない状態だった。

2024-03-19
用途:
ボルトナット固着
対象商品:
21036986

残念ながら効果なくナットの固着を解消できなかった。軽度の固着なら効くのだろうが・・・。

ナカヤマレーシング 様2019-02-22
用途:
錆たボルトの取り外し
対象商品:
21036986

今まで折れたボルトが、折れずに取れるようになることが増えました。

2023-05-08
用途:
車メンテナンス
対象商品:
21036986

目的はマフラーのボルト交換のために購入したのですが、その前にエンジンマウントの交換でボルト固着して緩まなかったので、吹きかけてみたら見事に緩みました
これならマフラーの固着したボルトも緩むと思います

2018-12-16
用途:
ネジ外し
対象商品:
21036986

固着したボルトナットを外す方法はいろいろありますが、バーナーでの加熱と本品での冷却を併用することにより、大抵の固着は突破できます。一つの方法に固執せず、武器の一つとして常備しています。

1人が参考にしています
ガレージ.e 様2019-02-16
用途:
自動車整備
対象商品:
21036986

これまでは、ガスなどで炙ったりしていましたが、火気が使えない所などにはとても良いです。少し高いのが気になります。

2020-09-02
用途:
バイクマフラー
対象商品:
21036986

今回バイクのマフラーに使用しましたが、期待したほど効き目がなかった、用途によってはいいかもしれないが残念です

リユース工房 みやざき 様2020-01-14
用途:
必ず在庫しています。
対象商品:
21036986

あぶったりできない場所などの固着したボルトを外すときに使用しています。ラスペネ何回かけても駄目だったボルトが、これで外れたこと2回!
それからいつも常備しています。高いのが減点!
モノタロウオリジナルを作ってください!

4人が参考にしています
2018-12-19
用途:
部品交換に使用
対象商品:
21036986

当商品は、評判の良い物なので、問題はない。使用実証済。良い商品。

2018-12-15
用途:
ナット錆固着
対象商品:
21036986

やはりこれだけでは緩まず、他の方法も併用して緩めました。

4人が参考にしています
2018-08-15
用途:
錆びたネジの取り外し
対象商品:
21036986

予想以上の効果でした。諦めてネジを破壊するかタップし直すか悩んでいましたが効果抜群です。少し多めに?(長い時間)吹きかけるとより効果的でした。

1人が参考にしています