密着!!コンクリートにはHCのレビュー
- 用途:
- 物流倉庫内のコンクリートの塗装
- 対象商品:
- 48873782
自分でコンクリートを塗装するのは初めてでしたが、下処理等も必要なく、材料を混ぜてコンクリートに塗るだけなので手軽でした。
今のところ剥がれなどもなく、仕上がりには満足しています。
- 用途:
- ガレージ床塗装に
- 対象商品:
- 48873913
50m2程度の床塗装に使用。10kgのを2セット使用して1缶丸々使って、1回目は結構吸い込むので少し足りないかなぁと言う感じでしたが概ねちょうどよい量でした。2回目も丸々1缶使ってかなり厚く塗ったが、かなり余りました。素人が塗ったとは思えないくらい良い出来映えでした。
- 用途:
- 倉庫の床ぬり
- 対象商品:
- 48873895
油ギットギットのコッテコテのとこに下地処理せずなりましたが、とても綺麗に仕上がりました。
車で擦り散らかすので塗るようにも少量買いました
- 用途:
- バイク用ガレージの床塗装
- 対象商品:
- 48873938
バイク用ガレージの床塗装に使ってみました。広さは25平方メートルのガレージですが、2度塗りしても結構余りました。色はアイボリーを選びました。ガレージには結構落ち着いた色で選んで正解でした。乾いた後の塗装はかなり丈夫で、簡単にはげたりしなさそうです。1回目の塗装の後、数時間で歩ける程度には固まるので、1日で2度塗りができ、作業性も良かったです。
- 用途:
- 納屋のコンクリートの塗装に
- 対象商品:
- 48873782
はじめてのコンクリートの塗装でしたが、他の製品は下処理等等必要ですが、この製品は主剤と硬化剤を混ぜてコンクリートに塗るだけなので簡単でした。納屋の小さいスペースだったので1kgで足りましたが、製品は10kgと1kgしかないので、5kgのものがあれば最高と思いました。
- 用途:
- 床塗装時
- 対象商品:
- 48873913
塗装作業用の床の塗装に使用。照明の反射を考慮し、ライトグレーを選択。塗装の確認も容易な色味で正解でした。特に問題なく施工でき乾燥時間も早い。
- 用途:
- 整備工場床塗装
- 対象商品:
- 48873913
塗装後、新築なのでまだ本格的に使用開始していないので耐久性はまだわかりませんが、友人の工場では問題なく使用しているので大丈夫だと思う。
作業性もよく乾きも早めですが、価格もかなりお高いのが難点です。
- 用途:
- ガレージでのメンテナンス
- 対象商品:
- 48873816
一度塗りは艶なし
二度塗りで艶ありの為
思ったより量が必要かもです。
油の拭き取りが良好でやって良かったですね!
- 用途:
- バルコニーの床補修
- 対象商品:
- 48873798
硬化剤と混ぜて使う為、少々面倒、又混ぜた塗料は、保管が出来ない為使い切りの量の判断をしなくては、ならない為無駄が出るかも。
他メーカーの床材塗料より価格が高めだが、染めQ製品だから良いと信じて使いました。
一定期間が、過ぎないと結果はわかりません。