モリグリーン セレクション SN 5W-30のレビュー
- 用途:
- メンテナンス
- 対象商品:
- 62789378
社用車HONDAライフ(JB5)に使用
オイル交換後エンジンノイズが
小さくなります
継続使用していますが
トラブルありません
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 62789378
GRヤリスターボのオイルとして購入。0W30指定ですが特に固さが出るでもなく普通に使えてます。100%化学合成のオイルにしては安いのでリピートすると思います。
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 62789378
リピート購入です。数年ディーラーでオイル交換をしていましたが、オイルを溢れさせたり、オイルエレメントを締めすぎて取れなかったりホイールに塗装が剥げるくらいの傷をつけられたりと、素人の集まりですかというくらい散々な目にあったため、自分で交換するようになりましたが、こちらのオイルのほうが確実にエンジン音が柔らかくなるし、経済的なので満足しています。
- 用途:
- 自家用車のエンジンオイル交換に
- 対象商品:
- 62789378
半化学合成オイルという点で、コスパは最高で、何度もリピしています。
オイル交換時はその新油感が十分に感じられて、良い。
価格的にも1回のオイル交換約1000円ですから申し分ありません。
もう7個目ですが、不具合なしで良好です。
- 用途:
- DA62Vエブリィバンに使用
- 対象商品:
- 62789378
DA62Vエブリィバンに使用しています。
今まではモノタロウオイルをしており、不満はありませんでしたが、
別の銘柄も試してみようと購入しましたが、非常に良かったです。
エンジン音がすごく静かになり、交換して1000キロくらいは知りましたが、今でも静かです。
次回もこれを購入しようと思います。
- 用途:
- ガソリンRV車に使用
- 対象商品:
- 62789378
車庫に保管中の車に使っています。
ほとんど乗らないが、メンテナンスと車両の状態維持のためのオイルにしています。
価格が安いオイルは、鉱物油など劣化が進むため化学合成油でお手頃なこのオイルを使用しました。
エンジンのコンディションは、良好です。
除雪車のエンジンオイルにも使用。いいオイルだと思います。
- 用途:
- 自家用車のオイル交換
- 対象商品:
- 62789378
既に2回オイル交換しましたが、調子は良いです。
種に軽自動車スバル・プレオに使用しています。
15年以上前の車ですが、平均燃費は18~20km/lくらい。
発売時の10モード燃費が18km/lであることを考えると、常にそれ以上走るので満足です。
通勤距離が多いので、6000~7000kmで交換しています。
- 用途:
- 自動車メンテナンス作業
- 対象商品:
- 62789378
モノタロウで安く買えるのは本当にうれしいですね
何回も購入して使用していますが、何の不具合もなく使用してます。
今後も購入していきます。
- 用途:
- kfエンジンのオイル交換
- 対象商品:
- 62789378
ほんっとーに普通のオイル。
交換時に定番の、吹け上がりがよくなったりトルクが太くなったりという「元気になった感」はゼロ。
もちろん何年も何万キロもほっといたのではその限りではなかろうが。
その点で今までで一番よかったのは日産純正オイル。
コストパフォーマンスを考えると及第点、まさに可もなく不可もなく。
- 用途:
- 自家用車の交換用
- 対象商品:
- 62789378
今まで、カストロールのターボ用を、使ってましたが、こちらを購入。音が静かになると聞いて楽しみです。