オイルサクションガンのレビュー

平均満足度 3.36 (87件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オイルサクションガン モノタロウ
モノタロウ
2,698 / 税込 2,968
エンジンオイルやATFなどの低粘度のオイルの吸入や注入が出来るハンドポンプです。後部のレバーを引くことでオイルを吸い上げ、レバーを押す事でオイルを押し出し注入出来ます。 【用途】オイルの吸引と注入
87件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
タカハシ理容店 様2020-09-19
用途:
ミッションとデフオイルの交換作業
対象商品:
70289424

和光ケミカルのRG7590LSDを入れるのに使用。
注射器の様に缶から吸い上げてミッションに注入しました。
お尻からのオイル漏れも無くスムーズに作業できました。
少し力は要りますが慌てずゆっくりやれば大丈夫です。
頻繁に使う物では無いので次回使用時に経年劣化でゴムが硬くならないか心配。

2人が参考にしています
2022-09-09
用途:
ギヤオイル等の交換作業
対象商品:
70289424

値段の割に容量が大きく、フルード種類に制限がないので購入した。
確かに大きく容量は大きい=重い。(これは自身の選択なので仕方ない。)
フルードを入れた際の摺動がきつい。フルード種類によるのか?使用したのはエンジンオイルなんだけどね。
フルードを吸い上げる際、シリンダー内で空気を吸い込む瞬間があるらしくフルード押し出し時にフルードと共にエアが出て来る。
まあ、作業時にフルードの粘度を下げる等で対応出来、これがないよりははるかにマシなのでよい商品に分類します。

2人が参考にしています
株式会社インターウェイブ 様2022-09-20
用途:
自動車メンテナンス時
対象商品:
70289424

手ごろな金額が魅力だがピストン部のオイルシール性が全然甘くてオイルが手元までたれてきてしまう。すぐに改善すべきだと思う。

3人が参考にしています
昭和管工 有限会社 様2021-03-15
用途:
軽トラ及び2tダンプのデフオイル交換
対象商品:
70289424

軽トラ(4WD)の前後デフオイルの交換と2tのデフオイル交換のために購入しました。
使った感想としては、ピストン内にオイルを吸い上げる時と注入時のピストンを押し引きする力はかなり必要です。女性だとかなり厳しいかと。
今回デフのオイル交換と言うことで車体下にジャッキアップなしで潜り込みましたが、狭い作業スペースで体の自由も効かなくサクションガン操作に力がかなり必要なためとても苦労しました。
あと不満箇所としては、ガン自体のオイル密閉度が少し悪いせいか本体にオイルを吸い上げた状態で少し放置しているとシリンダーの蓋の上部下部のネジ部とシリンダーロッドの部分にオイルがじわじわと漏れて来ます。
全体の評価としては、目的の作業は完了出来たので不満はありませんが安かろう悪かろう的な感じでしたので満足感はなく★4つ以上はないと思いました。
参考になれば幸いです。

5人が参考にしています
2021-06-26
用途:
オイル交換
対象商品:
70289424

車のATF交換に使用したが、最悪の商品でした。
他の方のレビューで漏れるとあったので、ちょっとぐらい漏れてもいいやと思い使用してみたのですが・・
ちょっとどころでは無い、かなり漏れて来ます。
オイル入れない訳にはいかないので床も服もオイルまみれになりながら作業しました。
もう二度と使うことはないでしょう。

1人が参考にしています
2021-10-03
用途:
デフオイルTMオイル交換
対象商品:
70289424

4WD車の前後デフオイル交換で、数回使用時には問題なかったが、その後ミッションオイルを交換するあたり10回目くらいの使用頃から本体シール部から漏れが発生
ペール缶からオイル吸入時にエアを吸い込み1回の吸入で300ccほどしか本体にオイルが入らなくなり、ミッションに1.5リットルほど注入するのに5回ほどの作業が必要だった
その他、本体後部からのオイル漏れも想定以上に多く、作業中かなりの量のギアオイルを床にまき散らした
新品購入時点で完成品といえる品質に至っていない
正常に使用するなら、シール部のパッキンを別途シーラーなどで加工する必要がある、要加工品質の欠陥品

8人が参考にしています
PRラボ 様2020-07-27
用途:
オイル交換
対象商品:
70289424

想像したより大きいので要注意です。使い勝手は上々です。

2019-02-16
用途:
ステップワゴンRG2 4WDデフオイル交換用に購入
対象商品:
70289424

モノタロウブンランドは安くて、本当に嬉しいです。
未だ使用していませんが、箱から出して見た感じ、しっかりした感じです。
個人用で、たまに愛車メンテに使うには、十分と思います。
2台車所有しているので、1年に2回利用の出番があるかどうかですから。
軽自動車のMTミッションオイルと普通車の4WDデフオイル交換に利用したいと思っています。
今は2月。未だ寒いので、4月以降に、ゆっくり愛車メンテで使いたいと思います。

2019-01-21
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
70289424

競合と比べて安価ですね。
品質的には問題ないと思います。
この値段と品質で、ノズルも2種類付属されているのにも好感が持てます。

2019-02-18
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
70289424

ギアオイルの交換用に購入しました。オイルで滑るので本体口元側にローレットが欲しいのと付属のビニールパイプを長くして頂ければ最高です。

2021-07-31
用途:
自動車のDiff, T/Mオイル交換
対象商品:
70289424

他レビューにもあるように中のピストンとロッドのシールが不十分で、横向き・逆さ向きに使用するとオイルが漏れてきます。4Lのオイルでおよそ200mlほど漏れたと思います。値段なりという感じです。

3人が参考にしています
尾形電気 様2020-05-04
用途:
オイル交換作業
対象商品:
70289424

ピストンの止めているナットが緩んでいたから
反対側にオイルが漏れてきました。
作業終了後パーツクリナーで清掃してナットを締めつけました。
次回試して見ます。

2人が参考にしています
2021-03-15
用途:
クルマのデフオイル補充
対象商品:
70289424

ピストンをポンピングする為の金属棒がピストン固定されていますが、その取り付け方法が雑(構造上の欠陥)でそこからオイルが漏れるため作業中にオイルが漏れます。つまり、横や上に向けて使用すると手元からオイルが漏れます。
よって、下向きにして使用する分には大丈夫だと思いますが、それ以外での使用は避けた方が良いです。

2人が参考にしています
2019-04-15
用途:
サンデー メンテナンス作業
対象商品:
70289424

デフオイル交換に購入しました。アタッチメントもついて色々使えそうです。

2018-11-08
用途:
ミッションオイル交換
対象商品:
70289424

安価かつ、性能は十分です。
オイルを吸引する時は良いのですが、オイルを注入する時は結構な力が必要ですので、手で力を入れるレバーの所にもう一工夫あればいいかと。

1人が参考にしています
2021-09-30
用途:
ミッションオイル交換
対象商品:
70289424

サイズが思ってたよりデカすぎました。ウマに乗せてフロア下に潜って狭い空間で使うには使いづらそう。リフトで上げてゆったり作業できるような方なら良いですが。写真だけではサイズ感がわからないので失敗しました。

2人が参考にしています
2018-10-12
用途:
車両整備
対象商品:
70289424

車両のオイル交換に使用している。特にデフやミッションのオイル交換の際に活用している。安価で容易に交換が出来満足。

1人が参考にしています
2021-02-26
用途:
ギアオイル交換
対象商品:
70289424

硬いオイルでは吸うのも注入も相当な腕力が必要
仕方ない部分かと思いますが、胴体の筒の部分がこの動作中に滑り易く直さら作業性が悪いです
もう少し滑り難く握り易いと使い勝手が良いのでは無いでしょうか

2019-12-21
用途:
自動車 ギヤオイル交換
対象商品:
70289424

吸い上げ、押し出し両方問題なし
自動車のギヤオイル交換にはもう少し小さい方が使いやすいかも

1人が参考にしています
2019-12-02
用途:
デフOIL交換(ギアOIL給油)
対象商品:
70289424

開封後OILを吸って給油し始めたら速攻でレバー側にOILが出てきた。
しかし値段を考えるとしょうがないのか。
粘度に合わせゆっくり押せば軽減されるので注意して使用します。

6人が参考にしています