オイルサクションガンのレビュー

平均満足度 3.36 (87件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オイルサクションガン モノタロウ
モノタロウ
2,698 / 税込 2,968
エンジンオイルやATFなどの低粘度のオイルの吸入や注入が出来るハンドポンプです。後部のレバーを引くことでオイルを吸い上げ、レバーを押す事でオイルを押し出し注入出来ます。 【用途】オイルの吸引と注入
87件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-05-22
用途:
オイル類の注入
対象商品:
70289424

JB6デフオイル交換に使用しました。普通に使えます。

1人が参考にしています
2021-03-23
用途:
ミッションオイル交換時

車体底部に潜り込み上向きに注入するような用途には使用できない製品です
シリンダー部の気密性が非常に低く比較的粘度の高いオイルでも逆さにすると持ち手側の隙間からダラダラと垂れてきます
注入側を下に向けた場合でもやはり空気が入る様で液体がノズルから漏れます
床や体をオイルまみれにしても構わないのであれば最低限使用できるかとは思いますがオススメできません

2人が参考にしています
2020-08-19
用途:
メンテナンスの為のオイル交換
対象商品:
70289424

パッキンより漏れます。価格が価格ですので文句も言えませんが、もう少しパッキンの改良した方が良いかと思います。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

ケーエムティー 様2020-02-24
用途:
ATF交換作業に使用しました
対象商品:
70289424

ATFの交換にはかなり力を要します。
ハンドル部がもっと大きければ...
いっきに押そうとするとATFがハンドル側に漏れてきます。
これは致命的...

1人が参考にしています
2020-02-24
用途:
デフ、ミッションオイル交換
対象商品:
70289424

問題なく使用できました。1度に多くのオイルが入るので何度も同じ作業を繰り返さず効率よく作業が出来ました。

1人が参考にしています
2020-01-06
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
70289424

自動車のデフオイルの注入で使いましたが、注入棒からオイルが漏れオイルまみれです。ガンの蓋を開けて使いました。

3人が参考にしています
2018-04-20
用途:
デフ、ミッションオイル交換
対象商品:
70289424

金属パイプ先端に角度が付いており使いやすい。透明チューブの方は更に自由度が大きく使い良い。オイル漏れも無く、軍手の作業でも汚れなかった。
もっとパイプが太ければ楽に吸引できそうな気もします。この価格では非常に良い。

2人が参考にしています
ライフオート二千翔 様2020-02-20
用途:
ミッションオイル交換
対象商品:
70289424

値段が安いので少し不安でしたが、問題なく使用できました。

2019-07-23
用途:
シングルグレード SAE140の非常に堅いデフオイル(機械式LSD用)
対象商品:
70289424

今までは通常のオイル注入器でやっていましたが、500ccボトルで、2回入れる必要がありました(600cc)。握力勝負で、入れ終わるまで時間もかかるし、握力を使い切るので、苦節10年の作業に耐えかねてサクションガンを買いました。ペール缶から吸い上げも楽々で、デフに注入するのも楽勝でした。こんなことなら、もっと早く買うべきでした。ATFやエンジンオイル、パワステフルードも交換やっているので、追加注文する予定です。先端から漏れるというレビューもありますが、下向きにすれば漏れるのは当たり前。先端の口を上に向けることで問題は起こりません。

1人が参考にしています
自由業 様2020-05-08
用途:
車のATF交換用
対象商品:
70289424

2年前に購入して数回使用していました、使用後は綺麗に拭き上げて保管しておりましたが、再使用する時キャップ部よりエア噛みの音がするのでゴムガスケットが硬化しているので、交換補修品をチャットで訊ねましたが、補修部品と代用できるゴムガスケットが無い様子です。
言うならば使い捨てな商品なので購入する方は割り切って購入した方が良いと思います。

2人が参考にしています
2018-04-09
用途:
農業小型機械のオイル交換用に
対象商品:
70289424

エンジンをかけて少し温めればエンジンオイルは軽く抜くことができます。他の器に移し替えて量を確認して新しいオイルを注入しています。

IZUMIYA Motors 様2019-06-23
用途:
ミッションオイル交換
対象商品:
70289424

作業環境によってはオイル注入時、狭い場所では 大きいサイズのサクションガンなので 結構大変でした。また付属のホースは硬めの素材のために 注入口に差し込むのに苦労した。
付属品にホースにつけるフック型ノズルが欲しいところです。それが有ればまた違ったのかもしれません
狭い場所では タンク容量(mL)の小さいサクションガンでやった方が良いかも。

宮地電機株式会社 様2020-01-31
用途:
自家用車の自主メンテナンスに
対象商品:
70289424

自家用車で舗装されていない険道、酷道を走行する為、デフやミッションオイル管理を任意でメンテナンスし走破性の向上を図る為に備え使用する。

2020-03-16
用途:
軽トラックのギヤーオイル交換に使用
対象商品:
70289424

吸って注入して2回目にはレバー(取っ手)側からオイルが漏れだした。
不良品かと思うぐらいの量です。安いから仕方がないのか。

1人が参考にしています
2019-07-01
用途:
デフオイル交換に使用
対象商品:
70289424

少し重いですが問題なく使用できました。値段も安くて良いと思います。

2019-09-16
用途:
オートマオイルの交換
対象商品:
70289424

ATFと一緒に購入し、いざ、交換というところで付属のホースがATFのノズルに入らないことが判明! ダメ元で入らない状態でホースをただくっつけている状態で吸い上げてみると、吸えるんかーい、とツッコミ入れてしまいました。もう少しホースが細ければ問題なく良かったと思います!

1人が参考にしています
2019-09-27
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
70289424

良かったというう感じはないのですが そのとうりのものだとおもいます

2019-11-08
用途:
オイル注入時
対象商品:
70289424

押す側からオイルが漏れる。
漏れる。
漏れる。
漏れさえ気にしなければ作業はできるが、後片付けが大変。
購入はおすすめできません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2019-10-08
用途:
ATFの交換
対象商品:
70289424

ピストンとシリンダーの密着性が悪く、吸いたい時にエアーを噛むし、圧入したいときは液体漏れ漏れ。
手は汚れるし、床もベタベタ。
捨てるにもお金がかかるんですが

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2019-01-31
用途:
ミッションオイル交換
対象商品:
70289424

ミッションオイル交換に使用しましたが問題なく使用でき価格も安く満足しております