バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応のレビュー

バッテリー・電装の口コミ満足度ランキング 1位
平均満足度 4.53 (762件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応 モノタロウ
従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。 【用途】自動車の交換用バッテリーとして
762件中 201~220件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-01-13
用途:
除雪機のバッテリー交換
対象商品:
75090268

今回初めてモノタロウバッテリーを除雪機につかってみましたが、全くもって問題なしです。
寒い日もスムーズにエンジンがかかりライトも明るくなりました。
冬にしか使わないのであまり高いのは必要ないので必要にして十分です。

2022-02-14
用途:
アクティトラック 交換用に
対象商品:
75090252

田舎なので到着まで時間が掛かったが
MFバッテリーでおそらく最安値!
商品には大変満足です。

2022-05-18
用途:
農用トラクタに使用
対象商品:
75090286

トラクタのものが壊れたので、コンバイン用に買っておいたものを使用した。容量があるせいか力強く、エンジンも快調になったような気がする。取手もあり扱いやすい。農機用にはもったいないような気もするが、値段も手頃なのでコンバイン用に同じものを購入した。使い始めたばかりで耐久性はわからない。

森島牧場 様2022-02-17
用途:
フォークリフト
対象商品:
75090347

何回も利用しています。複数の車両を所有しているので、種類が豊富で助かります。

岡西技工所 様2022-02-03
用途:
車や農機具の整備
対象商品:
75090268

自動車から農機具まで、あらゆる車両に使ってます。メンテナンスフリーで補水不要なので、車に詳しくないお客様の車に積んでも安心です。

2022-01-25
用途:
自動車のバッテリー交換
対象商品:
75090268

まだ、それほど時間がたっていないので当然かもしれないが、エンジン始動は問題なくできている。不要バッテリーの処理に困ったので、これもフォローしてくれる販売方法があると嬉しい。モノタロウ製のバッテリーですが、長く使えることを期待。

2021-11-26
用途:
6年目の定期交換(アルファード
対象商品:
75090304

6年目で流石に弱ってきたので、冬前に交換しました。取手付きで交換しやすかったです。黒ボディですが、交換時期を書くシールも貼られており便利です。

2人が参考にしています
2022-01-30
用途:
車のメンテナンス時
対象商品:
75090268

実店や他の販売サイトより安価で、モノとしては何の問題もない

2022-01-17
用途:
バッテリー交換
対象商品:
75090252

注文翌日に到着に驚きました。しっかりした製品です。次も注文したいと思います。

2022-01-21
用途:
フォークリフト
対象商品:
75090268

今回で5個目です。コストで選んでいましたが性能も良いと思います。買換えは10年以上前の初期型が1個です。

2022-01-19
用途:
軽自動車のバッテリーの交換
対象商品:
75090268

軽トラ、軽自動車を4台所有してます。安価でいつも
シールドタイプを購入しています。能力的に、問題ありません。

リハタウン・九州株式会社 様2022-02-25
用途:
中古の車の所有が多いので、寒い冬のバッテリー上がりの予備として購入
対象商品:
75090268

バッテリー上がりの予備としては、安価で性能もよい為に購入しました。高価なバッテリーは予備としては無駄なので、この価格に納得いたしました。

2022-12-21
用途:
軽自動車用
対象商品:
75090268

コストパフォーマンスは最高、後は耐久性に期待したい。

2022-01-31
用途:
軽自動車の交換用
対象商品:
75090268

この値段でメンテナンスふりーなので良いと思います。後はどのくらいもつかというところは今後に期待です。

2021-12-13
用途:
自動車用バッテリーとして使用
対象商品:
75090268

低価格目で非常に有難い。バッテリーとしては一般品と特に変わらないが中央にある取手が非常に便利。持ち運びにしか利用しないが有ると無いでは雲泥の違い。

株式会社クインゲート 様2021-11-28
用途:
軽自動車で使用
対象商品:
75090268

問題なく使用できています。値段が安いので早めに交換することができるのでバッテリートラブルがほぼなくなりました。

フカちゃんーfarm 様2021-10-20
用途:
妻の通勤用シエンタのバッテリー交換
対象商品:
75090277

とにかく値段の安さで選びました。つくりもしっかりしているので安心しました。ハンドルも付いていますので取り付ける際にも作業がしやすいと思います。次回もこれを選ぶと思います。

2022-02-20
用途:
車検時
対象商品:
75090268

超高性能で無くとも、これぐらいで充分。
他店は40が多いが、こちらは42。
シールドタイプなので、どんなもんか試しでもある。

2022-06-23
用途:
04 モビリオスパイクに使用
対象商品:
75090268

可も不可もなく、あとは耐久性ですね。
前似たような他社のは、9か月で終わりました、

2022-05-06
用途:
自家用車の定期的なメンテナンス時
対象商品:
75090304

自家用車には海外(米)大手製の物が搭載されていたが3年で上がった、同じ物を選んでまた3年程度で上がる可能性も無視できないので安価なこちらを選択した、
耐久性は不明だけど、取敢えず3年以上は機能維持する事を期待する。