さび落とし 液体タイプのレビュー
- 用途:
- パーツ・工具等のさび落とし
- 対象商品:
- 44813695
さびの程度に応じて希釈して使えるのでリーズナブルです
酷いさびも浸けおきすればかなりきれいに落とせます
- 用途:
- 車のガソリンタンクの穴あき
- 対象商品:
- 44813695
車のガソリンタンクの穴あき修理に購入しました。60literタンクですが2缶使用。タンクの穴あきは外側のサビた部分からピンホールの穴あきが無数に。数時間でサビが取れます。リンスを忘れずに。
- 用途:
- 車部品の錆取り
- 対象商品:
- 44813695
部品をケレン後10倍希釈溶液に漬けて使用。
しばらくすると細かい泡が出てきます。
同様類似の品に比べ勝るとも劣るとも言えない感じのサビ落ちです。異種金属を漬けると効果が現採されてしまうように感じました。
- 用途:
- タンク内サビ
- 対象商品:
- 44813695
10年放置の単車のタンク内が、ガソリンが飴状になる。
タンク内へ原液を入れて漬け置きをして3日ほどで状態を見ると、まだまだ飴状の物がこびり付いている。
水とアルカリ洗剤で何度もすすぎ、アルカリ洗剤を投入して3日放置。
2回目はフィルターで濾過した本製品を投入。
私のタンクがひどすぎるだけで、この製品で錆は落ちている。
飴状のガソリンも、後数回で除去出来るだろう。
- 用途:
- バイクタンクの錆び取り
- 対象商品:
- 44813695
初めて使ってみました。予想以上に錆が取れてビックリしています。3日間漬けておきました。
リピート間違いなしです。
- 用途:
- 農機具他のメンテナンス
- 対象商品:
- 44813695
まだ数回しか使用していませんが、期待していた効果は得られていません。値段的からすれば仕方がないないかも知れません。
- 用途:
- ブレーキドラムの錆取り
- 対象商品:
- 44813695
5倍に薄めて5時間漬け置きして固いブラシで擦り高圧スチームで洗浄後錆止めしました、
次回はディスクローター及びブレーキキャリパーの錆取りをしたいと思います。
- 用途:
- 機械整備
漬け時間通りですべてではないですが8割くらい錆は落ちました。細い隙間は取れてない部分はありました。使用した部品は油分、水分をすべて落としてから漬けたので取り扱い上問題はなかったと思います。
- 用途:
- 塗装作業時
- 対象商品:
- 44813695
浸けおくだけで、赤サビが簡単に落ち、作業効率が大幅に向上します。また、1度使用した液も、濾過することにより、効果が無くなるまで複数回使用可能で、安価な商品価格とあいまって、非常に経済的な商品です。
- 用途:
- メンテナンス
- 対象商品:
- 44813695
車の足回りに使用サビが良く落ちますサビ落としました後錆止め処理
次回はホイールのダストに使用したいと思いますダストが除去出来るかわかりませんが試したと思います。
納品段取りありがとう御座いました。
- 用途:
- 錆び取り
- 対象商品:
- 44813695
スパナなどの工具の錆が目立ってきたので、3倍ほどに薄めて使用しました。3時間ほどで工具の錆がきれいになりました。
- 用途:
- 工具等の錆落とし溶剤として
- 対象商品:
- 44813695
レビューがよかったので購入しました。試しに錆の酷い工具をはじめは原液で試しましたが、言われた通り錆が本当にかがれてきました。少し適当ですが希釈し他の工具を漬け込みました。完ぺきではないがかなりさびがとれました。あとはちゃんと水で洗浄し、防錆油を塗りおいております。
- 用途:
- 錆落とし
- 対象商品:
- 44813695
今まで他メーカーのリン酸系のものを使用しており、
強烈な刺激臭に困っていました。
余りにも安いため、あまり期待はしていなかったのですが、
錆の落ち具合は同等なのに刺激臭が無く、良い意味でびっくりしました。
今後はこちらを購入します。
- 用途:
- 古いバイクのサビ落としに。
- 対象商品:
- 44813695
大きなタライにこれを希釈してバイクのフレームをまるごとドボン。
希釈具合を計算せずに大雑把に使用してますがサビがよく落ちます(笑)
もちろん薄め過ぎはダメだと思いますが加温するか長時間(3~4日)漬け込むといい具合に落ちます。
また原液のまま使うと1日あるかないかでサビが消えるくらい強力だったのでもったいなく思えるほど。適度に薄めたほうが経済的ですね(笑)
何度もリピートしています。