週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


ショートダスター 車用

ショートダスター 車用 モノタロウ ショートダスター 車用 モノタロウ ショートダスター 車用 モノタロウ
(34件のレビュー)

砂やホコリ等の細かいほこりをかき取ります。ソフトな繊維を使用しているのでキズがつきにくいです。

用途自動車ボディ・ガラスの砂やホコリの除去 寸法(mm)全長:430、ブラシ部:140×260 材質柄:PP 、糸:ポリエステル 質量(g)160 販売区分業務用 内容量1本
注意
※使用前にモップに付着したゴミやホコリなどをよく払い落としてください。必ずなでるようにボディやガラスのホコリを払ってください。押さえつけて使用したり、力を入れてゴシゴシこすったりするとキズがつく可能性があります。水や油で汚れる場所での使用はしないでください。静電気作用がなくなり、汚れが広がる原因になります。 火のそばや高温な場所での作業や保管はしないで下さい。屋外の保管もやめて下さい。お子様の手の届かない場所で保管をお願いします。廃棄の際は自治体の定める方法に従って処理して下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24416053 M-0357
489
538 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-04-26
用途:
バイクの埃落とし
製造業

バイクのちょっとした埃落とし用として使用しています。使い始めて傷が増えたような感じはしていません。期待通りの製品でした。

対象商品:
24416053
2025-04-07
用途:
車のボディカバーをかける前に

軽くはらうだけでホコリ等を良く取ることが出来るので、おおむね満足していますが、数回使用しただけで毛が数本抜けてしまいました。

2025-03-06
用途:
自家用車で使用してます
建設業・工事業

価格も安くまあまあ使いやすいと思います。車中に1本積んどくと便利です。

対象商品:
24416053
2023-07-14
用途:
自動車の車内用に使用しています。
サービス業

ロングは外部用に、ショートは車内用に使用していますが、思いのほかホコリが取れます。
交換用のモップがあると良いです。

対象商品:
24416053
2022-03-09
用途:
車の埃落し

綿のモップを探していましたが、無かったのでこれを注文しました。予想より良かったです。

対象商品:
24416053
2021-10-11
用途:
自動車のホコリとり
自動車・二輪車・自転車関連業

いままでは、ファイバークロスで軽くホコリを取っていましたが、なかなか綺麗に取れませんでしたが、この商品は、表面を軽くそわせるだけで、簡単にホコリが取れてたいへん便利な商品だと思います。

対象商品:
24416053
2021-08-12
用途:
車の清掃
不動産業

車のホコリ取りに使用しています。車に入れておくと大変便利。

対象商品:
24416053
2021-06-29
用途:
ほこり取り
教育・研究機関

毎日使用しない車。どうしてもほこりがたまります。
でも~、これで一発です。値段以上の仕事します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
モップ部分は取り外しができますか?
回答:
取り外しはできません。
1人が参考にしています
2021-05-25
質問:
重さを教えてください。
回答:
160gです。
2人が参考にしています
2021-05-25