樹脂光沢復活剤
(62件のレビュー)デリケートなバイクの外観ケア商品です。
耐熱温度(℃)300
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状水溶性
内容量1本(50mL)
バイク用オイル・ケミカル・洗車 の新着商品
商品レビュー
2025-07-30
- 用途:
- 樹脂バンパーの色褪せ復活等
協業組合徳島自動車 様
マスキングテープを張り丁寧に塗っていくと、白く色褪せしていた部分がみるみるうちに新車時の光沢を取り戻しました。日陰で一日陰干しして日なたで見ましたが大満足な結果でした。持続期間は半年から一年との事ですが耐久性がどれくらいあるのか楽しみです。
1人が参考にしています
2025-02-18
- 用途:
- 車の樹脂部分光沢復活
サービス業
深い黒色が復活してくれて満足です。
ただ、細かな部分の塗布がかなり手間。しっかりスポンジで塗り込まないとムラになる。スプレータイプではないので覚悟はしていましたが・・・。
あとは持続性ですが、これはもうちょっと先でないと不明。
- 対象商品:
- 66571496
2025-05-15
- 用途:
- バイク整備
特定非営利活動法人TEtoTE 様
(卸売・小売業)
めっちゃ綺麗になります。GiVIのボックスからバイクの未塗装部分までピカピカになります。
- 対象商品:
- 66571496
2024-02-16
- 用途:
- 塗布面の洗浄乾燥をしかっりすれば長持ち
塗布面の洗浄乾燥をしかっりすれば半年以上は光沢を維持してくれます。黒地の未塗装面以外でもオフ車のカウルなど柔軟性がある部分は2000番程度の耐水ペーパーで軽く研いでから塗布すれば半年以上は艶を維持してくれます。
- 対象商品:
- 66571496
2023-06-05
- 用途:
- 洗車の後
サービス業
半信半疑でしたがかなり結果がありました。艶が出て白くなっていた部分に輝きが出ました。これから経過を見守りたいと思います。ありがとうございました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 66571496
2021-03-19
- 用途:
- 車の室内ドア、足元のツヤ出しに
自動車・二輪車・自転車関連業
2度目の購入です。前回はフタがきちんとしまらず、保管時に倒れていて全部こぼれてなくなっていました。
ツヤが出るので、落ちない汚れやキズも隠せて、綺麗に見えます。
価格的にもこれからも使用していくと思います。
付属のスポンジが柔らか過ぎて塗りにくいです。
1人が参考にしています