エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261456 |
|||
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 42941053
2026-03-20
- 用途:
- 機械の修理
その他業種
近所のホームセンターにはステンレス製しかなかったので、大変ありがたいです。使用感は可も無く不可も無く。問題無く使えました。
2025-10-06
- 用途:
- バイクのアクスルシャフト用
サービス業
今まで近くのホームセンターで購入していたのですが
取扱をやめてしまって あるのはステンレス製
使いまわしはしない 異種金属との接触による電食を考えて
スチール/ユニクロを探していました
サイズも豊富でまとめ買いしても安価 とても助かりました
2025-10-18
- 用途:
- オートバイの整備
自動車・二輪車・自転車関連業
いつも購入しております。
ステンレスの割りピンだと電蝕してしまうので、このユニクロの商品は重宝しております。
1人が参考にしています
2024-11-15
- 用途:
- バイク整備作業
製造業
バイク整備作業に伴う純正部品の代替えに使用しております。問題なく使用できます。
- 対象商品:
- 42939671
2024-07-18
- 用途:
- 故障修理に使用しました
荷物運搬の手押し車が、経年劣化で故障したのでベアリング固定用として使用しました。一番肉薄の割ピンを使用したので耐久が心配でしたが、しっかりとした手ごたえで破断なく使用できています。
- 対象商品:
- 42940423
2023-04-07
- 用途:
- 農業機械のメンテナンスに使用します。
農・林・水産業
特に良い悪いは感じず普通に使用できました。
出来ればもう少し短かいサイズがあれば良かったです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2350:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29