電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

替軸 ドリルチャック用

替軸 ドリルチャック用 モノタロウ 替軸 ドリルチャック用 モノタロウ
(19件のレビュー)

用途交換用替え軸 軸径(Φmm)6.35 質量(g)35 耐荷重N・m(kgf・m)70(替軸最大) 販売区分業務用 内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじ寸法
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31133533 1/2-20UNF M10-HEX6.35、KLM10-HEX6.35、KLM13-HEX6.35、HBM13-HEX6.35、M113-HEX6.35 1/2-20UNF
299
329 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31133533
2025-04-19
用途:
タップ、面取り、穴空け加工に使用します。
その他業種

予備の交換用替え軸として購入させて頂きました。センター逆ネジ留め式になっていますが、チャックの種類いによっては使用せずに取り付けが可能です。軸ネジ部にロック剤を塗布してから24時間乾燥後の使用おすすめします。

対象商品:
31133533
2025-06-01
用途:
孔あけ作業

インパクトドリルにて使用中、シャフトの根元が折れた。予備で買った2本とも折損(横応力は無いと思います) 製造時にズブ焼き(焼入れ)してあるので仕方ないが硬度を下げるとこんな折れ方はしないと思います。硬度計で測ってないけど…(時間があれば測定器で測ってみるが)
消耗品てすが、単寿命は考えものです
今後の製品の品質向上にお役立てください

1人が参考にしています
対象商品:
31133533
2023-09-10
用途:
ドライバードリルを下ろし忘れた時にインパクトでキリやホールソーで穴あけをする時にドリルチャックを使用しますが、負荷が掛かり過ぎるとドリルチャックの軸が根元から折れてしまうものの、ドリルチャックは壊れていないため、修理用として使用する。
鈴木建設工業 様 (建設業・工事業)

自分が持っていて壊れたドリルチャックを治そうと購入しましたが、サイズが違ったため治せませんでした。今度はちゃんとサイズを確認して注文し直しました。購入ミスしましたが、同時にモノタロウブランドのドリルチャックも買っていて、そちらのサイズとマッチしていましたので、次回壊れた時に補修用パーツとして使えそうです。結果オーライです。

1人が参考にしています
対象商品:
31133533
2023-10-04
用途:
バイクのメンテナンス用

バイクのメンテナンス用。
リーズナブルで使いやすい。

対象商品:
31133533
2020-08-01
用途:
木材への穴あけ

予想外に芯ブレが少なく意外と使えそう。13mmのチャックに付けるこのタイプの軸は消耗品に近い所もあるので安いに越したことはないですし

対象商品:
31133533
2021-05-16
用途:
インパクトドリル
その他業種

インパクトドリルのドリルチャックが歪んだので変えようと思ったがサイズを間違えてしまい使えなかった。確認しましょう。

対象商品:
31133533
2020-01-20
用途:
ドリルチャック軸折れ時
建設業・工事業

最近のインパクトドライバーはパワーがあるのでよく折れます。安価で修理できるのが良いです。

対象商品:
31133533
2020-10-09
用途:
鉄板の穴あけ
製造業

付属の軸の抑えのネジがダメになったので、交換用と、予備で複数個買いました
まだ、取り付け後使用してないが、消耗品だと割りきっています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
1人が参考にしています
2022-12-14