ATF DexIIIのレビュー

平均満足度 4.59 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ATF DexIII カストロール
カストロール
   
始動性に優れ、スムーズな変速を維持。 低温粘度特性の向上により、優れた始動性とスムーズで確実な変速を実現。 優れた酸化安定性が、スムーズで確実な変速を長時間維持。 【用途】輸入AT車
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
田中自動車 様2026-08-15
用途:
ATF
対象商品:
37686643

変速のショックが軽減されました
さすがカストロールです

2017-05-21
用途:
古いアメ車のATオイルの継ぎ足しに使用
対象商品:
37686643

流石有名メーカーだけあって、投入後とっても車の調子が良くなりました。

2017-04-27
用途:
QuickJackポンプ
対象商品:
37686643

ATFとして使ってないのですが、ジャッキポンプの指定がATFオイルです。問題ないです。

2016-11-24
用途:
MTオイル、パワステオイルとして使用
対象商品:
37686643

私の車はMTですがオイルはDexⅢが指定オイル。交換頻度が高いわけではないので1リットル単位で購入できるのはありがたい。また、パワステもDexⅢ指定なのでこちらにも使用している。

2016-12-22
用途:
海外の油圧機械に使用
対象商品:
37686643

程々の量で補充などには非常に良いキャパシティーでした。
難点はキャップの密着度があまくて油漏れでメンテナンス用のバック内が油で濡れてしまって大変な思いをしました

1人が参考にしています
2016-08-24
用途:
バイクに使用
対象商品:
37686643

メーカー品なのでもちろん問題は無い。

2016-08-17
用途:
パワステの交換フールドとして使用
対象商品:
37686643

準指定フールドなので特に問題ないと思われる。

2015-09-23
用途:
オイル交換
対象商品:
37686643

いつも、使っているので、安心できます。

2014-12-15
用途:
ATF交換
対象商品:
37686643

Mira (L250S) のドレーン抜取交換で 2 リットル使用。純正同等性能で安価なので、次回も利用したい。

2016-05-24
用途:
ATF不足分の継ぎ足し
対象商品:
37686643

足らない分に追加する程度なら不具合はないと思います。

2014-03-28
用途:
パワステオイルに
対象商品:
37686643

愛車のATFはちょっと特別なのでトヨタ純正品使用ですが、
このATFはトヨタパワステオイル互換なので使っています。
新車の時から12年、毎年交換してますが全く問題なしです。
私の愛車はパワステトラブルで有名ですが、私はトラブルフリーです。

2014-05-10
用途:
愛車に使用しました。
対象商品:
37686643

自分で入れ替えをする方に、おすすめです。
初めての購入でしたが安心して出来ました。

2014-04-30
用途:
ちょっと古い2ペダルMTの欧州車のギアオイル交換に使用
対象商品:
37686643

本来はDexIIが指定なのですが、DexIIIでも大丈夫との事でこちらを選択。
交換後はシフトチェンジの応答も良くなり、見違えるようになりました。
ただし、送られてきた商品は缶がボコボコで底も膨らんでいて自立させるとグラグラするモノでした(2本とも)
国産オイルなのですが、保管状況が悪かったのか何なのか…。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2014-06-05
用途:
中古車の点検時
対象商品:
09954734

物は言わずもがなです。
最高です。
モノタロウさんで扱ってくれていて助かります。

2013-12-17
用途:
マイカーのATF交換
対象商品:
09954734

ものたろう様でお取扱して頂いているので、
DIY派にはおすすめです。

有限会社メディア・イメージ・オフィス 様2016-06-07
用途:
パワステ
対象商品:
37686643

BMWの一部はパワステにDEX指定です。
問題ありません。

2013-10-20
用途:
低年式の外車に使用
対象商品:
37686643

80年代以前の外車に使用していますが、ミッションの変速時にショックが低減、滑りの低減などが体感出来ました。

2013-03-19
用途:
VOLVO のパワステフルードとして
対象商品:
37686643

今回VOLVO v70のパワステフルードとして使用しました。2本購入して1.5L使用しました。今回DIYで全量交換しました。交換後はハンドルが若干かるくなり、12万キロ走行車なので安く安心を買うことができました。商品はすぐに発送され、梱包もしっかりしていて良かったです。またお世話になりたいと思います。