スーパーグレードクーラントのレビュー

平均満足度 4.87 (38件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スーパーグレードクーラント 古河薬品工業
古河薬品工業
1,198 / 税込 1,318
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
38件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-03-15
用途:
ホンダNBOXの冷却水補充

ホンダ純正に合わせて青を選択しました。
問題なく使用できています。

2024-06-29
用途:
自動車補充用
対象商品:
61032964

自動車補充用と交換用にしようしています価格が安いです。

2022-12-31
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
61032973

車のクーラント交換に使いました。2Lを4本買ったので使いやすくて良かったです。

REAL craft 様2022-12-07
用途:
冷却水の定期交換
対象商品:
11131486

ジョッキに継ぐのに付属の蛇口が便利です。
色具合も申し分ありません。

有限会社 フタミ自動車 様2022-11-11
用途:
クーラントの交換・補充
対象商品:
11131495

まだ使って間もないので効果は判らないが、古河薬品工業さんの商品なので間違いないと思う。

2022-06-24
用途:
トラック用のクーラントとして
対象商品:
61032964

補充用のLLCとして購入もん愛はないです。価格も安くよかったです。

2021-10-15
用途:
メンテナンス作業
対象商品:
61032964

長寿命クーラントなので、交換回数が少なくて済むがいいです。

2021-02-24
用途:
GB3 LLC交換
対象商品:
61032973

10年落ちのGB3のLLC交換に使用しました。色が青というより、ほぼ紺色になってたため交換するために購入です。ホムセンと値段的にはほぼ変わりません(古河薬品さんはホムセンでも販売していますね)が、他の商品との購入で送料無料、注文後2日後到着には感謝です。作業としては、①ドレンより抜く(100均の洗面器を受け皿にして、廃油処理箱へ)②ホース(水道水)でラジエター内を洗浄、③ドレンを閉める、④ペットボトルをラジエター注入口にセット(隙間は耐熱アルミテープ・ビニールテープで補強)、⑤洗浄を兼ねてもう一度ドレンより水(今度は水道の浄水)を入れてホースをモミモミ暖気、⑥浄水を抜く、⑦ドレンを閉める、⑧LLCを注入(GB3は全量交換で4.5L)ですが、約3Lぐらいしか入りません。⑨暖気して、アッパー・ロアホースをモミモミしながらエア抜き、⑩LLCが減ったら追加投入、⑪サブタンク洗浄後、余りをMAXちょい上まで補充、⑫翌日サブタンク確認でMAXちょい上まで補充で完了です。(DIYでやられる方はエア抜きをしっかりしないとオーバーヒートの原因になります。あくまでも自己責任ですね)。ラジエターキャップとドレンは再利用。LLCですので、交換したからといっても体感はありませんが・・・

2021-02-12
用途:
クーラント交換に
対象商品:
11131486

ハイエースのクーラント交換に使用しました。
すぐに届いたので車検前に焦ること無く交換できました。

2021-01-08
用途:
自動車整備時
対象商品:
61032973

コスパのいい物を今回試しに購入しました。
純正とかわらないと思います。交換時のステッカーが付いてるとよかったです。

2020-09-03
用途:
原液で使用できるので無駄なく使い切れる点が嬉しいです。
対象商品:
61032973

大型バイクのクーラントとして購入。表記上2.5Lで実質交換量は1.9L。洗浄後に原液を入れると25%の希釈になります。原液で-40度までなため、平野部なら支障は無さそうです。
当初、ワコーズを検討していましたが原液で使用できるKYKのスーパークーラントにしました。価格が安く、製造元なため信頼性があると思われたからです。クーラントなので性能アップなどは見込めません。サンデーメカニックの身としては、容器の形状やノズルが付属する点など、別途道具を用意しなくても良い点は有り難いです。不透明ボトルで背の低い形状な点も良いですね。保管場所に困る事がありません。

2020-05-18
用途:
冷却水の定期交換
対象商品:
61032973

冷却水のメンテをサボると、割と致命的な故障につながりますので、ある程度定期的に交換していますが、最近はスーパーロングライフクーラントが主流になってきています。それに対応して私も交換時にこちらの製品を使うようになりました。値段的にも大きな差はないですし、個人レベルのメンテナンスの場合、多少のコストよりも予防安全的要素を考えてこのクーラントを使うほうが良いと考えております。

株式会社ART CRAFT 様2020-07-27
用途:
補充用
対象商品:
61032973

何度か購入させていただいていますが、機能的には何も問題は無く、安心して使えるものと思います。

2021-02-06
用途:
クーラント交換時
対象商品:
61032973

クーラント交換時に使用。
特に問題なく使用できています。

久留米高専 様2019-12-20
用途:
ウオーターホース交換の際
対象商品:
11131495

2リットルのボトルを使っていましたが、複数車両のメンテナンスで、20Lを購入。優秀なクーランとだと思います。

2018-07-04
用途:
ホンダ車のLLC交換
対象商品:
61032973

11年使用したホンダ車のスーパーeクーラントの代替品として使用。今後は、3年毎に交換しようと考えている。信頼の古河製が10%OFFと安価に購入できるモノタロウさん、本当に助かります。

2017-08-11
用途:
各種エンジン冷却水交換
対象商品:
11131495

クーラントの交換間隔を長く出来るため順次,当該商品へ入れ替えを行っている。対象によっては冷却系のエア抜きに時間がかかる場合があるため,LLC(赤・緑)と比較して定期交換回数を減らせて運用できることは非常に魅力です。

1人が参考にしています
東自動車 様2016-11-17
用途:
自動車修理
対象商品:
11131495

コストパフォーマンスに優れていて、色の濃さ、濃度共に満足している。

2016-07-25
用途:
トラクターの冷却水に
対象商品:
61032973

そのまま使えるし、スーパーグレードが欲しかったから良かった

2017-10-19
用途:
メンテナンス
対象商品:
61032973

耐久性はわかりませんが、普通に使えています。値段的にもよいのではないでしょうか。