G’ZOX プロスペックフラッシングオイルのレビュー
- 用途:
- 10万キロメンテに
- 対象商品:
- 32645496
知人のLA700Sウェイクの10万キロ整備で使用です。
オイル管理も悪くない車だったのですが、効果ばっちりです。
メーカーの使用法では禁じられている、整備の現場での荒療治的な使用法をオーナーの了承を得て行っております。
注入後、他の作業をしながら半日ほどアイドリング。
食事をとりに10キロほどゆるゆると渋滞を走行。
1時間に数回、軽くレーシング。
その後オイルをドレンし、オイルポンプをセルでカラ回しし、フィルターを替えて新油を注ぎ終わりです。
その後、高速道路含めて普通に使っているそうですが不具合無しです。
燃費は変わらないそうですが、エンジンが軽いととても好評です。
- 用途:
- エンジンメンテナンス(オイル交換)
- 対象商品:
- 32645496
走行距離が150,000kmを超えたので使用しました。エンジンの音が静かになり、燃費も少し良くなりました。いまはフィルタ交換時(走行15,000km)に使用しています。
- 用途:
- 自動車のオイル交換時
- 対象商品:
- 32645496
安価ですが、効果があります。アイドリング時のメカノイズが極端に減った気がします。投入後規定時間の2倍ほどアイドリングを行なっていますが、問題はないようです。各自自己判断でお願いいたします。
- 用途:
- オイル交換時
- 対象商品:
- 32645496
試しに早めにオイル交換時に投入前と投入後でオイルの色を確認したら、投入後色が明らかに黒かったので効果あるのかなと思う。ただしどの程度きれいになっているかは確認していないのでどれほど効果があるかわからない。毎回使えば通常のオイル交換よりは効果があるのかなと思う。
- 用途:
- 車のメンテ
- 対象商品:
- 32645496
エンジンオイル交換2回に1回はこのフラッシングオイルを使っています、使用時はエンジン音も静かになり燃費も1から2キロ向上しました
- 用途:
- スーパーカブ90のエンジンフラッシングに
- 対象商品:
- 32645496
余っていた10w40のカストール製エンジンオイル600mlに対して、本品の三分の一程度を入れて15分間暖気しました。結果としては暖気後にドス黒いエンジンオイルが出てきました。
エンジンオイルを交換して2回目をやってみましたが、2回目はあまり汚れてなく、洗浄は一回で充分だと思います。
- 用途:
- オイル交換時期
- 対象商品:
- 32645496
軽自動車のオイル交換の際、実験の為、一旦古いオイルを抜いて、安物の新品オイルをレベルゲージのLowより少し上まで入れて、これを添加して使いました。※この際、オイルエレメントは交換してません。
30分ぐらいアイドリングして排出した際のオイルは真黒でした。
その後、再度オイル交換とオイルエレメント交換を行いました。
エンジンの調子の変化は感じられませんでしたが、汚れが落ちたのは確かだと思います。
- 用途:
- オイル交換の時
- 対象商品:
- 32645496
既存のオイルに入れてしようしてます。とても綺麗にフラッシングされている感じです。
何回も使用しています。シールへのダメージも見られません。
- 用途:
- プリウスに使用
- 対象商品:
- 32645496
びっくりするくらいヤバい廃油が出ます。
その後は車が軽くなリました。
燃費も街乗りでリッター2程上がりました。
プラシーボではありません!
私のプリウスは仕事でも使うため距離も出ているので、半年毎で打ち込もうと思います。
下手なオイル系ケミカル入れるなら、安いこれで十分ですね。
- 用途:
- オイル交換
- 対象商品:
- 32645496
値段の割にはしっかりと洗浄が出来てるのかなという感想です。
するとしないとでは、やらないよりかはした方がマシという考えなので高いものではないのでしてみては?
- 用途:
- オイル交換時に
今の車、ゴルフ7は走行性能的に大満足なのですが、直噴ターボなためスラッジやカーボンを出来るだけ除去して、予防トラブルに努めたいと思っております。概ね4ヶ月ごとのエンジンオイル交換時に、これを入れてからオイルを抜き取ると、非常に粘度が柔らかくなった真っ黒なオイルが抜け出るため、スラッジなどが無くなっているようで精神安定上とても満足してます。
- 用途:
- オイルエレメント交換時
何回も使用していますが、フラッシング後の出てきたオイルが濁った茶色で洗浄された感が有ります。
もはや自己満かもしれませんが、この価格で躊躇無く使えます!
- 用途:
- 効果ありです。
- 対象商品:
- 32645496
オイル交換前に投入、30分アイドリングしてフィルターも交換しました。5w-20から指定オイルが0w-20に交換したこともありますが、街中では効果は感じられなかったですが、郊外で長距離を走行した時に交換前に燃費がかなり悪くなっていたのが、元の値ぐらいに戻りました。良かったです。