ブレーキフルードのレビュー

平均満足度 4.66 (1,428件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブレーキフルード モノタロウ
モノタロウ
799 / 税込 879
FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT4に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。 長期間にわたって安定した性能を発揮します。 【用途】自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用
1,428件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-04-21
用途:
オートバイ整備
対象商品:
32722523

原付などの車両で年一回程度の入れ替えにはコスパが良い

2025-02-21
用途:
ユーザー車検前のフルード交換
対象商品:
32722523

DOT4で一般自動車には何ひとつ問題ないフルードです。車検毎の交換なので1本あれば十分足ります。

2025-09-30
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
32722523

今回はモノタロウのオイルを初めて使用しました。価格も安く購入できましたし、特に問題なく使用できました。

2025-09-25
用途:
車のメンテナンスに使用
対象商品:
32722523

数年使っているがまったく問題なく安心して使用している

2024-12-06
用途:
バイクのブレーキとクラッチに

使って1年ほど街乗りからツーリングまで3000kmくらい使いましたが特に不具合もなく至って普通です。
ただバイクだと使用量が少ないので500ml売りがあると有り難いなと思います。

2025-03-18
用途:
ブレーキ整備
対象商品:
32722523

実感は分かりにくいけど値段が他より安いのが良いからずっと購入している。

2025-09-11
用途:
私有車のブレーキ整備

普通に使用でき、コスパが良いです。また購入しようと思っています。

2025-08-25
用途:
ブレーキ関連のメンテナンスに

以前、モノタロウPBのブレーキフルードを購入したことがありますが、まったく問題はありませんでした。
商品説明には、実際のスペックが、数値上でどの程度あるのかは解りかねますが、DOT4の規格はクリアしていることから、こちらも問題はないと思われます。
パッケージがリニューアルされていたようで、数年ぶりに再度の購入。
製品は、容器に若干の凹みが数ヶ所見受けられましたが、経験上、オイル添加剤やLLC添加剤と同様、ある程度はやむを得ないと理解します。
個人的な見解として、余程、容器に大きな凹みや液漏れなどの深刻な損傷ではないかぎり、返品は不要と判断します。
スチール缶の硬度を上げるとなると、製品の販売価格に転嫁されることになるので、今後の当該製品の販売状況によってはストアの判断に委ねることになるでしょう。
モノタロウさんのPB製品全般の販売価格を考慮すると、企業努力はされているように判断します。

2024-12-16
用途:
バイク整備
対象商品:
32722523

有名メーカーであろうとなかろうと、違和感なく普通に使えます。缶が大きいので、注ぐときには注意が必要ですね。

小幡四郎商店 様2024-12-04
用途:
車の車検整備

車の車検整備時に定期的に購入しています。安くて助かります。
車にはDOT3でもいいのですが、バイクにも使いたいのでDOT4。

2024-11-19
用途:
車検整備時

車検整備時に使用。品質には問題なく購入しやすい価格設定の為、リピートで発注しています。クーポンと併用することでお得に購入することができました。

2024-11-11
用途:
マイカーの整備

サーキットでも使っています。それほど高温になるパッドは使わないので、DOT4でほぼ大丈夫な印象です。どのみち頻繁に換えることもあり、安さが助かっています。

2024-11-06
用途:
車のメンテナンスの時
対象商品:
32722523

ユーザー車検整備の定期交換で使用しました。1L容量のDOT4でこの値段は、お買い得かと思います。
使用後の感想ですが、ブレーキのタッチが良くなりました。保安製品なので、今後もリピ買いしてコンディションを維持したいと思います。

福島建設有限会社 様2025-01-07
用途:
ブレーキメンテナンス
対象商品:
32722523

必要にして十分な製品だと思います。2年に1度こうかんしています。

2025-02-17
用途:
フルード交換

定期的なフルード交換に使用。
安価で早く入手できるので重宝してます。
品質は問題なしです。

2025-02-14
用途:
車検整備
対象商品:
32722523

リピート購入です。
特に問題無しで使用出来ました。
ありがとう御座いました。

2024-10-10
用途:
車検整備
対象商品:
32722523

車検や整備の時に利用しています
1台分では多いですが、ブレーキホース等のパーツを交換した時でも十分間に合う量なので安心して使えます
またリピートします

株式会社ササノ・コーポレーション 様2024-11-17
用途:
古い軽トラに使用しました

量的にも使いやすくコスパも良い
買ってよかったです
リピートしたいと思います

2025-01-15
用途:
バイク整備
対象商品:
32722523

バイクが3台あるので量が多くて安価で助かります。
特に不具合もなく普通です。

有限会社曲尾合金鋳造所 様2025-06-19
用途:
クラッチのオイルに使っています。

価格も安く車検毎に交換しています。安心して使っています。何も問題ありません。これからもリピートしたいと思います。