ブレーキフルードのレビュー

平均満足度 4.66 (1,428件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブレーキフルード モノタロウ
モノタロウ
799 / 税込 879
FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT4に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。 長期間にわたって安定した性能を発揮します。 【用途】自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用
1,428件中 121~140件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
J-Gear Lab 様2024-02-27
用途:
英国車ジャガーの車検整備時の定期交換など
対象商品:
32722523

英国車ジャガーの整備に10以上使用し続けています。安価で助かっています。お客様のお車の使用状況などはわかりませんが、ブレーキング性能に問題が起きたという話を今まで一度も聞いた事はありません。
容器からの液漏れも今までありません。ブレーキフルードは空気中の水分を吸収してしまう特性があるため、あえて1L単位で仕入れるようにしています。

1人が参考にしています
2024-05-27
用途:
自動車の整備に

お安く購入でき、毎回大助かりです。
他の製品と比較しても、問題ありません。
次回も購入したい。

2024-05-19
用途:
自動車のブレーキ
対象商品:
32722523

自家用車のブレーキに使用している。500ccの方が使いやすいが、コストが安いので問題ない。

2024-05-13
用途:
車検整備時
対象商品:
32722523

DOT4ですし透明感のあるフルードなので、車検時にはいつもこれです。安いしね。

2024-05-09
用途:
車検時の整備
対象商品:
32722523

価格がリーズナブルで車検時に助かっている、又性能も一般使用での他製品との差は認められない。

2024-05-13
用途:
クラッチフリュードメンテナンス

DOT4でこの値段は、お得です。
クラッチフルード交換で使用します。

サイクル坪田 様2024-03-10
用途:
自動車のフルード交換
対象商品:
32722523

リザーバタンクからキャリパー、配管内部のフルード全交換で使用しました。
お手頃価格なので、ケチることなくキッチリ古いフルードを抜ききることが出来ました。
つい先日、追加で購入しました。

2024-02-20
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
32722523

バイクのブレーキにて使用しました。
ホームセンターでは内容量500mlで、しかもモノタロウより高いので、こちらを購入しました。
使用上で異常を感じる事もなく安心して使えてます。私は、ブレーキフルードを1から2年おきに交換するので、こちら商品はコスパが良いとおもいます

2024-04-04
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
32722523

バイクのブレーキメンテ時のフルード補給に愛用しています。
3回目のリピート購入です。
安価ですが何の問題もなく使えており満足しています。

2024-05-07
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
32722523

とにかくコストパフォーマンスがいいです。もう何年もこの商品以外しようしたことないです。性能も問題ないです。

ガレージ テイク・オフ 様2024-04-18
用途:
ブレーキ液の交換
対象商品:
32722523

DOT4でこの価格は、コスパ最高だと思います。これからも使いたいと思います。

2024-01-03
用途:
自動車の手入れ
対象商品:
32722523

ブレーキフルードをサーキットに行く前になんとなく毎回全量交換したくなる病気なので、費用を気にせずジャブジャブ使えるこの商品は最高です。高いモノとの違いも私にはまったく判らなかったので、もう最高です。最も重宝しているモノタロウブランドの一つです。大事な事なのでもう一度書きます。最高です。

1人が参考にしています
2024-01-22
用途:
リピーターです
対象商品:
32722523

ホームセンターやカーショップや他のネットショッピングより断然安いし、品質も比べましたが、変色していく期間を比べても耐久性の面も遜色無く良いですよ。1リットルでこの品質でこの価格はないですね。モノタロウさんの企業努力には敬服します。

2024-06-06
用途:
1リットルは良い
対象商品:
32722523

しろーとなんで沢山入ってると心強い。しかも安価。このサイズでdot3あれば良いですけどね。

MonotaROからの回答

注文コード:32722514 がDOT3品となります。是非ご検討下さい。

有限会社佐藤新聞舗 様2024-03-22
用途:
安い
対象商品:
32722523

DOT4 1Lでコスパ良いと思います。
実際の耐久性や性能は分かりませんがもう一度リピートして使ってみようと思います。

2024-05-12
用途:
バイクのブレーキに
対象商品:
32722523

値段が安いので
エアー抜きするのに無駄遣いできます。交換サイクルも早くするやる気もでます。
もちろん使用にまったく問題ないです。

有限会社丸見屋 様2024-02-10
用途:
車検整備時
対象商品:
32722523

数年前からこのブレーキフルードを使っています。他のメーカー品と比べても、特に問題になるような事はありません。これからも利用していくつもりです。

2024-03-16
用途:
ブレーキフルードの定期交換
対象商品:
32722523

クオリティは申し分ないとおもいますが、DOT4でこの値段はすごいです。DOT3はさらに安いので助かります。

2024-05-04
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
32722523

2台のバイクのフルード交換しました。コスパ最高です。

2024-05-02
用途:
自動車整備
対象商品:
32722523

安くても機能には問題ありません。
高価なフルードとの違いがあるのかは分かりません。