オイルフィルター 二輪用のレビュー

平均満足度4.70(1,044件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オイルフィルター 二輪用 モノタロウ
モノタロウ
オイルフィルター 二輪用
¥409~/税込¥450~

日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。【用途】二輪車用

1,044件中 941~960件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 36650774
2013-05-19
用途: バイクのオイル交換時

なんといってもリーズナブルな価格が魅力ですね。3カ月毎にオイル交換と同時にフィルターも気軽に交換できますよね。

1人が参考にしています
対象商品 : 36650801
2016-09-04
用途: オイル交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

1か月で塗装が剥がれてきました。
錆も出てきてます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品 : 36650765
2015-11-02
用途: スカイウェイブの互換部品として

オイルエレメント交換時に使いましたが、純正品の互換品として使いましたが、問題ありません。
この値段なら、このまま使い続けます。

対象商品 : 36650826
2014-08-13
用途: オイル交換

自社ブランドでありながら、装着にも全く問題なく、使用にもなんら純正と変わりないようです。

対象商品 : 36650801
2014-04-30
用途: オイル交換

問題なし、価格が安くとてもありがたいです

対象商品 : 36650826
2014-04-28
用途: オイル交換

SR400のオイル交換に使用しましたが、もう一個10mm位のOリングが使用されてます。それも同梱なら満足の評価ができます。

対象商品 : 36650801
2012-12-07
用途: グラディウス400のオイル交換

ガスケット付きで値段も安く助かります。
高いフィルターを3回に一回交換するよりこのフィルターを毎回交換したほうがしっかりフィルトレーション出来ると思います。

対象商品 : 36650774
2014-03-15
用途: バイクのオイル交換時

コストパフォーマンスに優れていて純正品とも何の遜色もありません。また購入します。

対象商品 : 36650792
2014-12-22
用途: 今後のストックに

この価格でOリング付属。他社で倍以上の値段で付属しないものもあるので、いい意味で裏切られました。

対象商品 : 36650801
2014-03-30
用途: オイル交換

価格に満足

対象商品 : 36650801
2014-04-02
用途: オイル交換時2回に1回は、一緒に交換!

初めて購入しました。お安いので助かります。

対象商品 : 36650756
2014-03-22
用途: オイル交換

特に問題なく使えました

対象商品 : 36650774
2012-06-30
用途: バイクの消耗品交換

小さいほうのOリングは付いていないので、つけてほしい。
価格には満足

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の製品改善の検討課題とさせて頂きます。

対象商品 : 36650801
2014-08-25
用途: バイクのオイル交換

他社型番を参考に購入しましたが、ネジ径が合わず使用できませんでした。
他社型番を何度も確認しましたが問題なし なぜ合わないか?

MonotaROからの回答

適合等につきましてお調べさせていただきますので、弊社問い合わせ窓口までご連絡いただけましたら幸いでございます。

対象商品 : 36650792
2012-10-04
用途: バイクのオイルフィルター交換

この度、初めてこのオイルフィルターを購入しました。
他メーカーの物と比べても遜色なくガスケットまで附属されているので
とてもお買い得だと思います。

対象商品 : 36650783
2014-11-08
用途: オートバイのフィルター交換
佐藤商店 様

古いRC42のオイルフィルターの交換に使用しました。特にエンジンの調子には不具合はないようです。価格が安いのでオイル交換2回に1回のペースで交換してます。

対象商品 : 36650792
2013-02-11
用途: GB250の オイル交換

見た目は普通です、箱は少し貧弱です、低価格とガスケット付きなのがありがたいです。耐久性 フィルター性能は次回の交換まで未知数です。

対象商品 : 36650756
2014-10-05
用途: バイクメンテナンス
K‘s商会 様

純正とまったく同様に問題なく使用しております。安くあがるのでメンテナンス頻度もあげることができるのでエンジンには良いと思います。

対象商品 : 36650765
2013-11-18
用途: 古いのと交換

安いです。助かります。問題無いです。

対象商品 : 36650826
2013-09-12
用途: YAMAHA SRV250のオイルフィルター

かなり古いバイクであるSRV250を最近入手して、オイル交換の際にこのフィルターを使用しました。とくに問題なく使用できています。低価格なので、毎回交換します。このたび、オイル交換をする予定なので、リビートで購入しました。

1人が参考にしています