Universal 80W-90のレビュー

平均満足度 4.46 (68件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Universal 80W-90 カストロール
カストロール
   
マニュアルトランスミッションディファレンシャル兼用オイル 耐摩耗性が良く、ギヤをしっかりと保護します。 高温時の安定性に優れています。 【用途】マニュアルトランスミッション用・ディファレンシャルギヤー用
68件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-08-27
用途:
ルノーキャトルのミッションオイルに使用
対象商品:
37686677

旧車のルノーキャトルのミッションオイルには、いつもこのオイルを使用しています。他のオイルと比較していないので、効果は確認していないのですが、特に問題なく使用しています。

2020-03-16
用途:
ギヤオイル交換
対象商品:
37568815

特に問題有りません。指定がGL-3なので使っています

2019-06-19
用途:
交換用ミッションオイル
対象商品:
37686677

4WD軽トラのミッションオイルとして購入しました。
ハイポイドのデフには使わないほうがいいでしょうね。

2018-09-07
用途:
バイクのメンテナンス時
対象商品:
37686677

トライクのデフに使用しました。何ら問題なく値打ち良いオイルだと思います。

1人が参考にしています
2018-07-27
用途:
農機具のメンテ
対象商品:
37686677

ホームセンターやカーショップなどを探したが、少量で済むのに値段が高すぎて躊躇したが、コスパが最高。

2018-05-27
用途:
旧いスバルのミッションに使用
対象商品:
37686677

同ブランドの75W-90を使用していましたが、価格が安いのでコスパを重視し今回こちらを購入しました。乗り始めは若干固いかな?と感じますが、温まった後はギアの入りもスムーズで問題ありません。秋冬は75W-90を使用しますが、春夏は価格の安い80W-90で十分だと思います。

1人が参考にしています
2018-05-02
用途:
スマートmhd フォーツー ミッションオイル
対象商品:
37686677

本来の指定オイルは75W-90ですが、こちらが安かったので使用しています。全く問題ありません。

2018-07-20
用途:
デフオイル交換
対象商品:
37686677

もう少し固めが欲しかったけど、値段で妥協
まだ柔らかい方なのでポンプしやすかった。

株式会社 国領 様2018-01-31
用途:
自動車、船舶、ウインチ、ホイスト、諸のギヤーオイル交換用に使っています
対象商品:
37686677

コスト面よりも1リッター缶で使い切り出来る容量なのでリピートさせて頂いております。

2018-01-08
用途:
農機具のメンテナンス
対象商品:
37686677

トラクターのチェーンケースに使用、ちょうど一リットルだったのでぴったりでした。

2017-11-16
用途:
メンテナンス
対象商品:
37686677

カーショップでもM/Tオイルを在庫していないケースがある中、オンラインで安く購入でき助かります。

2017-08-16
用途:
バイクのメンテ
対象商品:
37686677

BMW旧タイプのトランスミッション、ドライブシャフト、ファイナルドライブのオイル交換に使用しています。80年代のバイクには十分な品質だと思います。価格も妥当で何も不満もありません。

2017-08-25
用途:
ミッション、デフ、トランスファーのオイル交換
対象商品:
37686677

もう5年くらいリピートしています。全く問題なく使えて満足しています。冬でもまあまあ入れやすい柔らかさが使いやすい。

2017-07-07
用途:
趣味の車のデフオイル
対象商品:
37686677

価格、性能、全て期待どうりです。また機会がありましたらよろしくお願い致します。

2017-06-29
用途:
軽トラメンテ
対象商品:
37686677

デフオイル交換の在庫としてストック。
やはり安いのが魅力。

1人が参考にしています
2018-04-26
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
37686677

予想以上の品質で満足しております。また注文します。

2017-06-05
用途:
久しぶりのミッションオイル交換
対象商品:
37686677

ミッション、トランスファー、リアデフのオイル交換に使用。純正75Wだが不都合なし。快調です。安いので助かりました。

アズワークc 様2018-03-27
用途:
デフオイル
対象商品:
37686677

自分で交換するのだが特に問題なく使用できている。普通用です

スタジオK 様2017-03-30
用途:
ミッションオイル交換時
対象商品:
37686677

このオイルに交換した時から、ミッションが静かになり異音も無くなりました。

2017-01-04
用途:
MT車のメンテ
対象商品:
37686677

ていねいな包装で届きました。問題なく使用できました。
しかし、個人的には缶切り(ドライバー)で空けて使用するのは不便だった。