高性能ゲルタイプバッテリー 駆のレビュー

平均満足度 4.13 (95件のレビュー)
商品レビューを投稿する
高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD
BROAD
4,298 / 税込 4,728
手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
95件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-05-22
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
37582133

急遽必要になりGW明けと思っていたが、予定より早く届き助かりました。

2022-04-28
用途:
バイクのメンテナンス

届いた時点で12.9Vでしたが、取付前に充電しました。3時間後に充電中の電圧ご14Vを超えていたので、充電器から外して計測すると13.7V。セルは錆びついてるのか、回りません。キックスターターで膝が悲鳴を上げる頃にエンジンがかかり、職場に着いてエンジンを回し放しにしたら途中で燃料パイプがつまったのかエンスト。エンジンは二度とかかりません。自分用ではないので笑いが止まりません。

2人が参考にしています
株式会社サクラモト 様2022-07-12
用途:
原付のバッテリー交換
対象商品:
37582255

まだ、交換していませんがかなり安く買えたのでよかったです。

2021-01-30
用途:
バッテリー交換
対象商品:
37582176

使用していたバッテリーの寿命が来たようで、こちらの商品を購入しました。バイク用なので頻繁には使用しませんが、セル一発でエンジンが始動します。耐久性がどの位か使用したばかりで分かりませんが、長寿命を期待します。

1人が参考にしています
2021-04-12
用途:
バイクのバッテリーが劣化したので交換した
対象商品:
37582124

台湾ユアサのバッテリーが2年もたずに、使用出来なくなった為、購入しました。
特に問題なく、使用出来ています。値段も手頃でしたので、あとは、どのくらいもってくれるか楽しみです。

中根農園 様2020-10-10
用途:
スーパーカブ JA07用
対象商品:
37582185

前回も使いましたが、トルク感が増して良い感じです。耐久性も毎日乗っているせいか、5年使っても弱った感じがしませんでした。
おすすめです。

1人が参考にしています
MADNESS 様2020-12-06
用途:
オートバイの整備時
対象商品:
37582237

価格の割にはしっかりした物のような印象です。あとは寿命がどの程度かが気がかりです。

sophieracing 様2020-11-12
用途:
自分のバイクのバッテリーがダメになり、交換しました。
対象商品:
37582221

購入して1ヶ月程ですが、乗らない時間が長くてもセルモーターが力強く回転し、交換して良かったと実感しました。毎日乗るバイクではないので、ゲルタイプを選んで良かったです。

株式会社さとう 様2020-12-08
用途:
ホンダの除雪機
対象商品:
37582237

前回もこのバッテリを使用していた約5年使用して問題がなかった。
それで今回もこのバッテリを注文いたしました。

1人が参考にしています
2021-04-22
用途:
バッテリー交換
対象商品:
37582316

ヤマハ VMAX1200 に使用。
5年は持ちます。
購入2回目です。

2人が参考にしています
2019-10-14
用途:
バイクのバッテリー交換
対象商品:
37582237

以前は別の商品を使っていたのですが、今回からこちらの商品にしました。購入して使用する前の電圧は12,9V、数時間ほど充電をしてから使いましたが、特に問題無く使えています。取説もわかりやすく、お値段がお手頃なのが良い点です。

2020-05-21
用途:
バイク用
対象商品:
37582316

液体でなくゲル状のため倒しての使用にも問題なく、また当方利用のバイクオーナー間では評判高い。

2019-11-27
用途:
バイクのバッテリー
対象商品:
37582237

密封とはいえ、液体式よりゲルタイプのほうが寿命が長いです。少々値段は高いですが、1年割にすれば十分コスパは良いです。

2019-11-26
用途:
オートバイに装着
対象商品:
37582255

補充電無しでも利用できました。値段的にリーズナブル

1058ハウス 千葉 様2019-08-29
用途:
取替え交換
対象商品:
37582115

他のバイクで一度使用したが純正より長持ちしたので、もう一台にもこのブランドをチョイス。格安品とは取り付けネジの材質から違う。

2021-05-27
用途:
自動二輪車のメンテナンス作業
対象商品:
37582115

ゲルタイプは、初めての使用なので感想は、今のところありません。

あきふちゅう防犯センター 様2020-06-10
用途:
新車で購入して約5年間経過したので
対象商品:
37582115

年配の母が乗るので、故障しそうなパーツの予防的に、交換しました。
価格的には、問題なくて気分ですか、エンジンがかかりやすくなったような気がします。後は、廃バッテリーの引き取りサービスがあれば完璧なんですが

2019-09-22
用途:
試作品の設計時
対象商品:
37582151

小型軽量であり、小型システムの小パワーのモバイル電源として活用できる。

2020-09-10
用途:
ヤマハスクーターで使用
対象商品:
37582176

以前のものよりも安くなっていたので助かりました。品質も間違いのない商品で安心して使うことができます。

2019-08-13
用途:
バイクのバッテリー
対象商品:
37582212

商品は良さそう、耐久性はこれから。残念なのは横向きで梱包された状態で発送された。