高性能ゲルタイプバッテリー 駆のレビュー

平均満足度 4.13 (95件のレビュー)
商品レビューを投稿する
高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD
BROAD
4,298 / 税込 4,728
手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
95件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-07-17
用途:
水上バイク用に使用
対象商品:
37582246

ゲルタイプのバッテリーは初めての試みでしたが、バッテリー液の心配不要で大変助かりますました。次回もまた購入したいと思います。

2019-06-28
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
37582115

バイクのバッテリー交換するのに使用しました
他のバッテリーは横向きにできないけど このゲルバッテリーは
OK も少し安いとサイコーなんだけど 頑張れモノタロウ!

2025-01-12
用途:
バイクのバッテリー交換

師走の朝零下3℃、突然電圧ダウン、初日の出をバイクで・・と思っていたが、中止、近間のホームイセンターで購入と思ったが、過去、通販や店頭での購入経験から、割安価格で粗悪の製品が多く、何度か痛い目に遭てきた。
一昨年、モノタロウで(70B24L)購入したので再びお願いした。
年末年始を挟み、品物の到着は遅れたが”モノタロウの販売なら大丈夫”、という安心感は何にも代えがたい。

2023-01-05
用途:
バギーに使用

ハズレかな?冬のマイナス気温に耐えられなかったのかな?数ヶ月でダメになりました

2019-08-27
用途:
補修用
対象商品:
37582176

写真は灰色で、つるっとした光沢表面でしたが、届いたものは紺色でざらっとした面です。個人的にはむしろ好ましく、結果オーライです。
ただ、灰色の光沢が良い人は困るかもしれませんね。サイズでいろいろなのかもしれませんが。
耐久性は心配ですが、いまのところはなんともいえません。
とりあえず開梱そのままで12.8v。予備充電しないで使ってみます。

1人が参考にしています
だんご屋駅前店 様2019-01-13
用途:
スノーモービル用のバッテリーに
対象商品:
37582176

初期電圧も問題無く、バッテリーを横積みの為ゲルを探していました。
大変満足しています。

2019-03-05
用途:
消耗品交換
対象商品:
37582316

真冬でも元気に始動できますね。なによりゲルタイプは倒れても液漏れしないのが良いと思います。

2018-11-15
用途:
バイクのバッテリー
対象商品:
37582316

とりあえず、充電してから取り付けた。一発始動で全然問題なし。古いバイクなので、バッテリーが命綱であり、これからどの位保つのかを期待したい。

S&S Motor 様2018-06-24
用途:
交換
対象商品:
37582264

セルも一発でかかり安心して使える商品です
コスパがいいのが助かります

2018-05-28
用途:
バイク用
対象商品:
37582115

すぐに発送していただき、処理をすることができました。
3000円以上の購入で送料が無料になるので有難いです。

小林縫製所 様2018-04-06
用途:
同じバッテリーの交換
対象商品:
37582124

満足しています。しかし、前回の物が2年しかもたなかったので今回のものはいつの製造か確認しようと思ったがはっきり確認できないです。製造年月日がわかるといいですね

2017-07-17
用途:
オートバイのバッテリー交換
対象商品:
37582133

エンジン始動時にセルモーターの力が弱くなって来ていたので不安を感じていました。
今回、ゲルタイプのバッテリーの存在を初めて知り使ってみました。
性能は新車同様に改善出来ました。青色のバッテリーは美しいと感じました。

2021-08-16
用途:
バイク用
対象商品:
37582221

開封したところマイナス側の接続端子が曲がっていた。外観にも落としたような傷があった。それでもまぁ使えるかなと接続したらバッテリーが弱っていた。1時間くらい充電してようやく使えるようになった。不良品の球数は多いのかもしれません。買う場合は充電器を用意してから買ってください。

3人が参考にしています
かねひろ株式会社 様2016-11-17
用途:
50CCのミニバイクに使用
対象商品:
37582264

セルモーターが使えるようになりとても便利してます。

2022-06-13
用途:
バイク用に交換しました。
対象商品:
37582133

昨年4月に購入しました。冬の間はバッテリーを外し保管。今年の5月にに再充電しましたが、充電率が50%以上になりません。
1年しかもたないなんてただの、外れ品だったのか。
とても残念です。

2021-05-04
用途:
VMAX1200
対象商品:
37582316

VMAX1200に使用しています。
これで2回目の購入。
自然放電は、やはり少ないです。

1人が参考にしています
2019-03-10
用途:
大型バイクのバッテリー
対象商品:
37582212

年に2~3回しか乗らない大型バイクのバッテリーです。この価格なら2年位持てばOKです。実際、持っています。リピーターです。

2015-08-24
用途:
JA07 カブ110(42000キロ走行)
対象商品:
37582185

片道25キロの通勤と休日のちょっとした足に。
寒い時に交換し、交換してから3ヶ月ほど乗らない期間を経て現在は毎日乗っているが、弱った感じはしない。
むしろパワーが増して、別の車両に乗ってるかのように良くなった。
そんなことはないと言っていた知り合いも同じバッテリーを着けた(JA07 45000キロ走行)が、パワーの変わりように驚いていた。

5人が参考にしています
2017-03-14
用途:
125ccのスクーター
対象商品:
37582124

車種は2011 PCX125です。2013年4月に購入です。4年経ってようやくヘタりを感じてきた。品質は今迄の他のバッテリーよりはるかに優れていると思います。ちなみにPCXに載せるとサイズがほんの少しノーマルより大きいため、庫内にハミ出ますのでご注意を。

2015-08-10
用途:
ヤマハ250ビラーゴに使用
対象商品:
37582221

製品は性能、価格共に満足です、タダ、注文してからの納期がかかったのが残念でした、約一週間、乗れませんでした。

2人が参考にしています