高性能ゲルタイプバッテリー 駆のレビュー
- 用途:
- バッテリー交換時
- 対象商品:
- 37582237
前回初めて、ZZR1100に搭載して、2年で交換となりました。MFのため特に何もせずに使用していました。短い距離を頻繁に乗っていたので、バッテリーにはあまり良い環境とは言えなかったと思いますが、よくもったほうでしょう。コスパは良いと思います。
- 用途:
- バイク バッテリー上がりの交換
- 対象商品:
- 37582151
セルの回り方がおかしくなったら殆ど寿命です。充電しても一時的に復活するだけです。新品に交換した方がなにかと安心です。バイクのバッテリーが横置き型だったので液漏れの可能性の無い、このゲル封入型にしました
- 用途:
- 除雪機のバッテリー
- 対象商品:
- 37582237
購入後 最初の2回は軽快に始動出来高評価でしたが3週間程放置した後、一度もセルモーターは回る事が無く充電してもまったく同じ状態です もともとワンシーズンもてば良いと思っていたがこの結果に落胆しました
- 用途:
- オールドバイクのメンテナンスで廃盤規格バッテリーの交換で利用
- 対象商品:
- 37582221
取り付け時の電圧・電流とも良好で、いよいよ1年経過で改めて状況を確認したところ走行距離が少ない割に電圧・電流の低下は少なく廃盤規格の代替品として良好に動作しています。液漏れや変形なども全くありません。
- 用途:
- レッツⅡ バッテリー交換
- 対象商品:
- 37582264
10年以上乗っているレッツⅡのセルが掛からなくなったので購入しました
作業はとても簡単で すぐにセルが掛かるようになり助かりました
2台持ちで乗っているので 頻繁にエンジンを掛けていませんでした
これでしばらくは問題なく乗れると思います
手ごろな価格で簡単に交換できましたので良かったです
- 用途:
- オートバイに
- 対象商品:
- 37582133
旧車のバイクに使用しましたが、最初の形から想像がつかないほどバッテリーがバンバンに膨れます。商品には破裂時もゲルなのでバッテリー液が飛散しないとメリットとして書かれていましたが、本当に破裂寸前まで膨れました。危ない。
- 用途:
- 通勤バイクに使用
- 対象商品:
- 37582133
1年5か月で寿命となりました。
一か月程前からやや弱いなぁと思っていたら、突然セルモーターも回らない程になり充電を試みたものの直ぐに満充電状態に。(12.67V CCA138)
しかしセルモーターの回りは弱く息切れ寸前で改善しませんでした。
新品時は13.15V CCA228でしたので充電しても60%しか回復しない状態と、毎日使用しているわりには寿命は早かったですね。
同メーカーのBG14L-A2が丸6年持った事を思うとハズレ品に当たったのかな?と思いました。
- 用途:
- 月二、位の ツーリング
BG16AL-A2 をちょうど一年前に 購入して 月二回位の ツーリングに 使用してましたが ぱたっと 弱くなり セルが回らず 補充電しても 復活しません 保証書は 有ります 対応 して 頂けますか?
この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。
- 用途:
- バイク用
- 対象商品:
- 37582316
以前から使用しているが、ここ1年ぐらい寿命が短いことが多い。最近は新品時からダメで、セルモーターが回らないことがある。品質が落ちているのではないか。
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。
- 用途:
- 電気機器検査時の電源に使用
- 対象商品:
- 37582115
すぐ使えなくなった。バイク用バッテリーなんてこんな物?車用バッテリーの方が安いし長持ちする。
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。
- 用途:
- バイクのバッテリー
- 対象商品:
- 37582237
昨年の9月に購入しましたが、使用中のバッテリーがまだ使えたので、時々補充電しながら、保管していて、先日、交換したところ、セルが回りません。何故か、バッテリー充電器で満充電の表示がするまで充電してもセルが回りません。保管状態は良かったと思うので、がっかりしています。
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。