高性能ゲルタイプバッテリー 駆のレビュー

平均満足度 4.13 (95件のレビュー)
商品レビューを投稿する
高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD
BROAD
4,298 / 税込 4,728
手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
95件中 81~95件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-03-01
用途:
オートバイ
対象商品:
37582237

一つ目はすぐだめになったので、今度だめになったら保証してもらいます。

1人が参考にしています
有限会社松山オート 様2016-06-06
用途:
バイク野バッテリーがだめになったので交換しました。
対象商品:
37582237

2015年10月に購入しましたが、2016年6月で突然死 全く充電しなくなりました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

2015-06-23
用途:
ヤマハFZ750に使用
対象商品:
37582237

ネジ類が付いていなかったので、仕方なく古いバッテリーから外して取り付けした。
電圧は開封時12.8v 追い充電後13v 車体取付キーON時12.8v
アイドリング時13v でした。
新品だと、ちょっと低いかんじ。他に安価なジェルタイプがなかったので仕方ないか。

2人が参考にしています
2015-05-26
用途:
バッテリー交換
対象商品:
37582124

容量のデカイノガ欲しかったので!

2015-01-18
用途:
バッテリー交換のため(注文して直ぐ宅配されました)。
対象商品:
37582124

前にもこのバッテリーを使用しています。問題はありません。

2015-11-02
用途:
バイクのバッテリーとして
対象商品:
37582185

バイクを定期点検に出した際、バッテリーチェックをやったせいか、急にバイクの始動ができないほど弱くなった(3年3か月しか経っていないのに…。3年持ったので良しとする考えもありますが…)。
このため、バッテリーを物色。
安いバッテリーはいくらでもあるが、安かろう、悪かろうでも困るので
1 某量販店でも販売していること、ゲルタイプであることから「駆」を選んだ
2 販売会社が信用できるところでなくてはダメ、ということで以前部品を頼んだことのあるモノタロウさんを選んだ
以上の理由で今回購入したわけですが、「駆」の実力が分かるのは5年くらい先でしょうか。

1人が参考にしています
2014-04-09
用途:
交換
対象商品:
37582282

問題なく使用できました

2014-03-18
用途:
自家用
対象商品:
37582255

普通に十分使えます

2013-11-04
用途:
バイクのバッテリー
対象商品:
37582237

つけてすぐの始動性は良好。あとは経年劣化がどれ位なのかですね・・・

2014-01-20
用途:
原付のバッテリー
対象商品:
37582255

事前充電をして使用しました。力強く始動しましたが、どれだけ持つかが心配です。

1人が参考にしています
ベイカーズストリート 様2014-06-17
用途:
オートバイ整備
対象商品:
37582316

以前から使用していますが、特に問題は出ておりません。また、購入します。

2011-11-23
用途:
バイク用
対象商品:
37582133

耐久性は分かりませんが、不足なく使用できると思う。

2013-06-19
用途:
原付バイクの交換用
対象商品:
37582115

商品到着後すぐに開封をし取り付けにかかった所、プラスのターミナルに付属の端子留め金が挿入出来ない事が判明しました。原因はバッテーリーターミナル金具の溶接の肉盛りが余分の為に挿入口が狭くなった為でした。
半田ごてで溶かせば返品しなくても直ぐに使えると思い作業をしましたが、溶接なのか熔けませんでした。
結局は鉄鋼ドリルで削り何とか使用できる状態にしました。
組み立て作業時の確認をしっかりしてください。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、申し訳ございません。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

2013-02-04
用途:
バッテリー交換、バイク維持
対象商品:
37582115

BG4L-BSを購入取り付けから1年経ちましたので報告します。 使用状況はガレージに眠るバイクの維持の為、月一5~6分の暖気のみでバイクからの充電は皆無に等しい状況でした。しかし3ヶ月前に一度トリクル充電を致しました。
そして丸一年過ぎた本日、日が暮れて寒い中での計測でしたが電圧12.7~8V CCA138~140という値でした。(購入時13.05V CCA158)
使用状況からすると思いのほか劣化が少なかったと思います。 もっと沢山走っている環境なら、より良い結果があったのではないでしょうか。
他に年間2000km程度走行のバイクにBG14L-A2を使用中ですが、こちらは新品時13.11V CCA306から丸3年経った現在が12.91V CCA290でしたので、この駆ゲルバッテリーの持ちは中々なモノだと思います。

12人が参考にしています
2012-01-23
用途:
バッテリー交換
対象商品:
37582115

他のバイクにも使って自己放電率の低さ(持ち)や始動性が良かったので選びました。
液入れ済みMFやゲルは希硫酸を入れた時からライフサイクルが始まるので鮮度が重要、
今回、単なる目安ですが手持ちのテスターで計測したら13.05V CCA158でした。(ハズレだと新品で12.8V程度 一時的に初期充電で回復しますが・・・)
良い値と思いますが使用環境でライフサイクルは左右されますので今後の様子を見ていきたいと思います。

6人が参考にしています