ラジエーターストップリークのレビュー

平均満足度 3.88 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ラジエーターストップリーク FALCON
あらかじめラジエーター液に添加することにより、特殊微細粒子の作用でラジエーター冷却系統の軽度の水漏れやにじみを予防します。 使用目安/冷却水7Lに対して200mL 【用途】ラジエーター水漏れ予防剤
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-01-04
用途:
ラジエーター水漏れ
対象商品:
37610675

以前購入してあった物ですが、使う車輌がありません、今時の車は、ラジエーター漏れなどありませんので。

2016-09-29
用途:
水漏れ防止
対象商品:
37610675

ウォーターポンプ交換をしたので今後の予防の為に添加しました。
効果はやかりませんので、とりあえずの評価は普通としときます。

2016-12-14
用途:
車メンテ時
対象商品:
37610675

廉価で早い配達で良かったです。機能的に何の問題もありません。

2016-04-13
用途:
仕事
対象商品:
37610675

無色か赤色があると良いですね。赤に緑を混ぜるのはちょっとためらいました。

2015-12-07
用途:
ユーザー整備
対象商品:
37610675

いつでも安価供給されることに満足。

2015-04-10
用途:
車
対象商品:
37610675

価格いじょうによかった。

2014-01-25
用途:
非常に古い軽トラに使用
対象商品:
37610675

注入したばかりで効能は確認中です。
ただ非常に安価ですので気軽に使用出来ます。

2016-05-31
用途:
ウオーターポンプ廻りからの漏れ止め
対象商品:
37610675

期待通りの漏れ止め効果が認められました。

2015-02-03
用途:
車
対象商品:
37610675

よかった。

2013-03-18
用途:
中古車販売
対象商品:
37610675

中古車の性質上、安心の為に漏れてなくても必ず一台に1本入れてます。
コストが掛からない事もそうですが、今まで一度も水漏れで連絡は来ません。
これからも入れ続けて安心して送り出していきます。

1人が参考にしています
2014-08-16
用途:
エンジン冷却水系の漏れ止め
対象商品:
37610675

冷却水が減少している状態を確認したので破損箇所を特定できないまま使用。
結果、冷却水漏れを止めることが出来ず。
後日、破損箇所はウォーターパイプであることが判明。
結局、商品の特徴に書いてある「軽度の水漏れ」がどの程度のことなのか分からず。

飯嶋自動車 様2013-06-15
用途:
ラジエーター液漏れ補修
対象商品:
37610675

安くてもしっかと効果あると感じています。安価ですのでついでにお試し1本ご購入お奨め。ウチはリピート5本まとめ買いしましたぁ

2014-11-19
用途:
気休めに
対象商品:
37610675

営業車の気休めに投入

良いも悪いも分かる品ではないでしょう

気持ちの問題かな。

2013-12-21
用途:
タイミングベルト交換時
対象商品:
37610675

普通に使える

1人が参考にしています
2012-09-02
用途:
冷却水の漏れ止め
対象商品:
37610675

エンジンオーバーホール後に古いホースをそのまま流用したので微少に冷却水が漏れていたので漏れ止めとして使用しました。
無事止まったのと安さに満足してます。とあるカーショップの半額以下で購入できました。
余談ですが、液は緑色です。クーラントを赤にしたので少しショックでした。入れてしまえば見えないので関係ないのですがね(笑)

1人が参考にしています
2012-10-03
用途:
車検
対象商品:
37610675

ホンダライフJB5に車検時に使用。
漏れ等はありませんでしたが安価なため漏れ予防(?)
メンテナンスに使用(ロングライフクーラントと使用)今のところ問題ありません

2012-11-26
用途:
水回り系統の漏れ対策
対象商品:
37610675

他社の漏れ止めとは明らかに違う「ストップリーク」です。あくまでも「軽度の水漏れやにじみを予防」するだけで「止める」ことは無理なようです。

1人が参考にしています