シグマパワークリーンSP 5W-40のレビュー

平均満足度 4.59 (263件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シグマパワークリーンSP 5W-40 SIGMA(シグマ)
高粘度指数(VHVI)合成を100%使用し各種添加剤をバランス良く配合されており、熱酸化安定、清浄分散性、耐摩耗性に卓越した高性能品質を有し、真夏の過酷な走行から極寒地での始動性まで、あらゆる条件下での快適なドライブをお約束します。ガソリン車やディーゼル車の両方の規格をクリアしております。
263件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-07
用途:
愛車のメンテナンス
対象商品:
38607265

コストパフォーマンスが良いので選択肢にしてあります。

2024-09-14
用途:
車のオイル交換

10年10万キロ車両のオイル交換に使用。
明らかにエンジンノイズが減りました。
しばらく使用してみたいと思います。

2024-05-29
用途:
軽ターボ~SUVまで
対象商品:
38607265

所有の軽ターボは2000~2500キロ、国産SUV、外車SUVは3000~4000キロで交換しています、おおよそ年に3~4回の交換で数年に渡り使用しており調子は良いです、4L缶はかさばりますが管理はしやすいですね、
省燃費オイルは過酷な夏にはきついかと。

1人が参考にしています
2024-07-27
用途:
自動車のオイル交換
対象商品:
38607265

5W-40でこの値段はかなりコスパ高いと思います。
もちろん使用した感じも全く問題なく、これからも使い続けるつもりで、2缶ずつ購入してます。

2024-08-15
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
38607265

カワサキの750のオイル交換、カワサキの指定は10W-40ですが5W-40でも使えます。エンジン好調、ミッション、クラッチ問題なしで十分に使えます。

4人が参考にしています
プラスワン 様2024-02-04
用途:
軽トラックのオイル交換に
対象商品:
38607265

普段仕事で使っているTT1のサンバートラックに使用しました。
実際に使ってみて3600キロ走ったのでレビューします。
普段はモノタロウの激安オイルを4000キロ前後で交換してました。3000キロ走行したあたりからエンジン音が大きくなり始めてましてが、今回このオイルを使用したところ、3000キロを超えてもオイル交換後とエンジン音も変化なし。
週末にオイル交換。かなり汚れはありましたが、新品のこのオイルと3600キロ走ったオイルをペットボトルに入れて比較しましたが、多少の粘度低下はあるものの、激安オイルに比べると遥かに粘度はあります。
この値段でこの品質なら今後も購入する価値はあると思います。

7人が参考にしています
2024-01-25
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
38607265

私の車は、12万㎞を超えた高走行車なので、少し固めの5W-40と思い購入してみました。このシグマパワークリーンを入れてみて、エンジンが軽く静かになりました。なかなかコスパ良いと思いますね。

1人が参考にしています
2024-04-26
用途:
定期なエンジンオイル交換
対象商品:
38607265

5w-40でこの価格!SLグレードですが問題なくエンジン全開で走り回っています。私の場合はオイルにグレードより粘度で選んでいます。

2024-01-04
用途:
車のエンジンオイル交換
対象商品:
38607265

オイル交換したらエンジン音が聞いてわかるほど小さくなった 価格は、安いが良いオイルだ
また購入したい

1人が参考にしています
2024-02-21
用途:
軽バンに使用
対象商品:
38607265

過去10回程このオイルを使用しております。
2,000kmを越えたぐらいで、エンジンのガサガサ感を感じ始め、オイルが少しずつ減り始めます。
経済的で良いオイルですが、軽自動車のNAだったら、小まめに3,000kmで交換するのが良いかと思います。
個人的な感想です。

1人が参考にしています
2024-01-03
用途:
うちの家内の車に
対象商品:
38607265

安くて良いオイルです。この価格ではほとんど買えない!コストパフォーマンス最高です。出来れば、もうひとつSLじゃなくてSMだら良かったな~と思います。でも良いオイルですよ!

ネットショップ ONTECNO 様2024-01-04
用途:
ターボ車のオイル交換
対象商品:
38607265

ターボ車2千キロから3千キロでのオイル交換を
5W-40の高性能なオイルをこの価格はかなりの格安です。
性能は申し分なく1度使ったら離れられません。

2024-02-28
用途:
自動車整備
対象商品:
38607265

5W-40のワイドレンジ性能は感じられない。
5Wなので常温時の粘度が低いのは良いが、温間時の粘度は40の粘度では無い感じ。
エンジン音も大きめに感じられる。

3人が参考にしています
2023-09-09
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
38607265

カワサキゼファーのオイル交換に使用しています。指定は10W-40ですが5W-40でも使えます。高回転の二輪車ですが問題なく使用できます。普通に二輪用を買うと4Lで5千円はいるのでコストパホーマンスが最高です。

6人が参考にしています
2023-08-27
用途:
自家用車のオイル交換
対象商品:
38607265

もう何年も何十回と使っています。 
今はスズキとダイハツの軽自動車
どちらもターボで過走行(笑)特に
エブリィは18万kmを超えましたが
エンジンの音が静かで未だ4万kmの
新型エブリィより静かと言われる位
ターボも新車装着のままトラブル故障も
無く軽バスとは思えないほど速い
もう1台のもKFエンジンの初期型で
オイル関係にトラブルの多いクルマながら
今のトコろ全くトラブル知らずです。
紫煙も白煙も出ないし、コレはオイルの
お陰だと思いますし、この先もコノ
オイルは使い続けたいですね

7人が参考にしています
有限会社 小川商会 様2023-10-16
用途:
クルマやバイクのエンジンオイル交換用に、

量販店の同価格、同規格品との比較です。熱だれにしにくい、交換時期まで粘度も保っている。安価で基本性能よいです。

1人が参考にしています
2023-09-24
用途:
GN125 バーデーに使用
対象商品:
38607265

5W-40オイルとしては安い。長く使っているが全く問題ない。今後も価格優位であれば使っていきたい。

2023-09-22
用途:
軽自動車のエンジンオイル
対象商品:
38607265

高年式になっている車両用に購入した。
前回購入の物が問題を感じなかったので再購入。

2024-06-03
用途:
自動車のオイル交換
対象商品:
38607265

他のメーカーには、この粘度でこの価格はないので購入しました。
安価ですが使用感はいいです。

2024-04-26
用途:
オイル交換
対象商品:
38607265

とっても安いし、性能は申し分なし。
次回もこれにします。