ブレーキパッドのレビュー

平均満足度 4.57 (251件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)
アドヴィックス(住友電工)
2,198 / 税込 2,418
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
251件中 181~200件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-04-09
用途:
部品交換
対象商品:
38653727

このクオリテーでこの値段、何と言っても注文してから届くまでのスピードやめられません。クイックな対応に感謝

2015-11-21
用途:
まだ使用してません。ワイパーを購入するのに送料無料にするため将来必要なものとして購入しました。
対象商品:
38657403

このメーカーの商品に定評があるのは知ってます。きっと満足できると思います。

2015-10-13
用途:
70系ノア フロントブレーキ交換
対象商品:
38653797

使い始めてしばらく経ちますが、純正採用されていた物と、同じものなので安定して使えています。

2019-04-25
用途:
エスティマハイブリッドに使用
対象商品:
38655924

特に良いところも悪いところもなく純正と同じ、サイズもばっちり、グリス等の付属品は付いていません。

2016-03-29
用途:
ブレーキローター交換と共に
対象商品:
38653684

ブレーキローターがいいのか? ブレーキローターがいいのか?
ブレーキの効きが良くなりました。

2020-05-07
用途:
ブレーキパッド交換
対象商品:
38657403

皆さんが書かれているようにパッドの性能はよいのかもしれませんが、まさかパッドウェアインジケーターが付いていないとは思いませんでした…。いつも半分減った時点で交換しているので、滅多に遭遇しませんが、万が一の不具合で警告してくれるこの部品は必要なものだと思います。初めてパッドウェアインジケーターが無い商品に出会ってしまいました…。

1人が参考にしています
2016-02-15
用途:
cr-vのリアに使用
対象商品:
38655215

cr-vのリアに使用していますが、ノーマル時に比べ効きが格段によくなった。三月の車検時には」フロントもアドビックスのパッドに交換予定です。

2017-12-25
用途:
Fブレーキパッドの取替
対象商品:
38653824

パッド裏面につけるシムの形状が違っていました。(ピストン側)

2016-02-23
用途:
ハイエースに使用
対象商品:
38655906

初期の効きが良くて良い

伊東農産 様2017-04-28
用途:
自動車整備
対象商品:
38656904

メーカー品番が安く購入できて助かりました。又、注文します。

2015-11-28
用途:
ブレーキパット磨耗で交換
対象商品:
38655461

ハイエースバン(LH172V)にSN647装着しました。
効き始めがとても良く、低速時は純正より早く止まるようになりました。
ミヤコは純正と変わらなかったのに、これに交換して満足しています。

2019-09-24
用途:
安心のブランド
対象商品:
38654655

安いだけの物は、効きが悪かったり、音がでたりと時間と費用を無駄にすることが多いがさすが一流ブランドだけあって純正並みかそれ以上だと思う。

1人が参考にしています
ニッシンキコウ 様2019-07-01
用途:
トヨタ ウィッシュ純正同等品
対象商品:
38655872

トヨタ ウィッシュ純正同等品 安くて同等以上の商品です。ブレーキダストについては、まだわかりません。

2019-03-13
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
38655355

取り付けたばかりなのでまだ何とも言えませんが、鳴きは全くありません。

AKIO Works 様2014-04-19
用途:
愛車の前後ブレーキ整備時に
対象商品:
38657141

S&Eブレーキが販売している、整備事業者様向けADVICS SNシリーズ・ブレーキパッド。

現車装着のブレーキパッドは中古購入してOHしたキャリパーの付属品です。
パッド残厚は7mm位あるのでが、経年の熱硬化によりブレーキング時に
軽いジャダーを感じ、また停車時には鳴きが出るので、
ローター新品交換に合わせモノタロウで購入しました。
この「SNシリーズ」と一般市販の「PADDESTシリーズ」は品番が違うものの、
パッ ド性能は同等らしく、PADDESTシリーズのみ鳴き止めグリスが同梱されている。
純正パッドに比べると、初期制動が強めに効くのが特徴的なブレーキパッドです。
ちなみに、初期制動が強めなのは人によって好みが分かれるところですが・・・
価格も手頃だし、Made in Japanならではのハイクオリティで信頼できる製品。
車検前整備やブレーキ補修用パッドとしてオススメ致します。
尚、発注時の製品写真では、パッド両端に鳴き止めの面取りがされてますが、
送られて来た商品には面取りされて無く、グラインダーで面取りしましたので、
使用満足度を-2減点としました。

3人が参考にしています
日立オートモティブシステムズ&ナガノ株式会社 様2019-06-14
用途:
純正品とリプレース
対象商品:
38653693

純正品と比較して実際にディスクに摺動する面積が明らかに大きくブレーキの利きもまったく問題無、純正品がなぜあれほどパッド面を削っているのか不明、ドンドン減りそうですね、パッドは最大面積が大きいに越したことは無い、ABSが搭載されているのでロックの心配も無、次回もこのメーカー製に交換します。宜しく

2019-06-16
用途:
自動車メンテナンス時
対象商品:
38655915

ブレーキの利きは純正品と同様です。ダストも純正同様です。もちはまだ装着して3万キロしか走行していないので不明です

1人が参考にしています
2018-08-13
用途:
ブレーキ整備
対象商品:
38653571

この車種のものは純正とまったく同じものなので問題ありません。

2017-03-17
用途:
ブレーキパッド交換時に
対象商品:
38656904

ブレーキパッド交換時に使用しました
特に問題なく使用できました
値段も安く助かりました

中村商会 様2014-12-16
用途:
フロントブレーキパット交換
対象商品:
38655154

日産のラフェスタに使用効きとか問題なく使用しています後は耐久性です